メインコンテンツにスキップ
イベントで少人数のグループで集まってコラボレーションをしているプロフェッショナル。

グローバルなエンジニアリングコラボレーションによる製品開発の加速

進化する市場の需要を常に先回りするには、迅速な製品導入と先を見越したソリューションが必要です。多様な能力を持つグローバル組織では、地理的および部門的境界を越えてつながりを強化することで、チームが知識を効果的に共有し、顧客の課題に適切な専門知識を提供するのに役立ちます。

読了時間:5分

既存の製品ラインに新たなテクノロジーを導入するには、新たなレベルの協力体制と技術的専門知識が必要です。製品の複雑さが増す中、企業は組織全社で知識とリソースを結び付け、進化する顧客のニーズに対処する必要があります。インテリジェントシステムの進歩であれ、新技術による製品機能の強化であれ、協力体制が強固なエンジニアリングチームに対応している企業は、開発を加速し、革新的なソリューションを提供するのに有利です。

グローバルテクノロジーメーカーは、どのようにすれば分散した専門知識をより迅速なイノベーションにつなげ、より大きな価値を顧客に提供できるでしょうか? この問いに答えるには、グローバルチームが交流しリソースを共有する方法に構造的な変革が求められます。このコラボレーションモデルを実践するために、19カ国のエンジニアリングリーダーとビジネスリーダーが、対面およびオンラインで2026年イノベーションリーダーシップサミット(ILS)に集結しました。中国のMolex成都キャンパスで開催されたこのイベントは、成果を上げた現地の統合モデルを研究し、グローバルに適用するための戦略を模索することに焦点を当て、チームが顧客の課題をより迅速かつ一貫して解決するのを支援しました。

成都でのコラボレーションの実践

中国におけるイノベーションの中心的ハブとして機能するMolex成都キャンパスは、製品開発および製造チームが密接に連携することで開発サイクルを短縮し、信頼性の高い製品発売を達成し、顧客により良い成果をもたらす方法を示す一例です。この施設は、画期的な技術を開発し、オートモーティブや人工知能などの需要の高い分野を支援しています。

多様な分野をシームレスに連携させることで、ステークホルダーは設計を迅速に反復し、リスクを事前に軽減して、後工程での遅延を防ぐことができます。例えば、設計エンジニア、製造チーム、信頼性チームによる情報を同期することで、グループはリアルタイムで実現可能性レビューを実施できます。仕事に最も近い従業員に決定権を与えることで、迅速な問題解決の文化が生まれ、市場参入でのリスクが軽減されます。迅速な内部での意思決定サイクルにより、フィードバックの迅速化やコンポーネントの納品の迅速化へと直接つながります。

分散型ネットワーク全体で製品イノベーションを加速

ILS 2026 Chinaでは、世界中のチームが成果を上げたアプローチを共有し、グローバルネットワーク全体で適応できる慣行を特定する機会が提供されました。お客様は、ますます複雑化する課題を解決するために、グローバルな専門知識に頼っています。地域やビジネスにまたがる専門家をつなぐことで、チームは適切な専門知識を迅速に集め、顧客の問題をより効果的に解決できます。

成都の拠点は、Molexが従業員の能力を引き出して会社全体で相対的な強みを発揮するために、KochのPrinciple-Based Management(原則ベース管理)(PBM)フレームワークをどのように活かしているかを示しています。世界中の参加者は、貢献を動機とするマインドセットが、遠隔地の部門間で重要な知識の共有をいかに可能にし、促進するかを学びました。これらの社内文化の原則を組み込むことで、分散したグループは生産における障害を予測し、開発の遅れを減らすことができ、顧客はより短い納期で市場投入可能なコンポーネントを受け取ることができます。

社内で足並みを揃えることで、より優れた最先端のソリューションを顧客に提供し、コネクティビティの未来を形作るという1つの目的を最終的に果たすことができます。部門横断的なチームが最も効果的なデジタルツールを共有すれば、同じ拠点で働くスピード感を再現し、テクノロジーにおける真のリーダーシップが発揮されます。

迅速な効果:顧客要件から製品開発へ

サミットの目玉の一つとして、ILS 2026 Chinaの技術プレゼンテーションで、VOC(お客様の声)カスタムエージェントが紹介されました。このAIエージェントは、未加工のエンジニアリング図面やフリーテキストの顧客文書などの構造化されていない顧客情報を処理するように構築されており、顧客のニーズと期待を迅速かつ正確に理解できます。この効率性により、チームはより簡単に本格的な開発へと移行できます。サミットの中でその迅速な効果を実感したことで、複数の事業部門が自らの開発サイクルにこのテクノロジーを採用することになりました。要件の特定段階を迅速化することで、解釈の間違いを減らし、見積もりプロセスを迅速化できるため、お客様に直接メリットがもたらされます。

迅速な効果:自動化による品質システムの強化

自動ビジョンシステムは、生産上の問題が大きな支障になる前に検出するのに役立ちます。プロセス制御を改善すると、運用の信頼性が直接強化され、顧客への確実な納品が確保されます。

2026年に市場に導入された主要な業界のイノベーションとして、成都拠点のエンジニアは、生産の継続性を改善し、一貫した製造性能をサポートするために特別に設計されたインテリジェントなビジョンシステムを紹介しました。従来の閾値が固定された検出方法は、工場フロアでの周囲の光による干渉や複雑な作業条件に対応するのが難しく、改善を促進するソリューションを特定して開発する能力が制限されます。

新しいビジョンシステムは、高度な画像認識と適応分析を搭載することで、照明条件の変化や複雑な生産シナリオが生じる動的な工場環境でも効果的に動作し、従来の検査方法ではしばしば困難となる環境にも対応します。より正確な検出と迅速な問題の識別をサポートするこの技術は、製品の品質と製造効率を向上させながら、継続的な改善を促進します。

迅速な効果:買収後の製品開発の加速

新しいチームをグローバル組織に統合するには、人々を結び付け、専門知識を共有してイノベーションの機会を生み出す必要があります。ILS 2026では、組織全体のリーダーが集まり、関係を強化し、グローバルネットワークの集合的な知識を活用する新しい方法を特定しました。技術分野でのネットワーキングを通じて、参加者は地域や専門分野の垣根を越えて同業者と交流し、ベストプラクティスを共有し、コラボレーションの機会を探ることができました。これは、成功を収めている業界カンファレンスで見られるネットワーキングの場を再現したものです。

このイベントは、将来のイノベーションイニシアチブをサポートできる専門知識とリソースでチームをつなぐのに役立ちました。サミット中に確立された新しい関係性は、製品のイノベーションを加速し、強固な協力体制を築く世界中の従業員の価値を強化する上で不可欠です。専門知識が組織全体でより活用しやすくなれば、チームは進化するビジネスニーズや顧客ニーズへの対応をより的確に行えます。これらのつながりは、イノベーションを加速し、強固な協力体制を備えたグローバル組織の価値を強化するのに役立ちます。

継続的なイノベーションへの取り組み

イノベーションリーダーシップサミット2026で生まれたすべてのつながりと共有されたベストプラクティスは、お客様の成功を支援するという共通の目標に役立ちます。2024年のミシガン、2025年のインドで築かれた勢いに続き、ILSでのコラボレーションの機会は組織を引き続き前進させています。リーダーたちは、成都イベントの初期のインサイトをすでに活用し、日本で開催される予定の2027年サミットの企画に反映させています。

Molexは、製品のイノベーションを加速し、それを繰り返し拡大できるよう支援することに特化した予測技術とコラボレーションネットワークに引き続き投資しています。新しいテクノロジーが世界中の拠点に展開されることにより、顧客は、製品開発のあらゆる段階でより大きな価値を提供する強固な協力体制を備えた組織から恩恵を受けられます。共有された取り組みが、どのようにして顧客向けの成果となるかを確認するには、Molexイノベーションハブをご覧ください。

その他のリソース


インサイト

次世代の革新を実現

AI、機械学習、高度な自動化における飛躍的な進歩を背景に、あらゆる主要産業でテクノロジーの形態と機能が進化しています。エンジニアが複雑な新しい接続の課題にどのように対処し、次に来るものへの道を切り開いているかをご確認ください。

未来的な都市のデジタルモデルに向かって周囲からロボットアームが伸び、自動化と次世代テクノロジーを表現している。

インサイト

エレクトロニクス革新の未来を推進

今日の設計者とメーカーは、機能や性能を犠牲にすることなく、ますます複雑化する接続デバイスをより迅速に市場に投入するという業務を担っています。Molexがデジタルツール、グローバルなエンジニアリングの専門知識、コラボレーション設計を組み合わせて製品開発を加速し、複雑なアイデアを市場対応のソリューションに変える方法をご覧ください。

バーチャルリアリティヘッドセットを着用している人が没入型テクノロジー環境でデジタルインターフェースとやり取りしている。

インサイト

インターコネクトソリューションにおけるイノベーションの推進

テクノロジーが融合し、接続デバイスがますます複雑化する中、エンジニアは電力、データ、信号のパフォーマンスに対する新たな要求に直面しています。Molexが、次世代アプリケーション全体でこれらの課題に対処するインターコネクトの専門知識とソリューションで、どのように進歩を推進しているかをご覧ください。

バーチャルリアリティヘッドセットを装着した人物のシルエット。大きなデジタルディスプレイの前に立ち、視覚化されたデータに向けて手を伸ばしている。