2025 年 6 月 9 日
美国威斯康星州哈德逊市(2025 年 6 月 9 日)Molex 旗下公司 Phillips Medisize 是设计和制造医疗技术、给药及体外诊断设备的知名企业,宣布推出 TheraVolt™ 医疗连接器。作为 Phillips Medisize 品牌下推出的首款医疗连接器,TheraVolt 旨在优化设备集成、功能、可靠性和性能。TheraVolt 为设备工程师提供增强功能,设计的解决方案可以兼顾信号和高压线路。
电生理学 (EP) 领域的新兴趋势,尤其是脉冲场消融 (PFA) 技术的迅速采用,使得对支持更高引脚密度和紧凑设计的先进医疗连接器的需求不断增加。TheraVolt 医疗连接器具有增强的跨平台兼容性,有助于简化医疗器械集成,延长资本设备的使用寿命,缩短定制开发时间并降低成本。对于为房颤患者开发 PFA 治疗方案的医疗器械公司,该产品可以提供更有效的解决方案和更大的灵活性。
“TheraVolt 是 Phillips Medisize 品牌多款连接器中的首款产品,随着该产品的推出,我们很高兴能为我们的医疗技术客户带来更深入的协作和创新,以此补充我们卓越的合同设计和制造服务,以及成熟的 Molex 连接解决方案。”Phillips Medisize 的 MedTech 部门副总裁 Pete Soupir 表示,“TheraVolt 医疗连接器使我们的医疗器械客户能够开发下一代 EP 设备,具有更强的集成、连接和性能表现。其高密度引脚和高电压间隙在电生理治疗所使用的医疗器械中尤为宝贵,可支持多种治疗选项和复杂的功能,并进一步扩展数据收集范围。”
这些针对医疗应用的定制产品充分利用了 Molex 在互连解决方案领域 80 多年的全球领先地位及 Phillips Medisize 在医疗领域 60 多年的经验。TheraVolt 医疗连接器通过以下优势支持下一代医疗器械的集成和性能:
- 高密度引脚和高电压间隙:支持更多功能的集成,使医疗器械工程师能够设计具有扩展能力、先进功能和更多数据收集能力的多疗法医疗器械。
- 设计灵活性和定制:现货供应且可灵活定制,以满足各种应用需求,并支持针对特定引脚数和精确电气要求进行定制配置。
- 灭菌兼容性:经专门设计,可承受多次高压灭菌,即使反复暴露于严苛的灭菌程序中也能保持完整性和性能。
- 安全性和可靠性:设计支持 IEC 和 IPC 合规,有助于促进医疗应用中的可靠运行。
其他 Phillips Medisize 医疗连接器正在开发中,将于未来 18-24 个月内交付。有关 TheraVolt 医疗连接器的更多信息,请访问 molex.com 和 phillipsmedisize.com。
Phillips Medisize 简介
Molex 旗下公司 Phillips Medisize 与领先的医疗技术、制药和体外诊断公司合作,设计和制造挽救生命的创新产品。Phillips Medisize 是一家合同开发和制造组织 (CDMO),利用其 60 年的专业知识和全球知名的能力与客户合作,提供产品和解决方案,每年帮助数百万患者、医疗保健专业人员和个人过上更健康、更有意义的生活。欲知更多信息,请访问 www.phillipsmedisize.com。