2024 年 9 月 23 日
伊利诺伊州莱尔 – 2024 年 9 月 23 日 – 全球电子行业领军者和连接技术创新者 Molex 莫仕今日推出一款热管理解决方案,可减少部署和升级高性能数据中心的时间和成本,以满足对生成式 AI 和机器学习工作流程日益增长的需求。Molex VaporConnect™ 双相浸没式冷却光馈通模块通过独特的盒式设计,直接安装在浸没箱上,使光学收发器和网络布线基础设施能够在不改变机械接口或影响浸没箱架构的情况下进行更换,从而应对数据中心速度和容量的持续增长。新模块的参考设计将于 2025 年第一季度上市销售。
Molex 莫仕光学连接部总经理 Trevor Smith 表示:“Molex 莫仕不断采用创新的光学解决方案,以简化数据中心部署和升级,同时缓解关键的热管理挑战。” “VaporConnect 为客户提供了灵活性,通过简单地部署不同的模块,就可以升级连接并扩展冷却系统设计,以跟上数据中心增长的步伐,这将加速升级,同时降低整体的能源、冷却和技术成本。”
简化双相浸没式冷却
Molex VaporConnect 光馈通模块通过使用完全可升级的密封模块,简化了浸没箱内的光学收发器与浸没箱外的电缆基础设施之间的连接。通过 VaporConnect,密封和布线都在模块内部完成,这为客户提供了升级连接器的机会,而不会影响浸没箱的设计或架构。此外,客户还可以灵活地将标准布线基础设施重新用于多代产品,从而进一步缩短部署时间、降低成本和复杂性。
对于单模和多模光纤解决方案,提供了全套的行业标准连接器和 Molex 莫仕光学连接器外形规格型号。它们还具备混合搭配功能,便于系统升级到更新或更密集的连接器。提供可定制的模块尺寸,以满足特定的空间和应用要求。此外,Molex VaporConnect 光馈通模块利用 Molex FlexPlane™ 光学回路技术来最大限度地减少外部连接和重排需求。因此,复杂的光缆重排和高密度光纤路由在模块内无缝集成,实现更简单的安装和即插即用操作。
可靠、多功能、可升级的光学互连
每个 VaporConnect 模块都附带密封垫圈,并使用行业标准的氦气泄漏测试进行全面测试,以确保与箱壁可靠密封。这也确保了从箱内服务器线卡到外部电缆基础设施的无缝过渡。目前正在进行符合行业标准 GR-1435-CORE 的测试。
VaporConnect 模块的设计旨在适应客户规范,光纤通道的数量取决于所使用的连接器的数量和类型。单个模块中最多可集成 576 根光纤。提供的外形规格选项包括 MPO、LC 和超小型 (VSFF) 选项,例如 MMC、MDC、SN 和 SN-MT。这确保了与现有基础设施的兼容性并简化了系统升级。作为 Molex 莫仕在这一领域持续投资的一部分,目前一款 EBO 连接器选项正在开发中,预计将在 2025 年上半年推出。
Molex 莫仕在 2024 年 ECOC 展会上对光学网络创新的承诺
作为双相浸没式冷却光馈通模块的最大制造商,Molex 莫仕迄今已售出超过 35 万个光通道。在今年的 ECOC’24 上,Molex 莫仕将通过现场产品展示,包括新的 VaporConnect 光馈通模块,强化其对光学网络基础设施创新的承诺。该公司广泛的光学连接产品、光电解决方案和波长管理系统也将在 C75 展位展出。作为 OIF 的参与成员,Molex 莫仕将参与互操作性演示,该演示将在 B83 号展位进行,重点展示面向数据中心、AI/ML 技术和去中心化系统的光学网络创新和解决方案。