作者:Bill Wilson
新产品开发经理
无论是制造商品、上班通勤还是日常活动,当今社会使用数据的程度远超以往任何时候。数据着实成了未来的原材料。据 IoT Business News 估计,到 2025 年,全球将有约 750 亿台互连设备每年产生 27 ZB 的数据,数据雪崩还在不断涌入。这些设备乃至自动驾驶汽车、人工智能和机器学习的益处,只有通过高速互联网,尤其是通过 5G 无线连接的广泛引入,才能真正展现出来。为了处理和存储充当这些新技术之基础以及从中产生的海量数据,硬件解决方案必须与天线、软件和 5G 的其他推动因素并行发展。
高速数据的激增将推动新环境中智能设备的急剧增加。例如,随着物联网和工业物联网的扩展,实时共享信息的机器可能彼此贴近(如智能工厂中的工业设备),也可能分散遥远(如智能车辆和农机设备)。无论所处位置为何,智能机器和车辆始终需要实时数据处理,因此,对计算设备庞大仓储会愈发依赖。
超越传统数据中心
涉及数据中心的传统信息处理方式往往会让人联想起一个大型仓库,里面摆满了一架又一架的计算设备。虽然这些通信中心将成为未来数据处理解决方案的一部分,但它们只是整体战略的一环。一些商业和政府组织将转向自有专用服务器,在本地处理信息,管控他们自己的数据需求。
物联网的持续发展和 5G 的广泛实施将使具有不同数据处理需求的新应用广度成为可能。因此,每台服务器安装都是不同的,实现地点位于世界各地的不同区域。边缘计算的发展正在将处理设备从数据中心转移到靠近需求点的位置。越来越复杂的设备被安设于工业、交通和农业部门以及其他许多远离庇护环境的应用情境中,这些安设条件通常具有挑战性。
这种对特异性的需求也产生了对高度灵活解决方案的需求。用户渴望从最新数据网络功能的更高性能中获益,他们需要确信其设备能够跟上不断增长的速度和数据需求。因此,最新的服务器和存储技术必须兼具灵活性和可扩展性,以配合更高的性能。这种适应性的关键是模块化体系结构的概念。
连接器使模块化解决方案成为可能
最新一代微处理器正在开发中,力争实现更高性能并降低能耗。与此同时,支持硬件必须能够实现同等性能,同时尽量减少损失。连接器领域的最新发展全面支撑着这些行业要求。模块化造就了重新配置和升级服务器以适应未来增长的能力,连接器将在模块化服务器和存储设计中发挥至关重要的作用。
为了满足高性能模块化的需求,Molex 莫仕不断开发创新方法,解决高速连接的挑战。传统的计算架构使用背板和大型印刷电路板 (PCB)。追求低损耗和改进信号完整性意味着,需要替代手段来摆脱高损耗印刷线路板。板对板连接器正在让位于电缆解决方案,转接卡采用双轴电缆,以最小的损耗实现高速数据传输。
与此同时,Molex 莫仕正在努力确保在基础设施和其他相关成本方面,提供高成本效益的整体解决方案。虽然借助光学解决方案或有源器件(如重计时器和线性放大器)来提升高速通信性能是个诱人的选择,但这些系统的能耗和相应的热管理问题会使成本增至无法接受的水平。通过开发无源铜基系统(如可以提供所需高性能的电缆和连接器),Molex 莫仕解决方案确保了客户安装始终具有竞争力。
互连使模块化解决方案成为可能
如今,芯片制造商正在创造能够产生每秒 112 吉比特 (Gbps) 数据传输率的解决方案,224 Gbps 的实现可能也为时不远。在如此高速下,最新的服务器和存储硬件以及互连解决方案需要做到,在不牺牲性能的前提下兼顾灵活性和易用性。
互连对于最新服务器架构的性能和模块化至关重要。了解 Molex 莫仕丰富的服务器和存储解决方案组合如何借助最新的信号完整性和高速数据标准,解决实现灵活性和易用性时遭遇的复杂挑战。明确如何平衡对更小尺寸和更高密度的需求,与制造实现性能要求的解决方案的能力。面对日益互连的世界,Molex 莫仕坚持创新,始终屹立于千变万化的行业需求潮头。