2025年1月27日
米国イリノイ州ライル – 2025 年 1 月 21 日 – 世界的なエレクトロニクス・リーダーであり、接続分野でのイノベーターでもあるモレックスが、新しいコンパクトなMMCX Power over Coax(PoC)ソリューションの提供開始を発表しました。このソリューションでは、電気アースの導通性を維持しながらセキュアで安定した接続を確保するために、特許出願中の嵌合手法が使用されています。この製品イノベーションは、自動車の液晶ディスプレイ(LCD)ミラー、ドライバーモニタリングシステム、産業用センサーなど、信頼性に優れたRF接続と継続的な電力供給が最も重要とされる、スペース制約のある用途に最適です。
モレックスのRF製品管理およびマーケティング担当シニアディレクターであるロジャー・カウフマンはこのように話しています。「当社の新しいMMCX Power over Coaxソリューションには、信号の遮断と断続的な電力レベルの原因になり得る従来のMMCXプラグコネクターの既知の脆弱性を修正するために、フルロック構造の嵌合メカニズムが使用されています。このソリューションは、過去1年の使用期間において、重要な産業セキュリティ用途で使用される光センサーなどのさまざまな環境で効果的なパフォーマンスを発揮してきました。」
下位互換性、コンパクトな接続性
MMCX Power over Coax(PoC)製品は、解決しにくい信頼性問題を緩和するだけでなく、シームレスな製品アップグレードを促進するIEC 61169-52 MMCXジャックリセプタクルとの下位互換性も備えています。これは、既存のPCBリセプタクルを再設計する必要性を軽減するため、製品統合に関連するコストを削減しながら、時間を大幅に節約することができます。現行および将来的な規格への準拠により、進化するRF接続と電力供給の要件を満たすための将来を見越したソリューションをお客様に提供します。
このコンパクトな製品は従来のMMCコネクターと比べて30%小型化されており、大型で重いMCXコネクターを交換したいと考えるお客様だけでなく、より堅牢で信頼性に優れたパフォーマンスを求めるお客様にも最適です。MMCX Power over Coaxは、個別の電源コネクターとデータコネクターの使用が非現実的、または望ましくない用途で特に有益です。これまでも、MMCX Power over Coaxはさまざまな農業、自動車、および産業オートメーション用途で試験され、運用されています。
さらに、この将来を見越したソリューションは、リモートおよびモバイルデバイス、無人航空機、ポータブル電子機器、スマートホームオートメーションシステム、そしてIoTセンサーやインフラストラクチャを含めた、堅牢で信頼性の高い多種多様な小型製品のパフォーマンスを向上させています。MMCX Power over Coaxは、GPSアンテナ、インテリジェント交通管理システム、ワイヤレスメーターリーダーなどの厳格な信頼性要件にも対応しています。
製品の紹介
現在、モレックスのMMCX Power over Coaxライトアングルおよびストレートプラグケーブルアセンブリーは RG178、Condumex RG174LL、RG316、およびDacar 462のケーブルタイプでご利用いただけます。
DesignConで展示予定のモレックスイノベーション
MMCX Power over Coaxは、1月28日から30日にかけてSanta Clara Convention Centerで開催されるDesignCon 2025(ブース739)で展示される予定です。
モレックスのエンジニアが以下のような製品のデモを行い、専門知識を共有します。
- モレックスの224Gポートフォリオのハイライト。これには、最大224 Gbps-PAM4の速度で動作する次世代のケーブル、バックプレーン、基板対基板用コネクター、およびASIC近傍設置型ケーブル対コネクターのソリューションが含まれます。
- 448G接続に向けたモレックスの準備体制と、この重要なマイルストーンを達成するために必要となる重要なコンポーネントとテクノロジー。
- 熱伝達効率を最大化しながら熱抵抗を最小化するモレックスの液冷ソリューション、Integrated Floating Pedestalを紹介する熱管理デモ。
- シグナルインテグリティを向上させ、信号の損失と干渉を低減する高周波RFソリューションを用いて要件の厳しい高速データ接続用途に対応するモレックス機能を紹介するRFソリューションショーケース。
- 車両用のType-C Enabling DisplayPort、およびシールド付きツイストペアの代替品としてのEthernet over Coax(EoC)のオートモーティブおよび輸送チームによるデモ。