2025 年 1 月 27 日
伊利诺 – 2025 年 1 月 21 日 – 全球电子设备领军企业和连接技术创新企业 Molex 莫仕宣布推出全新的紧凑型 MMCX 同轴供电 (PoC) 解决方案,该解决方案采用正在申请专利的插配技术,可确保安全稳定的连接,同时保持电气接地的连续性。该产品创新非常适用于空间有限的应用,例如汽车液晶显示器 (LCD) 反射镜、驾驶员监控系统或工业传感器,在这些应用中,可靠的射频连接和持续电力传输至为重要。
“我们全新的 MMCX 同轴供电解决方案包括完全锁定插配机制,可解决传统 MMCX 插头连接器的缺陷,避免信号中断和间歇性的功率电平问题。”Molex 莫仕射频产品管理和营销高级总监 Roger Kauffman 说道,“在过去的一年里,该解决方案在不同环境中表现良好,包括用于关键工业安全应用的光传感器。”
向后兼容,紧凑连接
MMCX 同轴供电 (PoC) 产品不仅可以缓和持续存在的可靠性问题,还向后兼容 IEC 61169-52 MMCX 插孔插座,可实现产品的无缝升级。这样就无需重新设计现有 PCB 插座,可以节省大量时间,同时降低与产品集成相关的成本。符合当前和未来的标准可为客户提供适应未来发展的解决方案,以满足不断变化的射频连接和电力传输需求。
紧凑型产品比传统 MMC 连接器小 30%,是希望换掉更大、更重的 MCX 连接器以及寻求更坚固可靠性能的客户的理想选择。在独立电源和数据连接器不切实现或不可取的应用中,MMCX 同轴供电尤为有利。到目前为止,MMCX 同轴供电正在各种农业、汽车和工业自动化应用中进行测试和部署。
此外,这种适应未来发展的解决方案可提高各种小型化、可靠耐用产品的性能,包括远程和移动设备、无人机、便携式电子设备、智能家居自动化系统,以及物联网传感器和基础设施。MMCX 同轴供电还可满足 GPS 天线、智能传输管理系统、无线抄表器等应用的严格的可靠性要求。
产品供应
Molex 莫仕的 MMCX 同轴供电直角和直插电缆组件现在可用于以下电缆类型:RG178、Condumex RG174LL、RG316 和 Dacar 462。
Molex 创新技术在 DesignCon 上展出
MMCX 同轴供电将在于圣克拉拉会议中心举行的 DesignCon 2025(739 号展位)展出(1 月 28 日至 30 日)。
Molex 莫仕工程师将分享产品演示和专业知识,包括
- Molex 莫仕 224G 产品组合的亮点,包括下一代电缆、背板、板对板连接器和近 ASIC 的电缆对连接器解决方案(运行速度高达 224 Gbps-PAM4)。
- Molex 为 448G 连接所做的准备工作,以及实现这一重要里程碑所需的关键元件和技术。
- 热管理演示采用 Molex 莫仕的液冷解决方案(名为集成浮动基座),可最大限度地减少热阻、提高传热效率。
- 射频解决方案可提高 Molex 莫仕的能力,通过高频射频解决方案提高信号完整性并减少损耗和干扰,满足苛刻的高速数据连接应用的需求。
- 汽车和运输团队将展示适用于汽车的 Type-C Enable DisplayPort 应用,以及作为屏蔽双绞线替代方案的同轴以太网 (EoC)。