作者:Jason Pelletier
Molex 莫仕电磁兼容性 (EMC) 实验室经理
随着世界的联系日益紧密,装置和设备的电磁兼容性 (EMC) 成为越来越多设计人员考虑的问题。 电子设备会产生和接收不需要的电磁能,而在特定空间内设备越来越多,自然会使 EMC 工作复杂化。此外,随着技术的进步和元件密度的增加,电磁干扰威胁着产品性能,可能会增加设计时间和成本。
因此,设计人员需要在开发阶段尽早预测产品内部产生的电磁能。 他们必须了解产品部署环境中存在的电磁能的性质,以确保产品性能不会降低。 由于电磁能可以是窄带电磁能,只影响很小的频率范围,也可以是宽带电磁能,在很宽的频率范围内散射信号,因此设计人员面临的挑战变得更加复杂。
在我们这个充满电磁的世界中设计产品时,电磁兼容性 (EMC) 专业知识和世界一流的测试设备对于电子解决方案的开发和生产至关重要。
持续测试的优势
从概念开发阶段开始,Molex 莫仕 iNARTE 认证测试工程师就在我们最先进的 EMC 实验室工作,以优化我们产品的电磁性能。实际上,Molex 莫仕将 EMC 分析和测试贯穿于整个产品开发过程。
通过促进设计团队与测试工程之间的紧密关系,Molex 莫仕可确保我们的电子元件和组件不会发出令人头疼的电磁干扰 (EMI),也不会受到环境中电磁能的影响。持续测试使我们能够预测和验证 EMC 性能,从而使 Molex 莫仕能够缩短设计周期,满足关键项目里程碑的要求,并确保产品的成功推出。最终,随着产品可靠性的提升、产品上市时间的加快以及开发成本的降低,我们的客户将从这些工作中受益。
Molex 莫仕内部电波暗室
Molex 莫仕利用其位于伊利诺伊州利斯勒和德国波鸿的两个内部测试实验室。 这些设施使我们能够将产品暴露在射频能下,以确保产品满足我们客户的要求。我们的电波暗室具有多功能性,可支持全球认证和合规性测试,适用于广泛的市场。 我们的能力不仅限于汽车零部件,还包括医疗设备、工业解决方案、军事和航空航天设备的测试能力。
Molex 莫仕还利用领先的 EMC 技术和程序。Molex 莫仕的 EMC 设计专家与我们技术精湛的测试工程师一起,为预符合性测试提供支持。他们利用模拟来表征产品特性,支持故障排除,并在开发阶段尽早提供解决方案,而无需依赖第三方支持。
其他测试能力
除了先进的 EMC 实验室外,Molex 莫仕还拥有机械、电气、环境和信号完整性 (SI) 评估的内部能力:
天线开发与验证:自动驾驶汽车功能不断发展,推动了对无线通信的需求。 我们位于密歇根州大布兰克和德国希尔德斯海姆的天线测量设施可以对全尺寸汽车进行测试,以验证我们的天线是否符合设计规范,包括车联网 (V2X) 技术。必要时,我们的工程师可以调整配置,以满足不同车型的具体要求。
热测试和分析:凭借模拟极端环境的高质量热测试设施,Molex 莫仕可确保产品达到耐用性和可靠性标准。
可靠性物理学:Molex 莫仕的可靠性实验室拥有经验丰富的工程师、技术人员和内部博士科学家,他们应用可靠性物理学方法来了解产品失效机制和预估产品寿命。因此,我们的客户可以在风险最小的情况下率先将产品推向市场。
SI 分析:我们的工程师会检查 Molex 莫仕高速连接器系统和大型系统中的电缆组件,然后提出后续建议,以确认优化的性能。
数据中心电缆组件测试:Molex 莫仕执行 100% 测试,包括我们生产的每个电缆组件的每个信号对,提供行业领先的质量控制。
Molex 莫仕利用行业领先的内部实验室和专业知识解决 EMI 问题。这种能力以及其他全面的测试使我们能够在开发阶段及早发现潜在问题,帮助客户满足法规要求。 最终,我们的测试能力确保了产品的可靠性,使客户能够迅速将产品推向市场,从而为客户带来至关重要的竞争优势。