跳至主要内容
覆盖全球的供应链图标。

智能需求规划如何建立供应链信心

在当今的动态市场环境下,供应链的可预测性至关重要。智能需求规划将先进的数据洞察与强大的协作框架相结合,提供现代供应链所需的韧性和敏捷性。  

作者:Bill Oakley
全球销售和运营规划副总裁

阅读时间:5 分钟

智能需求规划如何建立供应链信心

当今全球供应链的复杂性毋庸置疑,其日益增长的不确定性意味着传统预测方法往往难以奏效。要应对这种动态环境,就需要采用集成化、数字化的方法来进行需求规划,以提升对市场变化的响应能力并增强供应可靠性。 

一套有效的方法论通常通过持续优化逐步完善,其关键在于将销售与运营规划 (S&OP) 与销售与运营执行 (S&OE) 紧密结合。其目的是开发先进的方法来捕捉需求信号,提供更具凝聚力、前瞻性的系统。 

这些先进的需求规划方法能否弥合市场不确定性与客户所依赖的可靠交付之间的差距?

基于综合洞察制定需求计划

有效的需求规划依赖于集成的 S&OP 和 S&OE 框架,其范畴已超越基础预测。这些系统优先考虑需求捕获,通过整合内外部多元数据形成全面展望。汇聚不同数据源是一个核心要素。

经人工智能 (AI) 增强的统计预测可提供定量基础。内部销售和产品管理团队提供重要的市场背景信息。直接的客户协作通常能够提供前瞻性指标。来自 IHS、Moody 和路透社等供应商的外部情报则可进一步拓宽视角。这种融合有助于生成可靠的预测结果,往往以“结果范围”的形式表示,战略期通常覆盖 3 至 18 个月,从而为供应行为和收入预测提供指导。

借助 AI 和分析提高预测准确性

尽早认识到 AI 和高级分析的价值,对于提高预测准确性和规划人员效率具有显著优势,特别是在突破纯历史模型局限时。具有前瞻性思维的组织通常会将 AI 工具应用于统计方法,以便构建更具动态性和预测性的系统。AI 通常会整合订单趋势或经济预测等前瞻性变量,增加历史重复数据通常所缺乏的预测能力。 

在这些场景中,应用 AI 可以显著提高预测准确性,优于传统的统计方法。此外,AI 通过自动执行多数部件的预测,可帮助优化规划资源,从而使规划人员能够专注于需要深度分析及直接与客户或销售人员沟通的复杂项目,充分发挥其专业优势。完善的数据基础设施以及对第三方数据进行验证的持续学习机制,是成功执行这些先进工具的关键所在。 

通过共识规划培养信任

除数据分析外,需求计划的真正价值往往在于组织的信任和对其数据的集体认同。成功的组织通过协作式共识规划建立这种信心,这个过程通常由透明的集成平台提供支持。由于这种方法将计划确立为集体承诺,因此最终产生的预测不会被视为孤立的计算,而是代表推动责任共担的转变。 

有效的共识规划模式以定期的协作会议为中心,参与团队在会议中共同努力,以形成统一的理解和方向。在这些会议中,与会者将细致审核预测并深入分析需求驱动因素。这种协作机制能够统一认知,并显著促进协同效应。集成平台(如 Kinaxis)发挥着核心作用,能以单一视图展示销售与客户预测、产品管理洞察及 AI 驱动统计数据等所有输入信息。系统会追踪历史输入数据的准确性,让相关讨论始终以数据为依据。这种透明性有助于下游团队理解预测背后的“原因”,并减少事后猜测。之后,材料、劳动力和产能等资源决策将依赖于这一达成一致的需求信号。 

通过适应性规划实现敏捷性

建立运营敏捷性需要运用灵活的规划周期和不同的预测更新速度,并结合实时执行数据和前瞻性市场洞察。这些规划系统通常会区分长期战略视角 (S&OP) 和短期运营窗口 (S&OE),以便管理当前订单响应。系统会将日常执行的信息(如客户订单变动)反馈至系统;若出现明确规律,则可据此调整更大范围的需求计划。 

预测更新的节奏也会随市场条件变化。例如,对于高速数据等快节奏市场来说,每天直接向工厂发送更新以跟上市场速度可能更有利,而相比之下,可预测性更强的行业通常保持月更节奏。这里的关键目标不仅仅是追踪趋势,更在于预测转折点,发现关键的市场拐点。置信度矩阵可成为实现这一目标的有效工具,它通过综合客观数据与实地专业知识来评估预测确定性,从而为基于风险的库存与产能决策提供更精准的依据。 

Molex 如何将超前需求规划付诸实践

凭借七年的正式需求规划经验,Molex 大约三年前启动了重大流程重组。此次重组的重点是超前需求捕获以及更紧密的 S&OP 和 S&OE 集成,从而构建一个更具凝聚力和前瞻性的系统。

AI 和高级分析的应用至关重要。Molex 内部的需求规划团队率先采用这些技术,使预测准确率较之前的方法提升约 20%。AI 还能自动执行特定计算的预测,使规划人员能够快速、深入地应对任何复杂挑战。通过建立角色与职责明确的结构化可重复规划流程,进一步构建系统韧性。该方法支持可持续的绩效,可在保持运营速度的同时避免对市场做出仓促被动的反应。 

这些优化流程最终将直接转化为客户价值。Molex 在交付方面取得了可衡量的提升,承诺交货日期达成率提高约 20-30%,客户要求日期交货满足率提升 10-15%。更高的预测置信度还支持战略性库存优化。这种可靠表现可为客户创造积极且难忘的体验,从而建立持久信任。 

构建灵活未来

Molex 展现了对其超前需求规划流程的专注投入,该流程整合了多种职能和数据源以及 AI 等技术,并取得实质性成果。这种方法可增强敏捷性,从而更快地适应市场变化,并构建供应链韧性,通过可靠的表现提升客户信赖度。这种对智能规划的承诺使公司能够有效且持续地满足客户需求,从而巩固客户关系。 

如需了解这些实践在智能数字供应链计划中的更广阔背景(包括应用技术、关键合作伙伴关系以及我们的全球网络),请访问 Molex 供应链与敏捷性页面。

其他内容


案例研究

推动智能供应链协作

在当今复杂的全球环境中,数据驱动的全球同步供应链对于提升客户服务、构建敏捷性和确保韧性至关重要。一项数字化计划目前已为超过 10 亿美元的交易提供了支持,展现了 Molex 与 SAP 携手推进这一愿景的实践成果。

供应链协作案例研究。

见解

深入了解数字供应链的崛起

借助数字孪生、实时数据以及工业物联网 (IIoT) 驱动的传感器和互联设备等工具,兼具预测性和韧性的供应链距离实现可能仅一步之遥。但是,制造商仍面临哪些挑战?随着未来供应链的展开,我们可以期待哪些变革? 

供应链洞察

共享