読了時間: 5分
家電製品では革新的なユーザーエクスペリエンスが標準になりつつあります。消費者が指のスワイプで日常のコミュニケーションを管理することに慣れているのと同じように、コンロ、食器洗い機、乾燥機にも同様のエクスペリエンスを期待することが増えています。しかし、スマートフォンは毎日の使用に耐えられる耐久性が必要ですが、多くの家電製品は、高温や急激な長時間の振動など、より過酷な条件に耐える必要があります。これらの要件により、利便性、効率性、安全性が重視された高度なユーザーインターフェース (UI) の開発が推進されています。
設計エンジニアは、増大する消費者の要求を具体的な製品に変換する際、パフォーマンスや信頼性を危険にさらさずに、期待を超える高度なUIテクノロジーを推進し続けるにはどうすれば良いですか?
さらに詳しく: アプライアンス設計の主なトレンド: 課題と機会
高度なUIの触覚設計オプション
これらの目標を達成するには、設計者はさまざまな触覚UIオプションを考慮する必要があります。結局のところ、家電製品の高度なUIはもはや高級デバイスの象徴ではなく、期待されているのです。次の触覚UIメカニズムは、電子レンジから洗濯機や乾燥機、冷蔵庫のタッチスクリーンに至るまで、一般的な家電製品に見られます。 ある触覚オプションを別のオプションより選択するかどうかは、デバイスの望ましい設計とユーザーエクスペリエンス、および機能の製造と実装のコストによって異なります。
メンブレンスイッチ
アプライアンスUIの初期の革新の証であるメンブレンスイッチは、シンプルさ、耐久性、コスト効率を提供します。設計上、メンブレンスイッチは複数の層で構成されており、通常は一緒に積層されたプリントデザイン、スペーサー、回路、接着層が含まれます。メンブレンスイッチを押すと、コマンドをアクティブにする電気回路が完成します。最も単純なアプライアンスUIコンポーネントの1つであるメンブレンスイッチの階層構造により、複雑な機能や高度な美観の実装が制限されます。
メタルドーム
メタルドームはメンブレンスイッチと組み合わせて使用されることが多く、押されたときに独特のクリック音を通じて満足のいく触覚フィードバックを提供します。ステンレス鋼構造は耐久性と信頼性の両方を提供し、目立たない設置面積を維持しながらユーザーエクスペリエンスを向上させたい設計にとってコスト効率の高いオプションとなります。
静電容量式タッチ
メンブレンスイッチは物理的な圧力に依存しますが、静電容量式タッチテクノロジーは電気容量を使用します。ユーザーが画面に触れると、指はコンデンサ内の誘電体のように機能し、基盤となるセンサーによってタッチイベントとして解釈されます。設計者は、タッチの位置と圧力を解釈するための専用コントローラーの必要性や、電磁干渉 (EMI) に対する感度などの課題を考慮する必要があります。
ハプティクスフィードバック
ユーザーエクスペリエンスをさらに向上させるハプティクスフィードバックは、アクチュエーターを使用して、振動やその他の触覚の形で非視覚的なフィードバックを提供します。ハプティクスフィードバックは、たとえば、さまざまな振動パターンを採用することにより、ユーザー入力の確認、エラー警告の提供、進行状況の最新情報の配信によってエクスペリエンスを向上させます。ハプティクスフィードバックは没入型の体験を提供しますが、設計者は特定のアプリケーションに適したアクチュエーターを慎重に選択し、インタラクションポイントのすぐ近くに戦略的に配置する必要があります。
物理的なユーザーインターフェースを超えて
先進的な家電製品のUIは、触覚オプションに限定されません。家電製品のハンズフリー制御および通信機能は、アクセシビリティ、利便性、直感的なエクスペリエンスを目的として家電製品への採用が増加しており、次世代デバイスの準備を整えています。
ボイスコントロール
自然言語コマンドを使用するボイスコントロールにより、ユーザーは家電製品と対話して、指定された時間、特定の温度にオーブンを予熱するなどの機能を開始できます。ただし、シームレスなユーザーエクスペリエンスを確保するには、設計者はいくつかの要素を慎重に考慮する必要があります。騒がしい環境でも音声コマンドを正確にキャプチャするには、マイクロフォンの配置が重要です。さらに、ノイズキャンセリング技術を組み込み、不要な背景音を除去することで処理精度がさらに向上します。設計者は、ユーザーコマンドを解釈し、それに応じて応答するための堅牢な自然言語処理 (NLP) 機能も組み込む必要があります。
ジェスチャーコントロール
ボイスコントロールと同様に、ジェスチャーコントロールでは体の動きを使用してコマンドを実行することで、ハンズフリーの対話を実現します。ジェスチャーコントロールは家電アプリケーションとしてはまだ初期段階にありますが、マルチタスクをサポートし、細菌の拡散を最小限に抑え、身体的制限のある個人にアクセシビリティを提供することで、ユーザーエクスペリエンスの向上が期待されています。
効果的なジェスチャーコントロールには、設計段階での意図性が必要です。センサーの選択 (赤外線、レーダーなど) は、範囲、精度、干渉レベルにとって重要です。センサーを正確に配置することも、言語認識の精度に影響します。これらの要因に対処することで、ジェスチャーコントロールが家電製品と対話するためのユーザーフレンドリーで直感的な方法になる可能性があります。
聴覚による合図
家電製品のセンサーと処理ユニットは、一般的に音を利用してユーザーに情報を提供します。食器洗い機からのエラー通知であれ、オーブンからの進捗状況の更新であれ、聴覚による合図は家電製品のユーザーエクスペリエンスの重要な側面です。聴覚による合図は情報を伝達する効率的な方法ですが、設計者は、家の中に不必要で騒々しい気が散るのを避けるために、音量、タイミング、明瞭さを考慮する必要があります。
家電製品のUIデザインの進化
高度なUIは家電製品と対話するための新しい方法を可能にしますが、その設計と実装は単なる機能を超えています。これらのインターフェースは、革新的な機能を提供するだけでなく、現実世界において安全でユーザーフレンドリーで信頼性が高くなければなりません。
グローワイヤー試験
グローワイヤー試験では、家電製品のコンポーネントを高温要素にさらすことで、潜在的な火災の危険をシミュレートします。グローワイヤー試験では、電気的に加熱されたニクロムワイヤーループを特定の時間枠で試験コンポーネントに適用し、コンポーネントの発火に対する耐性と延焼の可能性という2つの重要な要素を評価します。この試験方法は、オーブンやトースターなどの無人装置や、電源コードやコネクターなどの高電流コンポーネントにとって特に重要です。
さらに詳しく: グローワイヤー試験と評価概要: 家電製品の安全性向上
コネクターの設計と人間工学
安全要件をサポートすることに加えて、コネクターの設計は人間工学に基づいた器具の組み立てにおいて重要な役割を果たします。設計エンジニアが嵌合力の軽減、ハウジング設計の改善、明確なプッシュポイントなどの人間工学的機能を優先すると、メーカーは肉体的疲労を最小限に抑えながら作業者の効率を最大化できます。
人間工学に基づいたコネクター設計を重視することは、メーカーにとっては生産コストを削減し、従業員にとってはより安全な作業環境を作り出し、消費者にとっては信頼性を向上させる双方にとって有利な関係をもたらします。しっかりと嵌合されたコネクターは振動や浸入に対する耐性が高く、デバイスの故障、修理、保証請求のリスクを回避する上で役立ちます。
さらに詳しく: 電子コネクター設計における人間工学的考慮
堅牢な小型化
より多くの電子機器を家電製品に組み込むには、大型のコンポーネントと同じくらい頑丈な小型コンポーネントが必要です。コネクターはその代表的な例であり、機器内の過酷な条件に耐える耐久性が必要です。これには、液体、極端な温度 (高温と低温の両方)、振動が含まれます。コネクターの材料の選択と設計を慎重に行うことで、これらのコンポーネントはアプライアンスの耐用年数を通じて信頼性を維持できるようになります。
過酷な環境で要求の厳しいアプリケーションを扱う業界全体にわたる当社の経験により、家電製品の小型化と堅牢性の要件を満たす、またはそれを超える革新的なコネクターソリューションの開発が推進されてきました。
さらに詳しく: 小型コネクターへのソリューションガイド
モレックス: 先進的なUIソリューションによるユーザーエクスペリエンスの向上
モレックスは、明日のコネクテッドホームを計画しているだけではなく、今日それを構築しています。当社のグローバルなエンジニアリング専門知識と相互接続ソリューションの幅広いポートフォリオは、家電製品の継続的な進化をサポートしています。当社はお客様と協力して、次世代の家電製品を実現するために必要な最先端のテクノロジーと信頼性の高いコンポーネントを提供します。
関連コンテンツ
家電製品ウェビナーを視聴する