読了時間:4分
業界全体がこぞって次世代AIアクセラレーターやGPUのサポートを進める中、データセンターはかつてないほど高い電力需要に直面しています。これまでラックの消費電力は20kWから30kW前後でしたが、現在では120kWから150kW程度にスケールアップし、さらには1MWにまで近づいています。このような極端な稼働レベルでは、従来の空冷では十分な排熱効果が得られません。
コンピューティングコンポーネントではチップ直接液冷が標準となっていますが、配電系統の冷却技術はこれまであまり進んでいませんでした。配電系統そのものが、現代のラックにおける重大な温度ボトルネックとなっています。プロセッサーの進化に適応するには、ラック設計のルールを書き換え、電力供給経路を内側から冷却する必要があります。
空冷式配電システムの限界点
空冷バスバーはそれほど電力需要が高くないアプリケーションでは今も信頼性とコスト効率に優れたソリューションですが、ラックレベルで電流要件が高まり続ける中、従来型の電力ルーティング方法は厳しい物理的制限や熱的制限に直面しています。標準的な空冷バスバーやその接続に必要な太くて重いケーブルは、多くのラックスペースを専有し、過剰な熱を発生させています。こうした絶縁材付きの大径ケーブルを高剛性バスバーシステムに置き換えれば、貴重なスペースを取り戻し、多くの場合、サイズを3分の1または4分の1に縮小することができます。
しかし、増加する電流負荷には、より厚く重い銅バスバーが必要となり、最終的にはサーバーの冷却に必要な空気の流れを妨げます。こうした物理的な過密により設計オプションが制限される結果、コンピューティングコンポーネントに十分な冷却効果を提供できなくなります。電力負荷が150~160kW(約3,000.0A)に近づくと、空冷の物理サイクルが破綻し、標準的な動作限界を超える温度上昇(ΔT)が発生します。
従来型のバスバーが過剰な熱を溜め込むことにより、ラック全体の熱安定性を脅かす局所的なホットスポットが生じます。導体温度の上昇は電気抵抗を増加させ、深刻な電圧降下と著しいエネルギーの消耗を引き起こします。このような継続的な熱サイクルにさらされることで、システム全体の性能が制限されるとともに、接続ポイントにも長期的な機械的ストレスがかかります。
サーバーラック電力と熱管理のための液冷ソリューションの統合
液冷バスバーは、サーバーラックの電力と熱管理を一つのシステムに統合します。このアーキテクチャーは、最適化された導体設計と統合冷却チャネルを融合することで、スペースに制約のある環境でも極めて大きな電流を分配できる堅牢なプラットフォームを実現します。外部からの気流に依存して配電ハードウェアを冷却する従来の方法とは異なり、液冷バスバーは熱を発生源で直接軽減します
バスバーの液冷化による温度ディレーティングの排除
低く安定した温度を確保できることで、電気設計エンジニアにとっての計算条件が根本的に変わります。従来の条件では、バスバーの加熱に伴い通電容量が低下することが分かっているため、あらかじめ温度ディレーティングを見込んで電気設計を行う必要がありました。バスバーの液冷化には、銅の過熱により生じる大きな電力損失を防ぐ効果があります。このアプローチで信頼性と効率に優れた電気性能を提供することにより、抵抗値を増加させることなくシステムの通電容量を高めることができます。
銅対銅溶接によるリスクの軽減
高電流の流れる場所に液体を近づけると、必然的に漏れ、結露、短絡などのリスクが生じます。高度な液冷バスバーは、厳格な製造プロトコルやテストプロトコルの順守により、こうしたもっともなエンジニアリング上の懸念に対処します。
最も信頼性の高い設計は、メカニカルシールやOリングに依存するのではなく、銅対銅溶接による接合方法を採用します。接合される部品同士が同じ材料で作られているため熱膨張が均一となり、異なる材料が異なる速度で加熱・冷却する際によく発生する亀裂や漏れを回避できます。こうした構造的完全性の検証には、導入に先立ち各コンポーネントに厳格な耐圧試験や漏れ試験を実施する必要があります。
標準的メカニカルフットプリントの維持
必要な流体チャネルを含めても、液冷バスバーは高出力ラック(HPR)やORv3の標準的なメカニカルフットプリントに適合しており、簡単に交換が可能です。使用する取り付けインターフェースは空冷バージョンと同一なので、バスバーの物理的フットプリントを拡張したり、ラックインフラストラクチャのトレードオフを余儀なくされたりせずに、データセンターの電力負荷を拡張し、バスバーを液冷化できます。
ラック規格の将来の変更に備えるための対応
AIテクノロジーの急速な進化に伴い、業界標準やデータセンターは絶え間ないアップデートを続ける必要があります。将来のプロセッサーの進化に対応するには、サーバーラック電力アーキテクチャーの今後の方向性を見極める必要があるでしょう。
OCPと共通仕様が果たす役割
オープンコンピュートプロジェクト(OCP)のような標準化組織は、ラック電力しきい値の上昇に対応するよう規格を進化させ続けています。ここ数年、フルラック液浸冷却技術が研究開発面で大きな関心を集めましたが、業界の当面の関心は特定用途向けの液冷ソリューションの開発に移っています。OCPの今後の改訂で、液冷配電ソリューション向け公式ガイドラインが確立される可能性が高いでしょう。
ラックの1MW化に向けたインフラストラクチャのアップグレード
大手ハイパースケーラーはすでに、1MW ITラック向けコンセプトの策定など、電力密度の限界をさらに広げる設計アップグレードを計画しています。データセンターがこの規模の電力に対応するには、コアインフラストラクチャの全面的な見直しにより、クーラント分配ユニット(CDU)を統合して液体マニホールドをラックレベルに直接ルーティングする必要があるでしょう。
段階的な移行のサポート
データセンターラックを20kWから1MWにスケールアップするには、とても一夜では完了できない大規模なインフラ改変が必要なため、段階的な移行をサポートする柔軟なソリューションに対する需要が高まっています。例えば、データセンターに今すぐ液冷対応型バスバーを設置したとしても、より包括的な液冷アーキテクチャーの導入が完了するまで、当面は現行の空冷アーキテクチャー内で安全に稼働させたいという場合もあるでしょう。こうした柔軟な対応を可能にすることで、将来のニーズに備えながら、既存のプラットフォームへの投資を保護する実効性のある戦略が可能となります。
OCPワーキンググループへの積極的な参加により、コンポーネントメーカーは今後策定される新たな規格の内容に影響を与えることができます。Molexのエンジニアは、業界リーダーと直接連携することで、今後策定される仕様と新たな液冷バスバーの設計が確実に整合するようにして、お客様が電力密度増加の次の波に対応できるようサポートします。
高度なバスバー液冷システム:Molexのマルチチャネルソリューション
液冷バスバーは高密度ラックに必須のコンポーネントとなっていますが、システムの最終的な効率を決定するのはクーラント流路の内部形状です。Molexのエンジニアは、標準的な単一チャネル仕様にとらわれない新たな設計により、液冷バスバーの独自の進化を実現します。
最適化されたマルチチャネル形状
Molexのマルチチャネル液冷バスバーは、腐食しやすいアルミニウムチューブ製の単一チャネルに代わり、セグメント化された押出加工の銅チューブで構成される最大3本のディスクリートチャネルを採用しています。このレイアウトは、接触表面積を増加させて適度な乱流を生成し、単一チャネル型レイアウトに比べてより優れた冷却効率をもたらします。この優れた性能を従来の半分の物理的スペース(従来の50mm²に対して25mm²)で実現することで、重要なコンピューティングハードウェア向けにさらなるスペースを確保できます。
将来を見据えたパフォーマンスと統合
15,000.0Aで約30℃ΔTを維持するこのバスバーの優れた性能は、熱効率の主要ベンチマークとなるでしょう。25,000.0Aへの進化を見据えた戦略的設計のロードマップは、AIの電力負荷増大に対応するために、高コストなリップアンドリプレース式再設計を排除し、既存のプラットフォームへの投資を保護します。
この液冷ソリューションは、誘電性と非誘電性両方の液体に対応する一方で、幅広い流量範囲(毎分1~10リットル)と2 LPMで1バール未満という低圧力損失の提供により、必要なポンプ動力を最小限に抑えます。寸法や流体接続ポイントを自由に構成できるプラグアンドプレイ型インターフェースは、狭小レイアウトにも実装可能です。各バスバーは、厳格なヘリウムおよび圧力漏れ試験を含む全数ライン検査を受けた後で出荷されます。
サーバーラックの電力と熱管理を一つのコンポーネントに統合することで、Molexは次世代AIインフラストラクチャへのスケールアップに備えた実効性のあるロードマップを提供します。貴重なラックスペースを犠牲にすることなく電力系統のスケールアップを可能にするMolexのマルチチャネル液冷バスバーのラインアップについて、詳しくはこちらでご確認ください。