作者:Justin Westendorf
Phillips-Medisize 产品开发经理
创新医疗技术的旅程充满了潜在的棘手挑战,这些挑战可能会使项目脱离正规,耗费大量时间和资源,最重要的是,让原本改变生活的想法没有前行的方向。Molex 莫仕旗下公司 Phillips-Medisize 利用其独特的协作设计方法帮助眼部治疗领域的全球领导者设计、开发和创造更好的解决方案来治疗湿性老年黄斑变性。
为何重要:全球有近 2,000 万人患有湿性老年性黄斑变性疾病。该疾病是造成 60 岁或以上人群失明的主要原因。
如何做到的:Phillips-Medisize 聚集了一支由制造、设计、人体学设计以及客户的制药和临床专家组成的综合团队,共同解决以下问题:Phillips-Medisize 如何推出新颖的解决方案?
- 制造最先进医疗设备以突破创新边界需要专业的能力。在这种情况下,就是要能够在大小不超过几百微米的绷带上分配粘合剂。而这只比人类头发丝略粗。
深入了解:阅读这篇ONdrugDelivery 文章,进一步了解 Phillips-Medisize 的协作文化以及构思、发现和执行方法的系统性方法如何让团队完成尖端医疗产品的复杂开发过程。
Westendorf J“合作文化激发我们创新和推出改变生活的疗法”。ONdrugDelivery,第 130 期(2022 年 3 月)