2023 年 6 月 28 日
伊利诺伊州莱尔 – 2023 年 6 月 28 日 - 全球领先的连接和电子解决方案提供商 Molex莫仕今日宣布,豪华汽车制造商宝马集团已为其下一代电动汽车 (EV) 类别选择了 Volfinity 电池接触系统 (CCS)。
Volfinity 自 2018 年开始开发,提供可靠且易于实施的接口解决方案,可将电池连接到电动汽车电池模块中的控制板,无需雏菊链式电线。整体解决方案支持集成电池传感功能、电池监控和平衡以及温度测量功能,满足宝马集团的功能性安全要求。Molex莫仕利用内部和合作伙伴的设计和生产专业知识,通过与插电式混动汽车和传统电动汽车制造商、能源存储 OEM 以及单电池和电池组供应商的直接合作,开发了其深度电池接触系统,比其他互连供应商竞争对手提前了三年。
Molex莫仕副总裁兼微型解决方案业务部总经理 Steve Drysdale 表示:“选择 Molex莫仕的电池接触系统证明了宝马集团通过电动汽车领域的工程创新来推动竞争优势的承诺。我们位于新加坡、中国和德国的全球团队进一步补充宝马集团的工程团队,并全天候协作,提供快速设计迭代和问题解决方案,以创新的 Volfinity 满足宝马集团的独特要求。我们对创新流程的执着为宝马集团带来了变革性的互连解决方案,我们很高兴能被宝马选中。”
行业采用推动了数量和规模要求
彭博新能源财经公司 最近的研究显示,电动汽车目前仅占全球汽车销量的 3%。到 2025 年,电动汽车预计将占全球乘用车销量的 10%,到 2030 和 2040 年分别增长到 28% 和 58%。宝马集团的增长预测同样雄心勃勃。随着采用率的增长,确保规模和产能以支持需求加速可谓至关重要。Molex莫仕为此次合作带来了全球电源和信号开发及制造网络,以及欧洲、亚洲和北美的全球采购,以确保无与伦比的制造质量和本地采购,从而实现供应的连续性。凭借 80 年的互连传统,Molex莫仕还为所有关键 Volfinity 组件提供一站式服务,从母排和盖板到电子板和组件。