2024 年 11 月 20 日
伊利诺伊州莱尔 – 2024 年 11 月 20 日 – 全球电子行业领军企业兼连接创新企业 Molex 莫仕预测,随着生成式人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和云解决方案在数据中心、汽车、消费类电子设备和医疗技术等各个领域的影响不断增强,可靠耐用的高速互连需求将在未来 12 到 18 个月内出现上升趋势。同时需要电子产品设计人员、制造工程师和供应链专员之间加强合作,以应对热管理和电源管理、材料科学、电池技术以及其他需要优先解决的事项不断增长的创新要求。
Molex 莫仕全球产品开发副总裁 Mike Deppe 表示:“我们预计 2025 年与连接相关的解决方案将持续增长,这将推动超大规模数据中心和软件定义汽车的进步,同时减少消费者和医疗技术设备向体积更小但功能更强大的方向发展的障碍。” “对数据和即时获取信息的需求不断增长,将继续为互联互通创造机遇和挑战,我们已准备好代表全球客户、供应商和技术合作伙伴应对这些挑战。”
2025 年十大预测
- 超大规模数据中心继续使用高速光收发器
生成式 AI 的快速采用正在不断增加对超大规模数据中心大规模处理和容量扩展的需求。为应对这一趋势,运营商越来越多地采用高速光收发器来实现机架间和机架内部的连接,以实现额外的端口密度、更高的信号完整性并降低功耗。 - 224 Gbps PAM-4 连接器产品需求的激增需要热管理加以改进
随着 224 Gbps PAM-4 连接器产品部署不断增长,以及 448 Gbps PAM-4 发展路径业已明确,很明显,风冷数据中心解决方案即将达到运行极限。这一现实推动了新型热管理解决方案的出现,包括液冷解决方案,例如直连芯片冷却和浸没式冷却。Molex 莫仕正在与客户、电力生态系统合作伙伴和 OCP 等团体密切合作,力图加快下一代冷却技术和标准的开发。 - 48 伏系统的发展势头推动汽车功能的进步
48V 技术可将系统电压提高四倍,从而增强汽车性能,包括电动涡轮增压、再生制动、信息娱乐系统和电池预处理以进行辅助充电。增强电流和电压的重要性还体现在,可增加高级驾驶辅助系统 (ADAS) 所需的传感器、驱动器和控制单元的电源效率。 - 电源系统仍然是产品设计工程所面临的最大挑战之一
对平衡功率容量、功能安全、效率以及成本和性能监测的需求不断增长,正在推动对电池技术的积极投资和创新,以及旨在减少信号和电源干扰的解决方案的发展。 - 由于消费者在期待“杀手级应用”的出现,因此 5G 的推广速度将继续放缓
Meta Orion 的到来明确了 AR 眼镜的未来方向,但需要时间来推动 5G 的发展。随着“杀手级应用”的出现,5G 的推广速度将相应加快,因为对高速无线连接的需求会不断增加,同时对小型、密集型连接器的需求也在增加,例如 Molex 莫仕将为移动设备领军制造商供应数百万个小型连接器。 - 坚固耐用的小型连接器融合将推动跨行业创新
采用间距为 2.54 毫米或以下的紧凑耐用的连接器将在电动汽车和分区架构中成为主流,同时在消费类电子产品、医疗设备、工业自动化和智能农业等其他领域获得重大发展。将微型化和坚固耐用两相结合,可以改善空间效率、信号完整性和热管理。 - 材料科学的进步将平衡强度、重量和可持续性
数字孪生、AI 和材料数据库的采用将继续发挥越来越大的作用,涉及材料表征、加工创新、选择、应用工程和测试等领域。预计在构建小型连接器方面材料科学将取得更多突破,特别是在平衡强度、重量、导电性、耐化学性、可持续性、生物基材料的使用等方面。 - 汽车体验的大规模定制和消费者化因市场而异
汽车架构的发展将适应世界各地不同的驾驶偏好和体验。在充满活力的中国市场中,正在进行创新实验,而由德国汽车制造企业主导的欧洲市场则考虑采用多种技术。美国 OEM 将推进软件驱动的架构,尤其是在乘用车和运动型多用途汽车领域。 - 设计工程师融合不同经验,推动跨行业合作蓬勃发展
设计工程师利用超大规模数据中心的专业知识来解决汽车和消费类电子产品在电源和热管理、传感器融合和信号完整性方面的问题和挑战,在此背景下,跨行业合作有望加速增长。 - 持续的供应链波动需要库存调整和供应的可选性
操作情报和数据以更快、更精确地获得实时洞察,这将更好地进行预测和风险管理,同时转向基于场景的预测式供应链规划,实现更快、更具适应性的决策。