2024 年 10 月 14 日
2024 年 10 月 14 日,伊利诺伊州莱尔,全球电子行业主要制造商和连接创新者 Molex 莫仕发布了一份新报告,探讨了 48 伏电气系统技术日益增长的影响力,该技术有望显著提升车辆性能、效率、功能和舒适性。Molex 莫仕的重塑道路:驾驭 48V 电力探讨了 48V 的增长势头,同时为汽车制造商和产品设计工程师提供了切实可行的建议,帮助他们应对从传统 12V 过渡到 48V 电气系统所面临的机遇和挑战。
Molex 莫仕交通创新解决方案高级副总裁兼总裁 Scott Whicker 表示:“48V 技术潜力巨大,但前进的道路需要全行业的合作来克服技术障碍并建立行业标准。” “我们正在与汽车生态系统中的合作伙伴合作,以加速 48V 的采用。通过合作,我们可以优化系统集成,降低开发成本,并加快电力系统组件和连接解决方案的上市速度,确保可靠高效的电力输送。”
解锁新的车辆功能
通过将系统电压提高到四倍,48V 技术提升了汽车的特性和功能,包括电动涡轮增压、再生制动、信息娱乐系统和电池预调节以进行辅助充电。48V 系统可提升电动组件的效率,从而实现更灵敏的空调控制、更优异的转向响应能力和精确的发动机温度管理。提供更高的电流和电压还提高了高级驾驶辅助系统 (ADAS) 所需的关键传感器、执行器和控制单元的功率效率,同时为全自动驾驶铺平了道路。
多功能 48V 系统可适应传统内燃机 (ICE) 车辆和纯电动车型。Molex 莫仕报告显示,48V 系统在现有和新兴车辆细分市场中收益前景良好,同时强调了对模块化 48V 平台的需求,这些平台具有灵活的架构,可适应各种车型尺寸、类型和功率需求。48V 系统中更高的电压电平会导致电磁干扰 (EMI) 增加,使其比低电压系统更难以屏蔽干扰。布线和线束设计同样重要,因为更高的电流和电压需求带来了重量、空间和成本方面的挑战。
Caresoft 确认机遇与挑战
作为汽车工程分析领域的领导者,CareSoft Global 一直在研究 48V 技术无可否认的增长势头,以优化燃油效率,减少排放并提升整体驾驶体验。在最近的报告电动汽车中 48 伏架构的演进中,CareSoft 强调了 48V 技术的主要优势和挑战,并绘制了主要电动汽车制造商的进展图。CareSoft 以其细致的车辆拆解而闻名,也已拆解和分析了采用 48V 技术的车辆,以强调其对系统效率、线路复杂性和车辆性能的影响。
Caresoft Global 总裁 Terry Woychowski 表示:“48V 架构的出现是满足关键环境法规和消费者需求的转折点。” “有远见的电动汽车制造商正准备增加 48V 创新,并通过与整个电动汽车生态系统中的关键利益相关者密切合作来降低成功门槛。”
48V 成功路线图
全面采用 48V 技术需要敏捷的方法论和行业合作,以清除一系列障碍,包括对 48V 组件的前期投资、将 48V 集成到现有车辆平台,以及与现有电气系统和安全功能的无缝兼容性。微调 48V 电池性能十分重要,以提高能量密度、功率输出和使用寿命,同时降低成本。模块化平台由可互换组件组成,包括电动机、逆变器、DC-DC 转换器和电池,为更高效、更经济的车辆设计提供了必要的构建块。
推进连接器设计、材料和制造
48V 电气系统需要更高的连接器性能和可靠性,以及具有卓越电气和热性能的先进材料。Molex 莫仕的报告分享了有关接触电镀技术改进的见解,该技术可防止腐蚀、保持最佳导电性并延长连接器寿命。分区架构等设计创新对于改善配电、降低布线复杂性和提高系统可靠性至关重要。采用自动化装配流程的精密制造也有助于促进一致的生产质量和效率。
本行业报告重点介绍了 Molex 莫仕对采用 48V 系统的车辆开发的持续支持。Molex MX150 中压连接器系统体现了公司致力于满足汽车行业不断变化的需求的承诺。MX150 专为高效组装和减小封装尺寸而设计,为 48V 布线应用提供稳固可靠的解决方案。该连接器系统能够处理高达 60V 的电压,支持使用更小的线规,以减轻重量和降低成本,同时保持高性能。