跳至主要内容
电路板

Molex莫仕通过以装配工为中心的设计来保护工人安全

现代电器的功能比以往任何设备都更加丰富,从而导致了电子系统更加复杂。更多的功能意味着需要在装配线上插配更多的连接器,这凸显了符合人体工学的连接器设计的重要性。

阅读时间:4 分钟

家用电器的功能越来越丰富,这是稀松平常的事。但这个新功能时代的背后是一个密集网络,由电子系统和组件组成——其中许多仍然通过手工组装。工人的安全面临风险,因此我们正在与客户密切合作,在考虑连接器设计中,优先考虑装配工人的因素。

客户挑战

  • 不断增长的物联网功能、更精简的设计和家用电器的其他功能正在使得电子系统变得更加密集而复杂。
  • 现在的电器装配工人面临着更高的受伤风险,例如,因重复工作和劳损而导致的腕管综合症和肌肉损伤。

Molex莫仕解决方案

  • 通过与家用电器制造商及其装配团队密切合作,Molex莫仕设计了连接器功能以简化组装。
  • 连接器经过软件测试,以确保其处于安全的插接力范围内,并结合了人体工学设计的最佳实践。

让艰苦的工作更安全

据估计,美国有 5% 的成年人患有腕管综合症 (CTS),其他国家的数字也与此类似。根据约翰霍普金斯大学的研究,导致 CTS 的两个最常见原因是频繁、重复的小动作和抓握动作:这两种动作在装配线上都很常见,尤其是在插配连接处。如今,常见的电器在各种电子元件的印刷电路板 (PCB) 上集成了多达 15 个信号连接器和 4 到 6 个电源连接器,我们有责任保护工厂和装配线上的人员。

通过创新、工程专业知识以及与家用电器制造商的密切合作,Molex莫仕团队确定了即用型和定制解决方案,让工人的装配更安全、更舒适、更愉快。

以下是我们保护工人安全的一些方法。

  1. 降低插接力:Molex莫仕设计了低插接力端子,并使用软件,从而确保操作员可以舒适地插配连接,而无需过度用力,进而减轻重复劳损。减轻劳损意味着降低受伤风险。
  2. 考虑外壳设计和引线:通过预对准外壳和支持引线,操作员可以更快、更轻松地插配端子。另外一个好处是,消除返工不仅可以减少重复,还能消除员工沮丧的根源,使团队更愉快、更健康。
  3. 平整推动点:通过将连接器角设计成弧形,操作员推动连接件的区域就不再有锋利的边缘和危险的压力点。这减少了割伤和穿刺的伤害,同时也使装配更加舒适。
  4. 结合听觉和触觉反馈:通过听觉和触觉反馈,操作员可以听到或感觉到连接状态,从而减少不必要的压力和猜测,这也是工人沮丧的另一来源。

减少过度劳累的需要

提供卓越的客户体验需要的不仅是高性能、高质量和可靠的设计。插接力(衡量连接器插配所需压力的指标)可能不是许多设计工程师首先考虑的因素,但它极大地影响了装配工的舒适度和安全性。典型的连接器目标插接力在 5.5 至 7 磅的压力之间,但具体要求可能因设备制造商而异。Molex莫仕融合了多种设计技术,以减少与重复插配相关的身体疼痛和不适。

仅仅设计减少插接力还不够,我们通过数据驱动的测试来证明这一点,为装配操作员提供额外保障。我们使用专门的软件 (HandPak) 来测试连接器插配所需的压力,并确保压力处于安全的插接力范围内。该软件还将新连接器解决方案所实现的人体工学改进水平与以往的设计进行比较,为工人的健康和安全提供了重要的衡量标准。

令员工更快乐

健康不仅仅关乎身体,要保护客户的员工,不单单只需要预防伤害。最近一项关于装配工人认知健康的研究发现了几个主要的压力因素,包括时间压力和精密工作——两者都适用于电器装配线。颜色编码和机械键控等连接器设计功能可能不会降低插接力,但它们消除了不确定性,使工人能够轻松识别连接点,并对自己的决定充满信心。

心理和身体健康也相互影响。这听起来可能浅显易懂:一个旨在减少伤害和提高舒适度的工作场所将使员工更加快乐。更快乐的员工则更加高效。在装配线上,提高效率意味着减少错误,从而减少了在重复和压力下决策而造成的伤害。

通过人体工学改善业务

设计符合人体工学装配的产品,不仅有利于工厂车间的操作员,也有利于企业及其客户。拥有更安全、更快乐的员工有助于留住员工、提高绩效,并避免与招聘和雇用相关的成本。

尽管最终用户可能并不知情,但他们可以从符合人体工学的装配设计中受益匪浅。如果冰箱装配线上的操作员感到疲劳,他们就可能无法固定好运行制冰机的连接器。两个月后,购买该冰箱的客户注意到它不再制冰,并提出保修索赔。具有最佳插接力和听觉或触觉反馈的连接器可以帮助避免这种保修索赔,避免消费者和制造商的相关负担。

打造更安全的客户体验

对于 Molex莫仕而言,客户体验不仅仅止于设计工程师。我们很荣幸能与领先的家电制造商合作,共同应对挑战,以创造更安全的装配环境、减少伤害、改善认知健康并为更好的业务做出贡献。正因如此,我们引入了端子位置保证 (TPA)、压力锁紧插座、偏振、颜色和键控等功能,从而最大程度地减少重复、错误和不确定性。

通过积极倾听客户及其装配操作员的需求,我们针对整个产品生命周期的特定要求(从性能特征到插接力等装配安全考虑因素)提供个性化解决方案。无论您有什么需求,Molex 工程师团队都随时准备好帮助改变未来并改善生活。

想要深入了解 Molex莫仕如何进行人体工学设计?

请下载我们的白皮书《电子连接器设计中的人体工学考虑因素》。


相关内容


白皮书

电子连接器设计中的人体工学考虑因素

什么样的连接器符合人体工学? 消费者对多功能家电的期望导致人们越来越关注工人安全和改进的人体工学。探索有助于装配的连接器特性。 

Wriing

博客

探索提高连接器装配效率的“关键”

对于一系列复杂的线对线和线对板连接器,装配线上的一个错误连接可能会导致费用高昂的制造延误和返工。了解 Molex莫仕如何通过颜色和机械键控连接器最大限度地减少这些错误。

应用亮点

家电解决方案

随着家用电器变得越来越复杂,它们给设计工程师和装配技师带来了新的挑战。探索 Molex莫仕的解决方案和专业知识,以支持从初始设计到最终组装的现代家电开发。

共享