跳至主要内容
SAP

通过数字协作提高供应链灵活性

复杂的供应链、缺乏全球可视性和人工流程都会使订单状态变得不甚明了,延误生产时间。借助 SAP Business Network 提供支持的数字化转型,Molex 莫仕能够为其全球供应链提供未来保障,提高敏捷性、效率和客户成功率。  

阅读时间:5 分钟

根据供应链管理审核部门的一项研究,2024 年有 90% 企业的优先考虑事项都是供应链规划。从不可预见的供应链中断,到快速变化的客户需求,企业不断探索使供应链更加敏捷、高效灵活的方法。

各种类型和规模的企业都在对供应链进行数字化,将其转化为实时、可共享的数据模型,从而实现供应链各方的实时通信和信息共享。 信息基础设施和供应商合作推出了多项雄心勃勃的计划,旨在消除通过电子邮件、电子表格和电话来实现的多项人工流程,避免供应链数据碎片化和不透明,进而影响到下游的时间安排和客户满意度。

在新的基础设施中连接全球设施

作为电子器件和互连系统的全球领军企业,Molex 莫仕精心统筹了一个庞大的供应链网络,将全球数千家供应商连接起来。最近,公司寻求在其供应链的两端推动数字化转型。Molex 莫仕与 SAP 的供应链专家合作,建立了一个功能强大的定制平台,旨在提高供应链运作的透明度和实时协调性。

Matt Tichelaar
“Molex 莫仕对该项目的务实态度及其供应商培训计划给 SAP 团队带来了启发。他们的课程安排合理,采用最先进的 YouTube 式视频,有多个语言版本,可以跟踪进度。这是其他公司可效仿的模式。”
Matt Tichelaar
SAP Business Network 总监
SAP

数字供应链将企业系统与外部贸易伙伴连接起来,使企业能够与供应商、合同制造商和物流提供商无缝协作。SAP Business Network 等技术不仅能简化事务,还能使流程智能化,从而更轻松地预测中断、优化运营和更准确地履行客户承诺。

向数字化供应链转变:日益增长的必要性

由于每年要从全球 900 多家供应商采购 70,000 多个零部件,人工系统在多个层面上加剧了效率低下问题并造成延误。Molex 莫仕运营的初始供应商门户已不再能满足不断增长的运营需求。后继企业系统 SAP Business Network Supply Chain Collaboration(SAP 商业网络供应链协作)旨在与 Molex 莫仕供应合作伙伴合作,实现多个流程的自动化。

实施该系统后,Molex 莫仕与供应商之间的关系超越了单纯的交易,迈向智能协作,可以实时掌控订单确认情况、库存水平和交货时间表。通过这些“仪表板”功能,经理能够更快地应对中断,确保生产的连续性。

实时协作的力量

在部署 SAP Business Network 之前,Molex 莫仕只有 30% 的采购订单得到了供应商的确认,员工只能对交货日期进行猜测,给整个生产流程带来了不确定性。但采用 SAP 平台以后,Molex 莫仕的确认率超过了 90%。过去需要数周才能确认的订单现在只需几天时间,确认时间缩短了三分之一。

这种改进直接促成了首要目标的实现:保证供应。有了对订单状态的实时洞察,Molex 莫仕的规划人员和管理人员不再需要等待手动更新或追踪确认。相反,他们可以准确知道零件何时到达,从而维持生产排程,按时履行客户承诺。这些效率和可靠性的提高可帮助 Molex 莫仕为客户提供更好的服务,并使业务规划的业务结果更具可预见性。

通过自动化提高生产力

SAP Business Network 的主要优势之一是能够消除手动操作,全面提高生产率。以前,Molex 莫仕采购员每周都要花费数小时手动输入和确认供应商的采购订单。如今,这些任务已经实现自动化。供应商直接将自己的确认信息输入网络,从而减少 Molex 莫仕团队的工作量,让他们能够专注于更具战略性的活动。因此效率大幅提升,一些采购员报告称,花在行政任务上的时间从每周几个小时减少到几乎为零。

此外,通过与大批供应商进行电子数据交换 (EDI) 等企业间集成,Molex 莫仕实现了更高水平的自动化。现在,信息在企业资源规划 (ERP) 系统和供应商系统之间无缝流动,无需手动输入数据,确保供应链始终保持同步。

为供应商提供数字培训支持

SAP Business Network 的成功并非一蹴而就,而是需要细致规划和执行。Molex 莫仕最具创新性的方法之一是其供应商培训战略。Molex 莫仕规划人员认识到,供应商的参与是所有数字计划取得成功不可或缺的因素,因此开发了一系列微型学习工具,包括多种语言的 YouTube 式培训短视频。这种方法确保了 900 家供应商全都能快速有效地加入,而无需传统的培训课程。

在 18 个月内,Molex 莫仕已将公司的所有供应商纳入系统,并通过网络处理了超过 10 亿美元的交易。这种快速采用说明了数字工具的强大功能,可简化复杂的供应链流程,并让供应商更轻松进行实时协作。

下一步举措:扩展数字供应链

Molex 莫仕与 SAP Business Network 的合作仍在继续。随着对采购订单多层协作、调度协议和供应预测能力等新功能的不断探索,运营经理们对真正的数字化供应链的潜力倍感振奋。这些改进将进一步简化运营,缩短交付周期,并为 Molex 莫仕客户带来更大的价值。

阅读的案例研究

Molex 莫仕通过 SAP Business Network 所取得的效益是显而易见的,并且还在不断发展。如需深入了解 Molex 的供应链转型战略和所取得的效益,请点击此处下载完整的案例研究。 

其他内容


博客

供应链行业的挑战与机遇

了解 Molex 莫仕首席供应链官如何看待 AI 进步、物流优化等影响 21 世纪 20 年代中期的主要挑战和机遇。数字供应链投资是否能为未来成功铺平道路? 

sdf

博客

供需可预测性、可靠性和连续性的关键

了解 Molex 莫仕通过全球销售和运营规划及执行 (GSOP&E) 计划来增强供应链的具体情况。Molex 莫仕利用实时数据来调整需求、库存和供应计划,以期在年底前将按时交货的准确率提高 50%。了解该计划如何改善决策制定、透明度和客户服务。 

sdf

博客

决策在成本优化和准时交货方面取得更大成效

了解前沿的数字孪生技术如何提供供应链虚拟模型,以及 Molex 莫仕如何通过实时数据、场景测试,以及对产品流程及中断的全面洞察来实现更好的决策。 

sdf

 

 

共享

相关内容