呼吸机对于全球应对新型冠状病毒至关重要,但使用这些设备需要专业医疗保健提供者进行大量培训。Molex莫仕的客户 AutoMedx 提供的 SAVe II 呼吸机克服了这一培训障碍,在简化使用的同时兼顾了有效性。
这款呼吸机非常轻便,仅重 2.7 磅,单次充电可使用长达 10 小时,且护士和医生只需 1 到 2 小时的培训即可使用 SAVe II。设备上的身高选择器对应预设的肺容量,也就是通常无需费力即可由肺部排出的空气量,这样可以减少错误,给予医疗专业人员更多时间照顾其他患者。最初,开发这种呼吸机是为了提高战场上的分诊能力。在战场上,重量和易用性至关重要。现在,这种呼吸机简单的操作和可靠性成为了理想的选择,帮助没有接受正式呼吸机培训的医疗提供者对新冠肺炎患者进行治疗。
然而,疫情使 SAVe II 的需求增加了约 25 倍,这意味着 Molex莫仕,作为多个关键组件的供应商,也需要迅速提高产量。