エレナ・ダガン著
パワー ソリューションズ社のグローバル プロダクト マネージャー
開幕した2022冬季オリンピックでアスリートが競技で最善を尽くすのはもちろんですが、オリンピックのスタッフもまた、大会運営を支える設備機器を正しく動作させるべく心血を注いでいます。このような壮大なイベントで使用される、屋外のスコアボードからスキーのリフト、屋外照明、降雪機といった設備のほとんどが、水気の多い過酷環境でも最大限に安全で正確な動作を求められるテクノロジーに依存しています。寒い冬のオリンピックの環境はやはり厳しいのです! オリンピックに欠かせない各機器の心臓部に搭載された多数の部品の完全性は、絶対でなければなりません。
適切な保護の重要性
高性能なテクノロジーが求められる最高に過酷な環境は、冬季オリンピックだけではありません。多数の屋外産業用アプリケーションには水濡れ等の過酷環境が含まれ、このような環境向けの製品には水分や塵の浸入に耐える設計能力と性能が要求されます。製品の品質保持にかぎらず安全性を提供する目的でも増えてきているのが、このような防水機能を付加した製品です。例えば防水機能を付加することによって、カビによる健康上の懸念を低減したり、建物の構造部を腐食から保護したりすることが可能です。メーカー各社が水分および汚染源の影響から製品を保護する手段を探しているなか、防水機能へのニーズも大きく高まっています。このようなメーカーのニーズに押されて、IP68規格を満たす防水保護 (IP) 構造の防水コネクターの開発が進んできたわけですが、防水規格を満たすコネクター技術の数は限られています。
ある製品がどの程度まで水を浸入させない設計になっているかを示すIP等級ですが、塵や水分の浸入を防ぐ防水構造は、なぜそれほど重要なのでしょうか。 IP規格への適合を検証するため、防水コネクターには、深さ1.5mの水に30分間の浸漬試験が実施されます。この浸漬試験の結果に基づいてIP等級が決定し、各等級に規定された防水および防塵性能が保証されます。IP等級の数字部分の最初の桁は、細かい塵が製品内に入り込むの防止することができる程度を示し、0から6 (6が最高) で表示されます。次の2桁目は、水その他液体に継続して浸した場合に製品が液体の浸入に耐える度合いを示し (最大値は8)、したがってIP68は水と塵の浸入から製品を防御する程度が最大であることを意味します。この等級が表示されている機器であれば、冬季オリンピックで十分に性能を発揮できます。
過酷条件下での保護
安全性と正確性が最も重視される2022冬季オリンピックでは、冬の過酷な気象条件に耐えるIP68準拠部品が不可欠になります。このようなイベントで屋外で使用する機器は、氷点下、突風、強い地吹雪にもさらされます。スコアボード、スキーのリフト、照明機器は、このような最悪のコンディション下でも最高のコンディションで機能する必要がありますが、故障のリスクもあります。結露による水滴が機器内部の部品に付着して、サビや腐食を生じることもあります。このような問題に対する優れた解決策となるのが、IP68に分類される各種防水電気部品です。
過酷環境における保護
IP68等級防水コネクターは、全地形対応車 (ATV)、ボートのエンジン、バス、農業機器、重機といった多数の商用車アプリケーションでも優位性を発揮します。このような機器は、泥や水の浸入により誤作動を起こすおそれのある過酷環境で使用されています。消費者市場では、センサーや造園用機器などが、製品の信頼性を損ねかねない環境にさらされます。塵や液体が浸入した状態が続くと、内部のコネクターが劣化して製品自体の故障につながることがありますが、このような場面でもIP68等級品が優れた保護機能を提供します。
全方向で金メダル級の性能を発揮
IP68の防水試験に合格した防水コネクターは、冬季オリンピック競技のニーズを満たすことが保証されています。長時間の浸水による悪影響に対する最高水準の保護等級を満たしたコネクターは、広範な環境条件において優れた保護性能を提供します。
IP68等級の基準を満たした上に、さらなる保護機能を追加する防水キャップも備えたSquba防水コネクターは、スペースの制約のある設計に適するよう、特に小型化したソリューションです。防水コネクターは大型になりがちですが、製品の小型化が進む業界の需要を満たすにはコンパクトなソリューションが必要です。スマートフォンや水中カメラ、ドリンクディスペンサーといった多くの消費者向け製品でも、実装スペースを取らない電気部品の方が好まれます。Squbaコネクターは当初から、最上のソリューションとして設計された製品です。
Squbaパワー用防水コネクターは、生産や環境面の課題を克服する製品として高い評価を受けており、過酷な水濡れ環境で使用される様々なアプリケーション向けの選択肢として理想的な製品です。Squba防水コネクターは、適用可能なすべてのカテゴリーでその性能が高く評価され、最も厳しい環境要件に悩む多くの企業に選ばれる、モレックスが誇るゴールドメダル級の製品です。
シェア
2022年冬季オリンピックの開幕にあたり、競技に全力を尽くしているのはアスリートだけでなく、オリンピックのスタッフも、サポートするすべてのテクノロジーが適切に機能するよう尽力しています。屋外のスコアボードやスキーリフト、屋外照明や造雪機に至るまで、この壮大なイベントで使用される機器のほとんどは、雨に濡れた過酷な条件下で安全かつ正確に動作するよう、最高のパフォーマンスで動作しなければならないテクノロジーに依存しています。ウインターゲームと呼ばれるのも納得です。これは、重要な機器の心臓部にある多くの内部コンポーネントの完全性が、正々堂々とスポットライトを浴びることを意味します。
適切な保護の重要性
最も困難な場所で高パフォーマンスのテクノロジーを要求するのは、冬季競技大会だけではありません。屋外で使用されるアプリケーションの多くは、湿気やゴミが設計能力やパフォーマンスを脅かすような、湿潤で過酷な環境を伴います。防水加工は、製品の完全性を守るためだけでなく、安全性を確保するためにも使われるようになってきています。たとえば、防水工事はカビによる健康被害のリスクを軽減し、建物を構造的な損傷から守ることができます。メーカーが湿気や汚染物質の影響から製品を保護することを求めるようになり、防水加工の必要性は著しく高まっています。このようなビジネス上の課題から、IP68認定レベルの侵入保護(IP)を提供する防水コネクターが開発され、防水基準を満たす唯一のコネクターテクノロジーとなっています。
製品設計がどれだけゴミや湿気の侵入を防ぐことができるかを意味する「IP」は、なぜそれほど重要なのでしょうか? 防水コネクターは、水深1.5mに30分間沈めてIP規格の評価を行います。この結果に基づいて、製品にはIP等級が与えられます。IP等級は、防水・防塵の基準を定めることにより、製品が防水・防塵の主張を満たしていることを保証するものです。IP等級の1桁目は0から6(最大6)までの範囲で、製品が小さな粒子をどの程度妨げるかを示します。2桁目は、連続浸漬に対する耐水性または耐液性の等級(最大8等級)を示し、よってIP68はIP認証の防塵・耐水性の最高等級となります。この格付けは、信頼性の高い競技用機器のパフォーマンスを確保するのに役立ちます。
過酷な条件下での保護
安全性と正確性が最優先される2022年冬季大会では、IP68規格のコンポーネントは、厳しい冬の天候から保護するために不可欠な役割を果たします。これらのイベントでの屋外設備は、氷点下の気温、突風、高い積雪にさらされる可能性があります。スコアボード、スキーリフト、照明システムは、このような厳しい条件下でも最適に機能しなければなりませんが、故障の危険性があります。結露による湿気は、装置の内部部品に損傷を与え、錆や腐食の原因となります。この問題を克服するために、IP68規格に準拠した防水電気部品は、保護に優れたソリューションを提供します。
過酷な環境下での保護
IP68規格の防水コネクターは、ATV、ボートエンジン、バス、農作業機、重機など、多くの商用車アプリケーションにも有利です。これらのシステムは、破片や水の浸入によってシステムが誤動作する可能性のある過酷な環境で動作します。消費者市場では、センサーや造園設備などの製品も、信頼性に悪影響を及ぼしうる環境にさらされています。ほこりや液体の浸入が続くと、内部コネクターのパフォーマンスが低下し、最終製品の故障につながる可能性がありますが、IP68定格のアプリケーションはそのような状況でも優れた保護パフォーマンスを発揮します。
総合的にゴールドレベルのパフォーマンス
テストが完了し、その結果、IP68規格の防水コネクターが試合用機器のニーズを満たすことが認証されました。長期間の水浸漬による悪影響からの保護に関する最高の評価基準を満たすことにより、幅広い環境条件において優れた保護を提供します。
Squba防水コネクターは、IP68の定格とシールキャップによる保護に加えて、独自のコンパクトなソリューションを提供し、最も困難な設計スペースの制約の多くを緩和します。防水コネクターはかさばることが多いですが、製品の小型化が進む業界の要求に応えるためにはコンパクトなソリューションが必要です。電話、水中カメラ、液体分配装置など、多くのコンスーマ向け製品では、電気部品用のスペースを確保する必要があります。Squbaコネクターは、当初から最高のソリューションを提供するために設計されました。
Squba防水パワー用コネクターは、産業界が直面する生産上・環境上の課題を克服する能力で評価を得ており、過酷な湿潤環境での多くの用途に最適です。Squba防水コネクターは、すべてのカテゴリーでトップクラスのパフォーマンスを誇り、表彰台の候補となるだけでなく、最も厳しい環境要件に直面する多くの組織から選ばれるゴールドメダル受賞製品となっています。