作者:Elena Dugger
电源解决方案全球产品经理
随着 2022 年冬奥会开幕,运动员们不仅争相在比赛中展现出最好的一面,奥运会工作人员也在努力确保所有配套的技术正常发挥作用。在这次壮观的赛事中使用的大多数设备,从户外记分牌和滑雪缆车到户外照明和造雪机,这些都要依靠必须能在潮湿、恶劣的条件下以最高性能工作的技术,以确保安全和准确。他们不会无缘无故地称这为冬季运动会!这意味着处于关键设备核心的许多内部组件的完整性成为人们关注的焦点。
适当保护的重要性
最具挑战性的地方和对高性能技术的要求并非只在冬奥会。许多户外行业产品涉及潮湿和崎岖的环境,潮湿和碎屑增加了设计难度和对设备性能的要求。防水越来越成为一种防护方法,它不仅用来保护产品的完整性(质量),而且还提供安全性。例如,防水可以减少因霉菌引起的健康问题,并保护建筑物结构免受破坏。由于制造商寻求产品免受水分和污染物的影响,业界对防水的需求显著增长。这一挑战推动了密封连接器的发展,Molex莫仕Squba密封连接器应运而生,该连接器提供IP68认证级别的防护(IP),是唯一可满足最高防水标准的连接器技术之一。
为什么IP等级如此重要?(IP是指产品设计可以防止碎屑/水分进入产品的程度) 密封连接器需要在1.5米(3.3英尺)深的水中浸泡30分钟,以评估其IP标准等级。根据结果,产品被赋予IP等级,通过定义防水和防尘标准,确保产品符合防水和防尘要求。IP等级的第一位数字范围从0到6(最高为6级),这表示产品能够在多大程度上阻挡小颗粒。第二位数字表示产品连续浸泡的水或液体的等级(最高为8级),也就是说IP68是IP认证的防尘和防水浸泡性的最高等级。该评级有助于确保比赛设备性能的可靠性。
冬奥会并不是唯一一个对在最具挑战性的地方需要有高性能技术的地方。许多户外行业应用都涉及潮湿和崎岖的环境,潮气和碎屑会威胁设计能力和性能。防水性日益成为一种不仅用于保护产品完整性,还用于确保安全性的方法。例如,防水可以缓解由霉菌引起的健康问题的风险,并保护建筑物以免出现结构损坏。随着制造商寻求保护产品免受潮湿和污染物的影响,防水需求已显著增长。这一商业挑战促使开发了密封式连接器,可提供 IP68 认证级别的侵入防护 (IP),使其成为现有唯一符合防水标准的连接器技术之一。
为什么 IP 如此重要?IP 是指产品设计能在多大程度上防止碎屑/湿气进入产品。密封式连接器通过浸泡在 1.5 米(3.3 英尺)深的水中 30 分钟来测试,以评估其 IP 标准等级。产品将根据测试结果给予一个IP 等级,通过定义防水和防尘标准,确保产品符合防水和防尘要求。IP 等级第一位数的范围从 0 到 6(最大为 6),表示产品对微小颗粒的阻挡程度。第二位数表示连续浸泡的防水或防液等级(最大为 8),使得 IP68 成为 IP 认证的最高防尘和防水等级。这一等级可帮助确保比赛设备有着可靠性能。
恶劣条件下的保护
在2022年冬奥会上,安全性和准确性是重中之重,IP68级组件可以在抵御严酷的冬季环境中发挥不可或缺的作用。活动中,户外设备需要暴露在零度以下、阵风和大雪等环境中。记分牌、滑雪缆车和照明系统必须在这些恶劣的条件下发挥最佳性能,但也有发生故障的风险。例如水分凝结会对设备内部部件造成损坏,造成生锈和腐蚀。为了解决这一问题,必须采用防护等级为IP68的密封电气元件。
恶劣环境中的保护
IP68级密封连接器也应用于许多商用车市场,如沙滩车、船舶发动机、公共汽车、农业设备和重型机械。这些设备在恶劣的环境下运行,系统可能会因为碎屑和进水而发生故障。在消费市场中,比如传感器和园林绿化设备等产品也因为使用环境,可靠性受到影响。当灰尘或液体持续浸入时,内部连接器的性能可能表现不佳,导致最终产品故障。然而,具有IP68等级的应用在这种环境下可以提供出色的保护。
全能金牌表现
Molex莫仕的Squba密封连接器已经完成测试,通过IP68级密封连接器认证,可以满足比赛设备的需求。该产品可满足最高等级的密封标准,防止长期浸水的不利影响,在各种环境条件下提供出色的保护。
除了 IP68 防护等级和额外保护的密封盖外,Squba 密封连接器还提供了一种独特的紧凑型解决方案,可解决许多空间限制的挑战。通常密封连接器体积较大,但随着科技发展,许多消费类产品越做越小,如手机、水下摄像头和液体点胶设备,都需要紧凑的方案来解决电子元件的可用空间问题。Squba连接器正是针对这种情况而设计的一流的解决方案。
Squba 密封电源连接器在其克服生产和环境挑战方面的优秀表现,使其成为恶劣潮湿环境中许多应用的绝佳选择。Squba密封连接器在同类别产品中均表现最佳,从而被许多对环境要求严格的组织选中,不仅仅是竞争中的优胜者,更是金牌得主。
在 2022 年冬奥会上,安全性和准确性是重中之重,IP68 级组件能在抵御恶劣的冬季天气方面发挥不可或缺的作用。冬奥会赛事用的户外设备可能要承受低于冰点的温度、阵风和大量风吹雪。记分牌、滑雪缆车和照明系统在这些恶劣条件下,必须能发挥最佳性能而不存在故障风险。冷凝产生的湿气可能会损坏这些设备的内部组件,进而导致生锈和腐蚀。为克服这一问题,IP68 等级的密封电气元件提供了极好的保护解决方案。
严酷环境下的保护
IP68 等级的密封式连接器对许多商用车辆应用也有好处,如 ATV、船用发动机、公共汽车、农场设备和重型机械。这些设备在严酷环境下运行,系统可能会因碎片和进水而出现故障。在消费品市场,传感器和景观美化设备等产品也会受到可能对可靠性产生不利影响的环境条件的影响。当尘土或液体不断进入时,内部连接器可能表现不佳,导致最终产品出现故障,但具有 IP68 等级的应用在这种情况下可以提供出色的保护。
全能黄金级表现
测试已经完成,结果亦已出来——IP68 等级的密封式连接器经过认证,能够满足对赛事设备的需求。由于满足长时间浸水的最高防护等级标准,证明产品能够在各种环境条件下提供卓越的防护。
除了具有 IP68 等级和额外保护的密封盖外,Squba 密封式连接器还提供了一种独特的紧凑型解决方案,可以缓解许多最具挑战性的设计空间限制。密封式连接器通常较笨重,但满足行业对日益小型化产品的需求需要有紧凑型解决方案。许多消费类产品,如手机、水下相机和液体分配设备,都需要电气部件有可用空间。Squba 连接器从一开始就设计用于提供一流的解决方案。
Squba 密封式电源连接器因其能够应对各行业面临的生产和环境挑战而备受重视,使之成为恶劣潮湿环境下许多应用的绝佳选择。Squba 密封式电源连接器在所有品类中表现出色,这使得它不仅是奖项争夺者,也是金牌得主,被许多面对最严苛环境要求的组织选中。