2023 年 5 月 25 日
伊利诺伊州莱尔 - 2023 年 5 月 25 日 - 全球电子行业领导者和连接创新者 Molex莫仕今日宣布了一项全球调查结果,该调查针对设计工程师和管理人员,目的是更好地了解一流电源系统设计经验、挑战、机遇和态度,以及这些因素是否推动或阻碍了关键电源系统的设计发展。代表不同行业和地区的受访者分享了对当今电源预期的宝贵见解,同时讨论了如何最好地预测和适应不断变化的电源需求。
电源系统正变得更小、更轻、更精简,同时也发挥着重要作用,推动最先进的数据中心、更高电压的电动汽车充电基础设施、消费电子产品的重大突破等等。人工智能 (AI)、机器学习 (ML)、工厂自动化和互联医疗保健的快速兴起,都要依赖高效、安全和可靠的电源系统,带来重大机遇的同时,也带来了独特的工程障碍。
Molex莫仕副总裁兼消费者与商业解决方案高级总裁 Brian Hauge 表示:“在设计有效、高效和可持续的电源系统以推动各类产品创新时,工程师必须考虑多个优先事项。我们不断与整个电源生态系统的客户和供应商合作,清除导电性和连接性障碍,降低产品设计风险,并最终创建出可靠、耐用且功能强大的电源接口和配电系统,这些系统针对特定应用和环境量身定制。”
Molex莫仕委托 Dimensional Research 对全球 824 名符合资格的设计工程师和工程经理进行了调查,从而评估他们在电源系统方面的经验和专业知识。94% 的受访者表示,了解如何使用电源是一项关键要求,83% 的受访者称,电源是他们最大的设计挑战之一。近四分之三的受访者都致力于提高电源系统设计的能源效率,而超过一半的受访者称,必须同时满足效率、成本、容量和性能监测的要求。
设计工程的优先事项
能源效率 (73%) 和功能安全 (66%) 是最常提到的设计考虑因素,紧随其后的是信号和电源干扰 (57%)、电池要求 (49%) 以及系统和设备微型化 (47%)。应对恶劣环境 (41%) 和环境噪音 (38%) 也被认为是系统设计和实施中
需要考虑的重要优先事项。最大的障碍是成本效益 (56%)、安全性 (51%)、热管理 (48%)、电磁干扰 (EMI) (45%)、长期可靠性 (44%)、电源完整性 (40%) 和合规性 (36%)。
电源系统设计创新
72% 的受访者表示,大量的设计优先事项和挑战继续推动对定制和即用型解决方案的需求,这凸显了电源专业知识对设计工程师和电源解决方案提供商的重要性。受访者将电池性能 (34%)、材料进步 (30%)、更高效的热管理 (29%) 和电池寿命 (27%) 列为最有影响力的改进。
此外,60% 的受访者认为,更高的效率需求将推动电源设计创新,而紧随其后的是电池技术 (51%)、更高功耗电压消耗需求 (49%)、无线连接 (42%) 和微型化 (40%) 的进步。大范围的宏观趋势似乎也迫使受访者进行创新,包括转向可再生能源 (54%)、更高的功能需求 (53%) 和不断增加的能源成本 (52%)。
电源经验和专业知识
超过五分之四的受访者预计,未来五年对电力专业知识的需求将会增加,57% 的受访者表示需要付出巨大的努力,才能更好地理解和遵守电源相关的监管要求。此外,紧跟技术、趋势和法规的快速变化增加了对实践经验 (71%) 和供应商产品培训 (58%) 以及更多资源获取的需求,例如,软件工具 (61%)、设计参考文档 (54%) 和供应商的客户支持 (52%)。
在全球范围内,来自中国的工程师表示更需要了解和遵守与电源相关的监管要求,而该地区的受访者也最有可能利用实践经验来跟上电源创新的步伐。与此同时,英国工程师报告称,同行指导或辅导的价值最大,而德国设计工程师最有可能将电源考虑纳入产品开发初期的概念构思阶段。
Molex莫仕设计变革性电源解决方案
Molex莫仕提供多种线对线、线对板和板对板配置的电力传输和配电产品选择,可支持下一代汽车、消费电子产品、医疗技术、工业、数据中心和电信应用的性能突破。从超小型、低功耗的微型系统,到可提供 500 amp 功率的超大型配电系统,Molex莫仕的可靠、耐用和高效电源解决方案产品组合可谓应有尽有。长期以来,Molex莫仕因其在设计工程、材料科学、先进测试和行业合作方面的进步而著称,公司正在变革当今的电源解决方案,以满足未来的需求。