2020 年 5 月 12 日
伊利诺伊州莱尔 - 为满足数据中心不断变化的需求,全球领先的电子解决方案制造商 Molex莫仕很自豪能够在首届虚拟 Open Compute Summit(于 2020 年 5 月 12 日至 15 日举行)上作为蓝宝石赞助商继续积极参与开放平台的推广和发展。
电信和数据中心公司的带宽需求越来越高,因此需要高密度互连。为满足这些需求,Molex莫仕与客户合作并提供创新的连接解决方案。Molex莫仕的完整产品组合包括具有速度、信号完整性、EMI 抑制和热效率的可扩展数据中心解决方案。Molex莫仕与行业领先的技术公司合作,帮助客户满足和超越 112 Gbps 的速度要求,并规划下一代需求。
随着开源数据变得越来越重要,Molex莫仕正在开发符合 Open19 标准的产品。Open19 项目旨在为数据中心服务器建立新的开放标准,Molex莫仕作为该项目的参与者,将展示 OCP 开放标准的新示例。这些产品允许客户在数据中心内启用多种计算加速器。
Molex 数据中心销售总监 Ryan Wade 表示:“通过将我们的核心技术与行业领先科技公司的合作相结合,我们很自豪能够为客户提供创新的铜缆、光纤和电源解决方案组合,例如 NearStack 基板载互连系统,以及与开放平台的进一步合作。
Molex莫仕将展示产品解决方案,包括:
- 适用于 Packet19 机箱的 Open19 Impel 背板连接器系统
- 四路小型可插拔双密度 (QSFP-DD) 系统
- BiPass I/O 和背板电缆组件
- 112 Gbps 的 NearStack 基板载互连系统
在线 Open Compute Summit 可通过笔记本电脑、台式电脑或移动设备进行访问。Molex莫仕专家将在线与媒体联系人和与会者建立联系。注册面向所有人开放,并且对所有与会者免费。