2018 年 4 月 23 日
伊利诺伊州莱尔和德国弗里多尔芬 – 2018 年 4 月 23 日 – Molex 莫仕和 Rosenberger 签署了一项双源采购协议,让 Molex 莫仕能够生产基于 Rosenberger HFM® 设计的高速 FAKRA-Mini 汽车同轴连接器。Rosenberger HFM FAKRA-Mini 系统能够以高达 20 Gbps 的数据传输率进行快速传输,设计用于一系列现有和未来的汽车应用,例如高级驾驶辅助系统 (ADAS)、导航、信息娱乐系统和智能网联汽车。
根据这份双源采购协议,Rosenberg 和 Molex 莫仕将提供具有相同机械和电气性能和功能的高质量、高速、成本优化的互通接口。该解决方案可为汽车市场提供无缝的后向兼容。
Molex 莫仕网络分部主管 Ryan Price 表示:“Molex 很高兴与 Rosenberg 合作推出这种双源 HFM 解决方案,实现对网联汽车技术至关重要的高速数据传输。我们的共同愿景是交付高价值、经济高效的解决方案,这些解决方案能带来设计灵活性和向下兼容性。”
随着网联汽车和自动驾驶汽车架构的带宽和安全性关键需求不断增加,有必要建立强大的基础设施来运行各种设备、屏幕和摄像头。HFM FAKRA-Mini 连接器可实现最高比特率的数据传输,与传统 FAKRA 相比,可节省高达 80% 的安装空间并显著减轻重量。
Rosenberger 首席执行官 Tosja Zywietz 博士表示:“确保安全是 ADAS 和自动驾驶系统的最高优先级,HFM 连接器在实时处理来自摄像头、传感器、导航源和其他外部物体的大量数据方面发挥着关键作用。我们很高兴能与 Molex 合作,将这种新一代同轴电缆连接器作为一项准标准广泛提供给汽车行业。”"
根据产品双源采购协议的条款,Molex 莫仕和 Rosenberger 之间不存在投资关系。
关于 Rosenberger:
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG 成立于 1958 年。Rosenberger 是一个家族企业,如今已跻身于高频、高压和光纤技术领域标准和客户特定连接解决方案的全球领先制造商之列。产品范围包括汽车电子、医疗和工业电子用的射频同轴连接器、射频测试测量产品、射频连接器,以及光纤产品和电缆组件。电信、数据系统、医疗电子、工业电子、测试测量、航空航天工程或汽车电子等高科技行业的知名公司,都信任 Rosenberger 产品的精度和质量。Rosenberger 通过了 IATF 16949、DIN EN 9100、ISO 9001 和 ISO 14001 认证。