作者:Aldo Lopez
Molex 莫仕数据通信解决方案总裁
随着 5G 势头的增强,被压抑的要求能随时随地获得闪电般快速下载、毫秒级延迟和变革性移动数据应用宝库的需求也是如此。创建具有大规模端到端网络升级能力的 5G 基础设施需要大量的创新、投资和资源。
Molex 莫仕最近发布的“5G 现状”调查结果揭示了 5G 领域各个方面的稳步进展,尽管我们仍处于实现 5G 所能提供的一切所需的早期阶段。
几乎所有调查参与者都希望五年内实现 5G 业务目标,其中四分之一的人已经意识到巨大好处。有趣的是,日本和韩国有 50% 以上的消费者已经从部署 5G 中受益。 四分之三的美国消费者希望随着基站、小型基地台和整体基础设施的持续部署,在未来两到五年内看到更多好处。因此,随着 5G 网络 在全球范围内日益普及 ,5G 应该会推动先进设备和应用的更多增长和产品开发。
根据该调查中运营商社区参与 5G 的 200 多个利益相关者的说法,在该技术充分发挥潜力之前,仍有障碍必须扫除。 受访者一致认为,他们面临着频谱问题、缺乏消费者用例和法规的持续挑战,同时也受到技术成熟度和整体基础设施成本的阻碍。这些因素及其他因素使 46% 的受访者无法在 2020 年顺利实现 5G 的实际部署。
尽管如此,这样的局面仍然有几个显著的亮点。 虽然新冠疫情对全球经济和各行各业产生了深远的影响,但令人惊讶的是,33% 的受访者表示,疫情加速了 5G 技术路线图的发展,19% 的受访者则表示改进了他们推出和部署 5G 的工作。 然而,54% 的受访者报告称部署出现延迟,还有受访者报告了未来的路线图 (39%)。
大师级合作
协调 5G 生态系统中的所有组成部分和参与者需要大师级合作。协调升级基础设施、大规模建设户外小型基地台和开发新型边缘计算设备等等,是一项艰巨的任务。为确保所有人创新达到新的 5G 标准,还必须促进与芯片组制造商、软件开发商、硬件制造商和连接技术解决方案提供商的协调。
据受访者称,网络运营商为实现业务目标所需的最重要的技术或行业变革是降低基础设施成本 (41%)、使能技术创新 (31%) 以及需要连接的新设备类型的可用性 (26%)。
同样重要的是尽可能寻找机会逐步向 5G 过渡,所以并非所有事情都必须当作实现成本和能力的巨大飞跃来处理。在评估渐进式改进的潜力时,受访者将毫米波 (39%)、Sub-6 频段 (32%) 和广域低功率 (29%) 确定为促进效益的首批 5G 推动因素。
网络发展获得势头后,Sub-6 将能比 LTE 实现更大的改进,具有更低的延迟和更快的速度,所有这些都是使用一些现有基础设施、调制解调器、天线和组件实现的。另一方面,毫米波代表了一种巨大变化。
由于涉及更高的频率,因此部署毫米波要求移动设备的芯片组能在同一集成电路上包含所有关键 RF 元件,包括天线。在互连方面,必须精确调整毫米波连接器的公差。此外,为解决毫米波覆盖范围有限的问题,需要进行更大规模的基础设施投资。当然,这就是小型基地台引人注意的地方,因为它们可以用来扩大覆盖范围。
通盘考虑起来,毫米波很有前景,但也存在重大挑战。这就是为什么有 86% 的受访者认为,尽管该技术比 5G 的其他部分更有潜力,但它也承载着更大的风险。
5G 是否需要杀手级应用?
在这点上,很明显,5G 的力量将推动看似无穷无尽数据流的消费,以影响并改变我们生活、工作和娱乐的方式。在消费品领域,约三分之一的 Molex 莫仕受访者认为,AR/VR、游戏或智能家居应用将引领潮流,而机器人、物流和工厂会极大地从工业和 IIoT 用例中受益。
在不久的将来,某一天终会出现一系列引人注目的用例,例如支持 5G 的联网汽车、远程手术和智能电网。今天对它的猜测有点像我们自己写科幻小说。尽管没有人确切知道这些创新的推出还有多远,但 Molex 莫仕具有支持 5G 的独特地位,其产品、服务和能力让业界能够以整个世界都尚未见过的方式探索和释放 5G 的全部潜能。
创新的良性循环
要加速 5G 发展,我们需要有良性的创新循环,涵盖对基础设施、芯片集和移动设备的投资。5G 连接设备实现更大规模后,应用程序开发商将有机会创建更强大的用例。
随着这些新的应用程序和设备获得发展势头,增加覆盖范围和提高设备速度的机会将刺激对基础设施和设备的进一步投资和创新。随着这种创新的良性循环加速,这一循环扩大了到包括运营商、网络设备 OEM、设备 OEM、芯片组制造商、组件制造商和应用程序开发商以及云和边缘提供商的整个生态系统,这是一个庞大而包容的群体。
在 Molex 莫仕,我们一直努力在 5G 各个方面与客户和合作伙伴合作,包括基础设施、设备和组件,他们正在推动重大进展朝着 5G 不断发展的前景方向前进。我们已经为领先的手机提供连接器,以及连接行业领先移动芯片组的产品。每天,我们都在利用我们与最大的云和网络服务提供商合作的知识,以减少采用障碍,在 5G 的发展中推动创新。此外,我们正在提高生产业界领先的联网保健设备的能力,以及生产用于互联汽车的天线和其他解决方案的能力。这一切都是在一个坚定的承诺下进行,即 确保我们的客户和合作伙伴不仅要为 5G 做好准备,还要站在最前沿。
对我们来说,没有时间像现在这样为 5G 带来的所有未来机遇和可能性做好准备。