作者:Paul Chaffin
Molex莫仕高级副总裁兼医疗与制药解决方案事业部总裁
数字药物输送已经迎来了关键的时刻,这并不奇怪,尤其是考虑到我们生活中其他方面的信息是如此应有尽有。毕竟,与我的医疗保健相比,我拥有更多关于我的汽车和房屋的实时数字信息。
幸运的是,由于融合技术和数字药物输送改变医疗保健的机会不断增加,这一切都已开始改变。根据 Molex莫仕刚刚发布的“数字健康与制药的未来”调查结果,88% 的受访制药专业人士认为数字药物输送对于其未来的计划“极其”或“非常重要”。
在制药公司中,对寻求更快、更简单、更经济创新解决方案表现出的浓厚兴趣令人鼓舞。与此同时,药企加速数字设备采用的速度同样引人注目。在接受调查的公司中,有 34% 已经推出至少一种或多种疗法,而 65% 预计在未来 10 年内,大部分药物输送方式将实现数字化。
众人拾柴火焰高
数字化药物输送被认为是改善患者疗效和减少慢性病医疗支出的最佳方法之一。新英格兰医疗保健倡议 (NEHI) 指出,用药依从性差是美国每年 2,900 亿美元“本可避免的医疗支出”的罪魁祸首。NEHI 还报告说,在服用一种或多种处方药的 1.87 亿美国人中,有多达一半的人没有按处方服药。
改善患者治疗效果,同时减少多余的医疗支出,需要患者、制药公司、护理人员、保险公司和监管机构之间的审慎协调。对数字健康解决方案价值认识的不断提高,以更好地协调护理服务,提高患者参与度,最终实现更好的结果,正在使利益相关者之间的合作更加顺畅。
对于患者而言,数字药物输送可以极大地改善预防性护理和慢性病的管理。与此同时,护理人员现在也认识到他们可以提供数字解决方案来满足患者的需求,并获得更好的实时结果。保险公司意识到,患者的高依从性可以改善结果,从而减少他们的赔付。与此同时,医疗保健监管机构正在研究如何在不侵犯患者隐私的情况下支持数字数据流的增加。众多技术利益相关者也共同努力应对连接方法和成本问题,同时减轻与数字医疗保健相关的数据隐私、可用性和可持续性问题。
在过去的一年里,这个广大的社区齐心协力抗击新冠病毒,凸显了数字技术在远程诊断、治疗和患者随访方面的价值。事实上,86% 的受访者认为,这场疫情将产生长期的影响,促使患者尽可能地选择远程和自我护理,而非传统的诊所和医院就诊方式。
关于数字技术改善患者体验和提高治疗效果的力量,已经不再存在任何争议。因此,患者参与度、治疗结果和数字医疗采用率的提高成为推动新兴数字药物输送解决方案投资的首要因素也就不足为奇了。
患者至上
在强调数字药物输送对提升患者护理的好处时,也没有例外。在接受调查的受访者看来,最具潜力的前五大领域包括:
- 根据患者的需求和期望个性化给药的能力 (57%)
- 支持更有效的用药计划 (55%)
- 更准确的剂量 (55%)
- 提高药物治疗的依从性 (52%)
- 让患者可以在家而不是在诊所或医院服药 (48%)
根据个人状况、生活方式和信仰体系定制医疗保健服务是一项复杂的工作,不适合“一刀切”。个性化的进步需要时间,但我们可以从中获得有意义的见解。试想一下,我们可以根据多个变量提高药物的疗效,例如,与其他药物的潜在相互作用、运动和饮食、睡眠,甚至一个人的 DNA。
在不久的将来,设备将收集并关联各种变量,以改善患者体验。这就好比我的汽车收集有关我的驾驶习惯和环境条件的数据,以提升整体驾驶体验。如今,虽然我对汽车的了解远远超过了我的医疗保健,但数字解决方案有望缩小知识差距,同时提高运营效率并降低成本。
因此,调查参与者将提高效率的机会列为最有吸引力的业务优势并不令人意外:
- 通过提高依从性降低总体治疗成本 (60%)
- 通过在最需要的地方提供劳动密集型行为支持来提高效率 (54%)
- 提供更高效、可扩展的患者支持 (53%)
- 推动数据驱动的研发改进 (50%)
- 更快地将新产品推向市场 (41%)
- 扩大现实世界证据偿付范围 (33%)
虽然上述几项的排名不高令我感到惊讶,但我意识到,在推动更高的个性化和依从性方面存在更大的挑战。首要障碍是数据隐私风险,其次是设备和连接的高成本,以及对患者访问英特网和监管问题的担忧。尽管在保护患者信息方面取得了重大进展,并且共享集体健康数据具有巨大的价值,但这种情绪可能会在不久的将来继续存在。
除了持续的数据隐私创新外,还需要加强教育,以减轻人们对共享数据可能导致保费增加、承保被拒或与雇主共享个人健康数据的担忧。由于法律和大量宣传都致力于保护人们免受潜在的滥用行为,因此我比大多数人更乐观地认为,该行业在降低隐私风险方面正在取得进展。
推动增长需要什么
推动数字药物传递行业前进需要一系列促进依从性和个性化的能力。为了将其部署于广泛的设备和治疗领域中,这些能力必须适用不同平台,并确保无缝、安全的连接。其中大部分能力超出了传统制药公司的专业知识范围,正因如此,65% 的受访者表示需要外部帮助来确保安全、可靠的设备生产。
需要额外的设备设计、开发和制造专业知识的其他领域包括:
- 网络和连接 (58%)
- 数据隐私和安全 (52%)
- 用户界面和客户体验 (50%)
- 与提供者和护理人员的反馈渠道 (47%)
- 传感技术集成 (42%)
对于制药公司而言,要整合所有必需的元素以适应不断发展的数字药物传输解决方案是一项复杂的任务。正因如此,Molex莫仕和 Phillips-Medisize 等公司正在与我们的制药客户合作,以推动行业迈向新水平。数十年来,我们一直致力于帮助我们的制药客户更好地理解和影响现实世界中的患者行为。
我们共同努力,不断想方设法在整个设备开发过程中融入以人为本的设计原则,以简化药物输送设备的使用。我们的创新工作涉及来自不同学科的跨职能团队,包括工业设计、人为因素、机械和电气工程、材料科学、供应链管理、软件开发和制造,以及测试和质量。
要简化数字药物输送的复杂性,以便能够捕获设备上的诊断和治疗数据,然后通过无线网络或蓝牙连接安全传输到智能手机、患者门户或云端上,是一项艰巨的任务。
实现这一目标需要技术支持,来收集设备上的数据,同时确保正常运行时间和可靠性的最大化。这还需要具备涵盖整个技术生态系统的实力,包括电池和传感器技术、电子产品、天线,以及各种类型的连接,这些连接可能在未来的数字药物输送中发挥作用。在这一领域中,Phillips-Medisize、Molex莫仕和母公司科氏工业集团的组合是非常与众不同的,因为我们携起手来可以涵盖整个数字药物传输价值链。
我们对未来制药业的到来感到非常激动,因为有机会变革整个细分市场、提升患者护理水平。
Paul Chaffin 是 Molex莫仕医疗和制药解决方案总裁。该解决方案组合包括 Phillips-Medisize,一家为药物诊断和医疗器械市场提供创新、开发和制造服务的端到端提供商。