跳至主要内容
医疗可穿戴设备

智能皮肤贴片和无创医疗感测

如今的智能皮肤贴片可包含众多功能,采用混合印刷电子技术来增强医疗感测能力并改善患者治疗效果。虽然蕴含着巨大潜力,但也存在复杂的设计挑战。

作者:Wladimir Punt
欧洲业务经理

阅读时间:3 分钟

电子小型化的进步,在医疗技术领域开辟了新疆界,其中包括粘性皮肤贴片领域。过去,皮肤贴片可能只包含一个有线传感器。但如今的智能皮肤贴片包含众多功能。混合印刷电子技术允许各种电子设备和无创传感器固定在薄型柔性基板上,使设计人员可以将传感器、微控制器、无线连接和电池集成到一台功能强大、坚固耐用的互联设备中。

无论是在临床或居家环境中,这都可以实现全面得多的患者监护。在轻便的柔性皮肤贴片中加入增强的功能使患者可以自行(或由医务人员)以无创方式监测生命体征或活动,而不影响他们的日常活动。这种灵活性为改善患者监护并提高这种服务的简便性、舒适性和普及程度带来了巨大的可能性。

不断发展的互联医疗感测需求

对移动、互联和无创医疗感测功能的需求不断增长。在新冠肺炎疫情期间,医院和诊所对患者进行远程监护的需求变得显而易见。这种功能不仅使医生能够在保持社交距离的情况下跟踪患者的生命体征,还帮助解决了医院人满为患的问题并缓解了人员分配问题。智能皮肤贴片已成为一种轻便、舒适、便携的患者监护方法,适合在医疗保健机构内部和外部使用。

居家健康监测市场也在蓬勃发展。有了智能皮肤贴片,用户可以在家中监测自己的心脏活动、体温和肌肉健康情况。这些设备可用于监测睡眠和脑电波活动,使得智能皮肤贴片的薄型和轻便这两个特性尤其有用。皮肤贴片在怀孕监护等女性科技应用中也日益普及。

所有智能皮肤贴片都使用柔性印刷电路技术和安全的皮肤接触式粘合剂,但其设计架构应应用而异。每一个皮肤贴片设计都根据需求而定制,可以是一次性的或可重复使用的。一次性皮肤贴片带有通常以聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 制成的柔性基板,电子组件直接固定在基板上。在可重复使用的贴片中,电子组件安装在如冰球般大小的可拆卸外壳中,外壳以机械和电气方式连接到基板。电子组件可重复使用,只有与皮肤接触的电极是一次性的,从而减少浪费。但在某些情况下,这可能会增加物流难度和翻新过程的成本。

智能皮肤贴片的机遇与挑战

医疗可穿戴设备

监控系统的设计人员可利用各种智能皮肤贴片功能选项。皮肤贴片可配备各种电子设备。可配备一个或多个传感器,包括温度传感器、化学传感器、电极甚至光学传感器。皮肤贴片还可配备电池、微控制器和射频 (RF) 天线,以保持无线网络连接。

以上所述是智能皮肤贴片系统的物理组成部分,为了实现特定目的,设计人员可以对这些组成部分进行搭配组合和定制,以满足性能目标。不同的传感器和其他设备的组合可与先进的软件配合使用,以无创方式了解患者的病情或生命体征。

听起来很简单,对吧? 然而,实现系统可靠性需要多种不同的工程学科专长。例如,材料科学对于确保基板可适应预期的穿戴方式至关重要,还能为电子组件提供牢固的锚定点。导电膏和水凝胶的类型必须符合系统要求,以确保可制造性、使用寿命和性能。电子组件需要能够在产品的预期使用寿命期间可靠地工作。必须进行全面的测试和验证,以确保产品性能和监管合规。

从概念到生产

打造智能皮肤贴片意味着将多个部分装配在一起,构成一个完整的系统。与在这个领域拥有数十年经验的公司合作至关重要。在 Molex莫仕,多个工程学科团队为了实现同一个目标而同心协力工作:

  • 混合印刷电子设计
  • 材料科学
  • 无线连接
  • 传感器集成
  • 原型设计
  • 测试和验证
  • 生产
  • 包装

在设计过程的最早阶段就让 Molex莫仕工程师参与其中,有助于确保产品符合性能规范和制造要求。除了工程专业知识,Molex莫仕还提供全球制造能力,可降低供应链风险并加快产品上市时间。

使用智能皮肤贴片来改善患者健康和治疗效果的需求是巨大的,并且会继续增长。Molex莫仕拥有医疗专业知识和协作设计方法,而且拥有多样化的供应链、大批量生产能力和监管合规经验(包括 ISO 13485 标准),因此能够为创新皮肤贴片的开发提供支持,帮助改善人们的生活。探索这种不断发展的技术的好处;欢迎联系我们,了解定制的智能皮肤贴片解决方案。


相关内容


医疗技术

可穿戴医疗保健技术

微型化电子元件和高速无线连接的创新为可穿戴产品领域带来了众多大有希望的新机遇。

印刷电路解决方案

用户界面和开关

从印刷电路到全集成解决方案,Molex莫仕的用户界面技术可帮助各行各业的产品带入生活。

探索产品

 

 

共享

相关产品


印刷电路解决方案

相关行业