作者:Tom Schiltz
产品管理总监
随着全球数据流量增长,世界通信网络的需求也在增加。为了满足这些需求,高速光收发器、灵活且可扩展的光传输产品、紧凑型连接器和光纤管理都是构建高带宽和高密度通信设备的重要能力,以服务于电信、企业和超大规模数据中心。
由于光纤可以实现短距离和长距离通信的高速数据传输,因此超大规模数据中心和电信服务提供商是光纤网络扩展集成的两个增长市场。 但随着人们对基于云的应用、视频点播服务和 5G 网络的兴趣增加,这些领域也将推动光纤应用的进一步增长。除数据中心和电信外,光纤在航空航天、汽车、医疗、石油和天然气等行业也在增长。
Molex 莫仕产品经理 Adam Houston 表示:“由于带宽需求的增长和网络需求的增加,对光纤组件的需求不断增加。带宽每五年翻一倍。”
光纤组件的转变
虽然光纤有时因具有挑战性而出名,但最近的科技进步使光纤组件更容易处理。许多 Molex 莫仕客户采用人工装配流程,其中涉及去除护套和光纤缓冲层,使用环氧树脂将光纤插入陶瓷插芯,然后抛光端面。
Molex 莫仕先进技术开发总监 Tom Marrapode 解释说:“工程师通常依靠环氧树脂将光纤固定到插芯上,因为它们需要随着温度和使用寿命保持稳定的接口。快速固化 UV 粘合剂也适合某些应用——主要用于没有苛刻环境要求或使用寿命较短的数据中心。”
与我们的专家建立联系
作为高级光纤组件的一家领先供应商,Molex 公司提供丰富的产品,其中包括连接器、适配器、电缆、背板、高密度互连装置等全方位光学解决方案。Molex 莫仕拥有丰富的经验和资源,能够为客户提供广泛的设计、制造和增值服务。
Adam Houston、我和我们的 Molex 莫仕同事 Tom Marrapode 最近与 Assembly Magazine 谈到了光纤和制造过程是如何发展的。点击此处查看 2020 年 1 月的访谈活动。