消费者已习惯使用个人及可穿戴电子产品,包括步数跟踪器等个人健康监测仪器。基于这一趋势,医疗市场正在创新可穿戴设备,用于监测生命体征和健康状况。随着技术的不断进步,此类设备能够有效诊断病情和运用疗法,带来更好的效果,改善数百万人的生活。
医疗可穿戴设备开发的目标之一是数字给药设备。这种设备可以实时调整剂量,从而降低用药过量或用药不足的风险,展现了可穿戴治疗设备的前景。例如,已经开发出了轻薄、灵活的给药贴片,上面有智能电子元件用于给药。例如,病人手臂上的连续血糖监测器可以发送信号,激活胰岛素泵。可穿戴设备还可用于给药疼痛管理、化疗、抗病毒药物和免疫抑制剂的给药。
这些设备可以为患者的治疗提供更多便利,并提高药物依从性,从而带来更好的治疗效果。最近,Molex莫仕对制药专业人士进行了一项调查,有 69% 的受访者表示,作为推动因素之一,提高患者参与度让他们所在的公司对给药方案产生了兴趣。
然而,为了优化远程医疗保健的效益,工程师设计的可穿戴设备既要满足耐用性和可靠性的要求,又要让患者感到舒适,同时开发还要兼具成本效益,这样才能鼓励患者日常使用。