跳至主要内容
图片

小巧包装,大有可为:AR/VR 的下一波浪潮

作者:James Blankley

增强现实/虚拟现实 (AR/VR) 在游戏/娱乐、物流、医药等众多行业中前景广阔。事实上,根据《Business Insider》2017 年 8 月 9 日的一篇文章,全球 AR/VR 总支出预计将每年平均增长 113%,到 2020 年达到 2150 亿美元。相比之下,2017 年全球销售额预计将达 110 亿美元。

但 AR/VR 首先需要克服一些技术限制,包括头显的视野有限、需要与计算机连接,以及难以跟踪现实世界。与电子组件相关的限制同样存在,如空间和重量限制,以防止耳机和智能眼镜变得笨重。

AR/VR 在医学领域的潜力

根据《Annals of Translational Medicine》发表的一篇文章,AR/VR 有望彻底改变手术室。外科医生已经在使用 AR,尤其是在神经外科行业。但在这个高度注意力决定生死的领域,“抬头”方法(即在手术时参考一个独立的屏幕)通常会过于麻烦。因此,能够将信息叠加在镜片上的 AR 头戴设备或智能眼镜有望成为未来的手术技术。

这篇文章还指出,AR 头戴设备需要变得更加便携和轻便:“为使设备成为外科医生感官的自然延伸,它必须轻便、可移动、舒适且能够长时间使用。”

AR 提高仓储和物流效率

在一系列全球 AR 试点项目后,DHL Supply Chain 于 2017 年 8 月宣布,其计划采用 AR 智能眼镜作为 DHL Supply Chain 全球仓库订单拣选的标配工具。由于数据从公司的网络传输到智能眼镜,因此工作人员无需使用双手即可获得所需的信息,不再需要手持式扫描仪和文书工作。这些试点将生产力提高了 15%,同时也改善了准确率。该公司目前正在研究 AR/VR 在培训、维护等方面的其他应用。

根据《BrainXChange》上的一篇文章“Why the Logistics Industry Is Going Hands-Free”,UPS 还测试了 AR 智能眼镜技术以简化工人的任务。据报道,该公司正在其 9 个培训设施使用头戴设备提供驾驶员培训 VR 计划。此外,FedEx 飞行员已经使用平视显示器 (HUD) 在夜间飞行和恶劣的天气条件下帮助导航。

根据这些物流公司的经验,行业分析师乐观地认为,AR 智能眼镜的使用将在未来几年持续增加,从而推动 AR/VR 市场的发展。技术的发展将推动这一增长,而设备的尺寸是需要改进的一个方面。例如,根据物流和供应链行业期刊《DC Velocity》上的一篇文章“Smart glasses get a second look from warehouses”,在 AR/VR 技术可嵌入新应用前,“智能眼镜更吸引用户的尺寸和样式发展”是绝对必要的,以克服工人对采用这种新工具的犹豫不决。

克服 AR/VR 设备的空间限制

图片

Molex莫仕正在通过节省空间的产品和功能克服 AR/VR 技术的一些障碍。例如,专用电子封装 (ASEP) 解决方案是 Molex莫仕的一项创新。它改变了电子功能的制造流程,支持工程师开发出更小巧、更轻便的 AR/VR 设计,同时实现高性能和成本效益。 

Molex莫仕高级工程开发经理 Victor Zaderej 解释道:“ASEP 将电子功能集成到单个设备中,而后者将成为电子系统的支柱。它可以通过克服尺寸和重量挑战的创新包装设计,帮助将 AR/VR 提升到全新的技术水平。”

此外,Molex莫仕还在开发另一项革命性技术:微型铰链连接器。这种创新的组件可将功率和数据从眼镜臂中的电子组件传输到镜片,从而影响 AR 智能眼镜等应用。 

此外,为满足任何 AR/VR 应用的尺寸和便携性要求,Molex莫仕提供了定制天线、MID/LDS 功能、柔性电路和各种超小型连接器,以克服任何尺寸或重量限制。

AR/VR 技术正在在多个行业中引发颠覆性的变革,而电路创新对于 AR/VR 的持续发展至关重要。请关注 Molex莫仕 AR/VR/MR 系列即将发布的文章,了解这项新兴技术的新发展,以及有助于推动其成功的电气解决方案。