作者:James Blankley
根据对全球物联网 (IoT) 市场的一些预测,到 2020 年,市场规模将从 2016 年的 1,570 亿美元增长到 4,570 亿美元(《福布斯》,2017 年)。最近,Microsoft 宣布将在未来四年内对 IoT 进行 50 亿美元的投资(Microsoft IoT,2018 年)。根据物联网研究所的数据,在过去 6-8 年里,思科、英特尔、谷歌和高通等知名公司在努力构建生态系统的过程中,对物联网公司进行了大量投资。考虑到这些统计数据,看到家用设备制造商继续设计新的物联网产品再合理不过(坦率地说,也是必要的)。
然而,对于初创企业和小企业来说,决定从哪里开始是一项艰巨的任务。目前,还没有任何监管机构为 IoT 设定标准,通信协议的多样性类似于 19 世纪末的美国狂野西部。
好消息是,有些协议在 IoT 市场上似乎很有前景。其中有些协议很有名,有些协议则相对地被主流意识所湮没。下文列出了思科 IoT 专家确认的一系列要求,这些要求对初创企业和小企业在寻求 IoT 设计时很重要。
确定您的需求
在开始设计之前,您需要确立以下四大重要需求:
- 范围
- 射频频带
- 功耗
- 拓扑
范围
为帮助您开始,请提出并回答以下两个问题:
- 您预期的覆盖面积是多少?
- 需要区分室内部署和室外部署吗?
根据您的需求,最有前景的通信技术如下:
- 短距 = 两个设备之间的距离小于 100 米
- 中距 = 100 米到 1.6 公里之间
- 长距 = 距离超过 1.6 公里
射频频带
如果您选择让设备进行无线连接,则需要决定是使用许可的还是未许可的无线电频带。许可频带和未许可频带之间的一些主要区别在下表中详细说明:
国际电信联盟 (ITU) 和联邦通信委员会 (FCC) 等组织定义并制定了许可无线电频带的法规和传输要求,因此担保和保护是来自信誉良好的机构。
需要注意的是,未许可的频带是受监管的,但它们无法提供许可频带所具有的保护(以及因此更好的服务保障)。
功耗
确定设备的功耗需求同样重要。
对于由电池供电的设备,要确定的一个重要概念是电池需要多久更换一次。如果频率太高,设备上市后不会取得成功。相反,如果电池功耗过低,则设备可能不具备在市场上取得成功的功能。
随着公用事业成本成为产品商业化更大的关注点,功耗对插电式设备来说也是很重要的考虑因素。如果一个新设备或一组设备需要很大功率才能正常运行,那么额外的功率成本可能会将有成本意识的消费者拒之门外,并损害产品在市场上成功的机会。
拓扑
最后,您需要确定将自己的设备与其他设备连接起来的最佳方案。在这方面,引导当前 IoT 格局的是以下三个主要拓扑方案:星型拓扑、对等拓扑和网状拓扑。
星型拓扑
在星型拓扑结构中,每个节点或客户端连接到一个中央网络设备。这种结构的一个常见例子是家庭娱乐系统(见图)。 在该系统中,扬声器和 TV(节点或客户端)全都连接到接收器(中央网络设备)。我们的蜂窝基础设施也依靠星型拓扑结构运行,而我们的手机(客户端)全都连接到蜂窝信号塔和中央站(中央网络设备)。
对等拓扑
对等拓扑是指每个设备与其他设备互连,并且每个设备可能有自己的客户端链接到自己。在这种拓扑结构中,不需要任何中央网络设备。
最常见的例子是通过因特网连接的个人 PC。此例中,文件可以在网络上的系统之间直接共享,而不需要中央服务器,每台计算机成了文件服务器和客户端。
网状拓扑
网状拓扑是对等拓扑的一种高级形式。正确构建和优化的网状拓扑能让设备彼此通信与合作,以实现最大的数据效率和电池利用率。
网状拓扑的一个创新示例是 FabFi。FabFi 由美国国家科学基金会资助,是一个小型开源无线网络,正在开发阶段,用于使用常见的建筑材料和现成的电子设备传输无线以太网信号。
然而,要优化网格拓扑结构并实现设备以使其正常工作,必须克服一些重大障碍;否则,电池寿命会大大缩短。这样一个障碍是针对电池供电节点的适当优化实现。如果做得不好,电池寿命会大大缩短,使节点在市场上面临失败的风险。
现在的方向是什么?
资料来源:
《福布斯》,2017 年, https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/12/10/2017-roundup-of-internet-of-things-forecasts/#31675fd41480
Salgueiro、Gonzalo 及其他人 “连接智能物体”IoT 基础知识:联网技术、协议和物联网用例”,作者 David Hanes,Cisco Press,2017 年,第 95–148 页。
Julia White, CVP Microsoft Azure. 2018 年 4 月 4 日。 https://blogs.microsoft.com/iot/2018/04/04/microsoft-will-invest-5-billion-in-iot-heres-why/
Karen Field,物联网研究所,2016 年。 http://www.ioti.com/strategy/cisco-investments-tops-list-big-spenders-iot-space