在 OT 世界,我们经常处理工厂车间产生的数据,这些数据可能与制造过程的结果有关。如今许多公司都没有办法将这些数据传递到 IT(企业)系统,以便在业务决策中使用这些数据。由于这种脱节,使得很难或不可能处理这些数据并将其转换为有意义的信息,以实时监控收益率等信息或与预期业务产出的任何差异并对这些情况做出反应。
从历史上看,OT 方面的技术很复杂,可能会对安全或环境产生直接影响,因此所需的维护比 IT 内部的要多,并且需要训练有素员工的更多关注。OT 系统可能会受限更多,网络是基于专有协议(即便它们声称是开放的),或者不太友好,而 IT 方面的限制则较少,从而可以更灵活地采用以人为本的设计和尖端技术。IT 技术对业务成果的直接关联和直接影响吸引了对相关技术的大量投资,并且促成了 IT 领域的巨大进步。
另一个需要考虑的关键方面是安全性。最近的新闻报道显示,黑客、勒索软件和恶意攻击日益猖獗,成为各类组织机构面临的主要问题。虽然有许多方法来确保工业 4.0 系统的安全,但代价是采用“气隙”方法将 OT 和 IT 部分分开,意味着攻击不能从一个部分传递到另一个部分。这突显了另一个必须理解和克服的组织难题,以说服管理层相信统一且安全的方法可带来极大好处,值得付出额外的代价。
如果我们简单看一下统一 IT 和 OT 的使能技术,就能发现网络和通信始终是很重要的。OT 系统通常使用相对较老的协议,没有安全措施;而 IT 世界则依赖于安全的基础设施。以太网是满足许多需求的绝佳解决方案,但并非能应付所有 OT 应用,因为它不能提供工厂车间所需的实时、有保证的低延迟性能。最近的技术发展,如时间敏感网络 (TSN),正在解决这个问题,以融合 IT/OT 网络并拓宽以太网应用的范围,但要实现真正的统一,还有很长的路要走。
其他技术在推动 IT/OT 统一方面也发挥着重要作用,例如支持 IP 的过程控制、联网传感器以及用于数据存储的安全公共云和私有云。业界正在通过开放平台通信统一架构 (OPC UA) 等新举措实现标准化,而工业 4.0 则是全新 5G 通信网络的关键应用之一。