2025年12月9日
イリノイ州ライル – 2025年12月9日 – 世界的なエレクトロニクスリーダーであり、接続分野でのイノベーターでもあるMolexが、MX-DaSHモジュラー電線対電線用コネクターを発表しました。これは、受賞歴のあるMX-DaSHデータ/信号ハイブリッドコネクターファミリーに新たに追加されたコネクターで、電源、シグナル、高速データ接続を単一のコネクターシステムに統合するものです。単一のハウジングシステムに組み込まれた複数の多用途カートリッジを活用するMX-DaSHモジュラーコネクターは、配線とハーネスアーキテクチャーを簡素化しながら、複数の車両モデルと用途でオートモーティブ設計の柔軟性、適応性、拡張性を向上させます。
Molexのトランスポーテーション・イノベイティブソリューションズ担当シニアバイスプレジデント兼プレジデントであるスコット・ウィッカーはこのように話しています。「MX-DaSHモジュラー電線対電線用コネクターは、今日のオートモーティブ設計プロセスにおけるいくつかの大きな課題を解決します。これらは、電気要件と電子要件の絶え間ない急速な変化が原因で発生する課題です。Molexのカートリッジベースの設計によって、さまざまな機能を組み合わせ、ワイヤーハーネスやモジュールを再構成することが容易になり、開発サイクルの高速化とコスト削減の達成に役立ちます。」
ゾーンアーキテクチャーに特化した構造
各MX-DaSHモジュラー電線対電線用コネクターは、複数のコネクターと接続タイプを単一のコネクターに統合する、カートリッジベースの非密閉型ハイブリッド接続プラットフォームに基づいています。この新しい接続システムは、固有部品の総数を減らすことによって、特定のオートモーティブ設計課題に対処し、アップグレードを加速して、設計時間と工具交換時間を短縮するための類のない自由度を実現します。
この「ビルディングブロック」アプローチは車両ハーネスを最適化するため、重量、サイズ、コストの大幅な削減につながります。ゾーンアーキテクチャー専用に構築されたMX-DaSHモジュラーコネクターは、インストルメントパネルとボディ間のハーネス接続、シートの電源およびシグナル接続、電気/電子アーキテクチャーコンポーネントなど、多数の機能が集中する接続ポイントに最適です。配線エンジニアとモジュールエンジニアはハウジング内でカートリッジを変更することもできるため、新しい機能を追加したり、アーキテクチャーニーズに合わせてピンやカートリッジを交換したりすることが容易になります。
グローバルなリーチと中国オートモーティブOEMによる採用
地域特化型の製造、および業界標準端子との互換性は、MX-DaSHモジュラーコネクターの世界的な採用を推進すると同時に、グローバルサプライチェーンの課題を軽減します。MX-DaSHモジュラーコネクターが、オートモーティブ電気コネクターシステムに関するUSCAR2性能仕様に加えて、小型オートモーティブ同軸コネクターに関するUSCAR49性能仕様に準拠していることも重要です。
最大規模のオートモーティブ市場であり、電気自動車(EV)および先進運転支援システム(ADAS)におけるイノベーションの一大拠点でもある中国は、Molex接続ソリューションを含めた次世代オートモーティブ技術の大規模な実験場です。MX-DaSHモジュラーコネクターの地域バージョンは、中国のオートモーティブOEMに固有のコスト要件、パッケージング要件、市場投入までの時間短縮要件に対応するために、中国で2026年モデルの自動車に使用される予定です。
さらに、新しいカートリッジベースのモジュラーコネクターは北米および欧州の他の自動車メーカーでも導入されており、2028年モデル車両の新しい設計にMX-DaSHモジュラー電線対電線コネクターと電線対基板用コネクターが使用される見込みです。
自動化対応で信頼性を重視
MX-DaSHモジュラーコネクターの自動化対応設計は、正確な自動組立作業に適しており、製造効率と品質を向上させながら、人件費を削減します。さらに、コネクターに組み込まれたポジティブロック機能、ブレードの安定化、耐振動性は、過酷なオートモーティブ環境での不測の切断を防ぐことによって、全体的な信頼性の向上を助けます。強固なエンジニアリングサポート、広範な品質管理、多用途でカスタマイズ可能な幅広いソリューションは、車両の配線パフォーマンスと信頼性の向上におけるユニークなリソースとしてのMolexの役割を強化します。
製品の可用性
Molex MX-DaSHモジュラー電線対電線用コネクターは今すぐご利用いただけます。このコネクターは、今日の車両におけるデータ、電力、高速シグナル要件の急増に対応するために、これまでにない設計自由度と柔軟性を提供します。コネクターの最大ピン数は70回路です。カートリッジあたりの最大回路数は、0.50mm(CTX50)カートリッジで26回路、1.20mmカートリッジで14回路、2.80mmカートリッジで4回路、4.80および6.30mmカートリッジで3回路になっています。