By Ken Stead
世界のあらゆる業界や地域において変わらないものがあります。それは、私たちが生活のあらゆる側面で期待する信頼性とエクセレンスを実現するには、強力な相互接続ソリューションが必要であるということです。最先端技術の最適な活用方法の判断であるか、日々の生活における電化製品や機器の継続的使用の実現であるかにかかわらず、設計者は、信頼性、保護性、開発のしやすさなど、期待を超えたインパクトを世界にもたらす高度な性能を備えたソリューションを求めています。
ハイパワーの要求に応えるためには、迅速な対応が必要
今回のパンデミックで、世界は私たちの想像を超えた挑戦を受けました。多くの人々が生活のあり方を大きく変えようとしています。例えば、親は子供と一緒に家にいるためにスケジュールを変更し、経営者は財務的に余裕を保つために戦略を見直しました。その結果、メーカーや流通業者、サプライヤーも、生産量を増やしたり、サプライチェーン・ロジスティクスや製品配送に関連する圧倒的な期待に応えたりするという課題を克服するために、厳しい決断を下し、迅速に対応しなければなりませんでした。
今回のパンデミックで、世界は私たちの想像を超えた挑戦を受けました。多くの人々が生活を大幅に調整しました。例えば、親は子どもと一緒に在宅できるようスケジュールを変更し、経営者は財務的余裕を維持するために戦略を見直しました。その結果、メーカー、流通業者、サプライヤーも生産量の増強および、サプライチェーンロジスティクスや製品の配送に関連する圧倒的な期待への対応という課題を克服する上で、厳しい決断を下し、迅速に対応する必要がありました。
例えば、通信・ネットワーキング業界の場合、こうした最近の課題がもたらした変化の多くによって、企業は追加製品の需要増大に直面しました。職場や学習環境がリモートになったことで、より広い帯域幅を持つ新しいWi-Fiシステムを必要とする顧客から追加のWi-Fiに対する需要が大幅に増加しています。
リモート環境でも対面式の作業環境でも、テクノロジー機器への電源供給の要求を満たすことが必須です。広範なハイテクの世界においてそうしたアプリケーションに電力を供給するために、メーカーはモレックスのFit Familyコネクターといった高性能コンポーネントを活用しています。モレックスのFit Familyコネクターは、使用中のさまざまなタイプのアプリケーションに多様な電源ソリューションを提供するオプションを備えています。
設計課題に対応するソリューションの提供
設計エンジニアは、簡単な組み立て、誤嵌合の防止、端子の裏抜け防止など、リスク回避と効率化という課題に直面することがよくあります。これらのハードルを克服するために、モレックスのFit Family コネクターは、私たちが日常使用する製品に優れた品質をはじめとしてさまざまな機能を有しています。設計の柔軟性要件を満たす業界のソリューションを提供し、家庭、オフィスビル、レストラン、娯楽スペースなどのさまざまなエリアで、世界のあらゆる地域での消費者製品の全体的な品質に貢献します。
コンシューマー関連製品の市場では、製品の増加に伴う膨大な要求に直面しています。一例として、衛生管理の強化を目的とした、自動ソープディスペンサーや水栓などのハンズフリー機器の設置が挙げられます。また、営業再開後の体調管理のために、携帯型の電子体温計を導入する企業も増えました。また、営業再開後の温度管理のために、携帯型の電子体温計を導入する企業も増えました。このような新たな製品づくりには、スペースの制約、最終製品の不具合、高出力の要求など、設計上の課題は、エンジニアが克服し続けなければならないものの一つです。
OEMメーカーは、これらの課題克服に向けて、高品質で信頼性の高い電子ソリューションを提供が必要となり、モレックスのような企業に注目しています。一部のハイパワーアプリケーションでは、限られたスペースに搭載するための省スペース化と優れた堅牢性を両立する設計プロファイルが必要です。モレックスは、フィットネス機器、モバイル機器、白物家電、輸送機器などに使用されるコンパクトな電源コネクターを提供しており、スマートシティの構築と運営に役立つ他の多くの産業アプリケーションにも対応しています。
大勢の人に品質を提供
パンデミックの間、コンシューマー製品はお客様の需要の最前線にいました。ノートパソコン、コンピューター、モニター、ヘッドセット、タブレットなど、仕事や学校で使う機器のニーズが大幅に増加しました。スポーツジムが閉鎖されたり、一度に利用できる客数が制限されたりすると、さまざまな家庭用フィットネス機器の需要も増えましたが、これらはすべて高度な電子部品を必要とします。
しかし、それらの製品の量産において、技術者は品質の安定性という問題に直面することもあります。そのため、メーカーはその安定した品質というニーズを満たし最終製品の故障を防ぐために、信頼性の高い部品を求めています。最終製品の故障につながる要因がいくつかあることはあまり報告されていませんが、これにはコネクターの組み立て中に発生する端子の裏抜けや、繰り返しの嵌合要件によってオペレーターの疲労を引き起こす特定のアプリケーションなどがあります。
この問題を軽減するために、モレックスのFit Familyコネクターは、統合された端子位置固定機構(TPA : Terminal Positions Assurance)を有し、嵌合冗長性を確保することでターミナルのバックアウトを大幅に減らします。 また、端子の不完全挿入を防ぐ役割も担っており、ハーネス加工時のエラー削減にも貢献し、オペレーターの疲労を防ぎます。
このようなイノベーションを活用することで、メーカーは、日常的に使用する製品に対しての高い信頼性を求める消費者の要求に応えることができます。モレックスのFitコネクターは、OEMのプロセス設計に品質をもたらすだけでなく、私たちの生活の質を向上させることにも貢献します。
信頼性の高い機能を提供し、完全なソリューションを実現
今日の最も困難な課題の解決に役立つ、完全で信頼性の高いソリューションを提供することで、モレックスはより良い価値を世界にお届けするために努力し続けています。
Fitファミリーコネクターは、価値ある機能を着実に提供し、お客様に堅牢なソリューションを提供しています。家庭、オフィスビル、交通機関、レストラン、レクリエーションセンターなど、日常的に使われる製品にもたらす価値は、このような総合的なメリットにあります。-都市を支え、世界を動かす多くの要素とのモレックスの関わりはこちら。 Creating Connections for Life
Fit Familyコネクターのビデオはこちらをご覧ください。
設計エンジニアは、多くの場合、簡単なアセンブリー、誤嵌合の防止、端子の裏抜け防止に向けた革新的なソリューションが要求される課題に直面します。こうしたハードルを克服するために、Molex Fit Familyコネクターは、私たちが日々使用する製品に優れた品質を持つさまざまな機能を提供します。モレックスのコネクターは、設計の柔軟性要件を満たす業界ソリューションを提供し、家庭、オフィスビル、レストラン、娯楽スペース、そして世界中のあらゆる地域で消費者製品の全体的な品質に貢献します。
消費財業界は、製品の増加に向けた膨大な要求に直面しています。ひとつの例をご紹介しましょう。施設管理においては、衛生管理の強化を目的として、自動ソープディスペンサーや自動水栓などのハンズフリー機器の設置を開始しています。また、営業再開が許可された後の体温測定に向けた携帯型電子体温計に投資する企業も増えています。こうした情勢の変化がもたらす影響のひとつは製品製造の中核にまで及びます。つまり、エンジニアリングがその中心にあるのです。スペースの制約、最終製品の不具合、高出力の要求を含む設計上の課題は、エンジニアが克服し続ける必要がある課題の一部です。
OEMメーカーは、これらのビジネス上の障害に向けたサポートを提供していることから、高品質で信頼性の高い成果を提供する必須の電子ソリューションを求め、モレックスをはじめとする企業に注目しています。一部のハイパワーアプリケーションでは、限られたスペースに搭載するための省スペース化と優れた堅牢性を両立する設計プロファイルが必要です。モレックスは、エクササイズ用品、モバイル機器、白物家電、輸送機器に使用されるコンパクトなパワー用コネクターを提供しており、スマートシティの構築と運営に役立つその他多数の産業アプリケーションにも対応しています。
大勢の人に品質を提供
パンデミックの間、消費者製品は顧客の需要の最前線にあります。ノートパソコン、コンピューター、モニター、ヘッドセット、タブレットなど、仕事や学校で使う機器のニーズが大幅に高まりました。スポーツジムが閉鎖した時、あるいはスポーツジムで同時に利用可能なクライアント数が制限された時、多くの人々がトレッドミルやサイクリングマシン、ホームフィットネスミラーなどの家庭用フィットネス機器を購入しました。これらはすべて、高度な電子部品を必要とします。その結果、消費者は、こうした製品を大量生産して人々の日々の生活における要求に対応できる企業に注目しました。
しかし、大量生産に向けた設計となると、エンジニアは品質の問題にも直面する可能性があります。これによってメーカーは、そのニーズを満たして最終製品の故障を防ぐ信頼性の高いコンポーネントに向けた要求を募らせています。最終製品の故障につながりかねない要因がいくつか存在することはあまり報告されていませんが、これにはコネクターのアセンブリー中に発生する端子の裏抜けや、繰り返しの嵌合要件に起因するオペレーターの疲労を引き起こす特定のアプリケーションなどが含まれます。
この問題を軽減するために、モレックスのFit Familyコネクターは、統合された端子位置保証(TPA)を実装し、嵌合冗長性を確保することで端子の裏抜けを大幅に減らします。さらに、これらのコネクターは、高嵌合サイクルに耐えながらもオペレーターの疲労を防ぐ高度なTPA設計で、端子の裏抜けを引き起こしかねないアセンブリーエラーを抑制します。
このような革新を活用することで、メーカーは、日常的なニーズに適した信頼性の高い製品に対する消費者の要求に対応することができます。このように、モレックスのFitコネクターは、OEMのプロセス設計に品質をもたらすだけではなく、私たちの生活の質も高めます。
信頼性の高い機能を提供して完全なソリューションを実現
設計エンジニアは、コネクターが占めるスペースを犠牲にすることなくコンパクトなパッケージでより高い電流機能を確保するニーズを満たすよう求められています。モレックスは、Nano-Fit、Micro-Fit、Mini-Fitパワー用コネクターなどのさまざまな小型パワー用コネクターを提供し、完全に保護されたヘッダー端子を設計エンジニアに提供しています。
また、モレックスの完全なFit FamilyコネクターはV-0/Glow Wireコンビネーション樹脂を採用しており、材料コストと労力を抑えつつ、電気的要件に関する欧州安全基準に適合しています。Fit Family製品群の一部の製品は、極性を色で判断できるハウジングやタングレス端子を備えています。
現在の最も困難な課題の解決に役立つ、完全で信頼性の高いソリューションを提供することで、モレックスは世界をより良い場所にするための取り組みを続けています。
モレックスのエンジニアは、高品質の性能を実現する製品のニーズに対応する設計を理解し、全世界の各業界に広範囲に及ぶ効果をもたらしています。したがって、Fit Familyコネクターはその提供においてゆるぎない有益な価値をもたらし、設計エンジニアに堅牢なソリューションを提供しています。この全般的な強みはFit Familyコネクターの価値に貢献し、家庭、オフィスビル、交通機関、レストラン、娯楽センターで日常的に使用される製品に価値をもたらしています。都市を支え、世界にパワーを与える多くの要素でCreating Connections for Lifeを実現します。