2020 年 3 月 6 日
圣地亚哥 - 继 2019 年首次亮相后,四路小型可插拔双密度 800 (QSFP-DD800) 多源协议 (MSA) 小组今日发布了 QSFP-DD800 收发器外形的新硬件规范。MSA 小组的成立的初衷在于,推动支持 800 Gbps 连接的高速、双密度 QSFP 模块的开发,小组由以下支持者组成:Broadcom、思科、II-VI、英特尔公司、瞻博网络、Marvell、Molex莫仕和 Samtec。
QSFP-DD800 MSA 专注于下一代 QSFP 系列模块。新的 QSFP-DD800 1.0 规范旨在对现有 QSFP-DD 5.0 规范进行补充。由于信号完整性和热性能仍然至关重要,收发器焊盘经过了优化,可提高信号完整性,并实现每通道 100 Gbps 的性能,同时不影响向后兼容性。新规范还定义了一种新颖的 2x1 连接器/插座,可选配带电缆的上部端口,从而解决与传统印刷电路板相关的信号丢失问题。展望未来,QSFP-DD800 的支持者将继续开发新的连接器/插座选项,包括每通道运行速度达 100 Gbps 的 2x1 SMT 版本。
QSFP-DD800 MSA 联合主席 Scott Sommers 表示:“我们很高兴能在合作的较短时间内发布下一代 QSFP 系列模块的第一份规范。由于光通信行业仍然面临信号完整性和热管理的挑战,我们的 MSA 小组充满信心,相信我们的解决方案将满足性能需求。”
QSFP-DD800 MSA 联合主席 Mark Nowell 指出:“凭借卓越的系统集成和设计灵活性,QSFP 模块将继续成为构建下一代网络和网络设备的基石,尤其是当端口速度增至 800G 的时候。此外,QSFP 模块能够在不牺牲 QSFP-DD、QSFP56 和 QSFP28 模块向后兼容性的前提下,提高交换机和路由带宽密度,为网络运营商提供巨大的商业和运营优势。”
QSFP-DD800 MSA 小组还宣布将扮演孵化器角色,与 QSFP-DD MSA 合作并向其提供规范,目的是将其纳入 QSFP-DD 规范中。因此,我们鼓励对 QSFP-DD800 开发感兴趣的公司加入 QSFP-DD MSA。
如需了解更多有关 QSFP-DD800 MSA 的信息,请访问 www.qsfp-dd800.com。
关于前瞻性陈述的注意事项
我们正在披露前瞻性信息,以便投资者、潜在投资者和其他公司所有者能够更好地了解所属公司的未来前景,并做出明智的投资决策。本新闻稿中的信息包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性陈述”。这些陈述可以识别,因为它们同历史或当前事实并无严格关联。公司做出的任何前瞻性声明仅反映声明发布当日的情况。公司没有义务更新或更改其前瞻性陈述,并明确声明不承担任何义务,无论是出于新信息、后续事件还是其他原因。