跳至主要内容
替换文字

Phillips-Medisize和U-Turn Audio公司调高音量 关于下一代唱臂的性能

2023 年 5 月 9 日

强调


  • 美国最大的唱机制造商与北美最大的镁材料触变成型制造商合作推出创新型唱臂技术
  • 要设计更好的声音,就需要在复杂的产品设计、工程和触变成型方面拥有特殊的专业技能
  • 通过将三个部件合并为一个单体部件,降低了模具成本和对供应链的要求,并缩短了产品装配时间

亮点


  • 美国销量最大的唱盘制造商与北美最大的镁合金注塑成型商合作,共同策划重大的唱臂技术创新
  • 要打造更好的声效,就必须具备复杂产品设计、工程和触变注塑成型方面的专业知识
  • 通过将三部分装配整合为一个统一的零件,降低模具成本、供应链要求,并缩短装配时间

威斯康星州哈德逊 – 2023 年 5 月 9 日 – Molex 莫仕旗下公司 Phillips-Medisize 是设计和制造给药、体外诊断、医疗技术和特种消费设备的领军企业,该公司已将其在镁合金注塑成型方面的成熟技术应用于与全美销量最大的唱盘制造商 U-Turn Audio 的合作。两家公司共同为下一代唱盘开发出颠覆业界的唱臂。

U-Turn Audio 总裁兼首席执行官 Bob Hertig 表示:“唱臂基本上可以说是唱盘的心脏。” “它承担了大量的实际音频生成工作。我们希望简化现有的结构,将多个部件组装成一个坚固的部件,以减少共振,创造出更坚固、性能更好的唱臂。”

据美国唱片业协会 (RIAA) 称,自 1987 年起,黑胶唱片的销量首次超过 CD。RIAA 在其 2022 年度收入报告中显示,在 17 亿美元的实体媒体销售额中,黑胶唱片就占到 12 亿美元,比 CD 销量高出近 800 万张。U-Turn Audio 公司的发烧友和 LP 忠实拥护者意识到,与传统材料相比,用镁制作的全新唱臂具有更好的机械和物理性能。然而,U-Turn 所面临的挑战是找到一家在“触变注塑成型”(一种用于镁合金注塑的独特工艺)方面拥有丰富经验的公司。

U-Turn Audio 公司最后选择利用北美最大的镁合金注塑成型商 Phillips-Medisize 的独特专业技术来实现其创新的唱臂概念。Phillips-Medisize 位于威斯康星州的工厂拥有半个多世纪的专业经验,可提供端到端的制造服务,涵盖前端设计、开发和制造服务,适用于包括镁制医疗设备在内的高度管制行业。

和谐的合作实现了圆满的结果

U-Turn 和 Phillips-Medisize 携手合作,将各种唱臂部件整合成一个单一的、连续的部件,命名为 OA3 Pro。该唱臂专门针对 U-Turn Audio 的高端 Orbit Theory 唱盘,其设计极其复杂,需要非常薄的壁厚以及细长的唱臂杆芯。触变注塑成型中涉及的极高热量和压力增加了另一重难度,而 Phillips-Medisize 数十年来在模具设计和流动分析方面积累的经验有助于减轻这一困难。

Phillips-Medisize 高级开发经理 Eric Semingson 表示:“与 U-Turn Audio 的合作非常愉快,因为他们让我们在设计阶段就参与其中。” “他们欣然接受我们所提供的设计协助。设计一个单一部件而非三件装配部件的价值在于,可以降低模具成本、供应链要求和缩短装配时间。最终,产品的总成本得以降低。”

性能更佳的唱臂广受赞誉

从概念到完成,新型唱臂的整个规划和开发过程用了一年多的时间。U-Turn Audio 还借此机会更新了唱臂的其他功能,最终于 2022 年 9 月推出了 Orbit Theory。很快,Orbit Theory 就获得了广泛的赞誉,编辑评论如潮,市场反响极为热烈。因此,U-Turn Audio 现在正计划于今后的其他型号唱盘上安装全新的唱臂。

支持性资源

Phillips-Medisize 为生活带来无限可能

Molex 莫仕旗下公司 Phillips-Medisize 与领先的制药、医疗技术和体外诊断公司合作,设计和制造挽救生命的创新产品。 此外,公司的特种消费品业务还为汽车、消费品和国防工业提供支持。Phillips-Medisize 是一家合同开发和制造组织 (CDMO),利用其 60 年的专业知识和全球知名的能力与客户合作,提供产品和解决方案,每年帮助数百万患者、医疗保健专业人员和个人过上更健康、更有意义的生活。  

关于 Molex莫仕

Molex 莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更美好、更互联。Molex 莫仕的业务遍及 40 多个国家/地区,在汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云和消费设备等行业推动着变革性的技术创新。通过值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品质量和可靠性,Molex 莫仕实现了创造互联生活的无限潜力。欲知更多信息,请访问 www.molex.com。

威斯康星州哈德逊–2023年5月9日–作为Molex莫仕旗下公司,Phillips-Medisize公司是设计、策划和制造药物输送、体外诊断、医疗技术和特种消费类设备的龙头企业,该公司借助其在镁材料注射成型方面具有成熟技能。与全美产量最大的唱机制造商U-Turn Audio公司合作为下一代唱盘开发出改变游戏规则的唱臂。

U-Turn Audio总裁兼首席执行官鲍勃·杜克(Bob Hertig)说:“总体来说,唱臂是转盘的核心部件,它负责生成各种实际的音频信号。我们希望把多个部件合并成单个实心部件,目的是简化唱机结构,减少共振并构建更坚固且性能更好的唱臂。”

根据美国唱片业协会(RIAA)的数据,黑胶唱片的销量自1987年以来首次超过CD。RIAA在其2022年的年度收入报告中透露,在17亿美元的实物媒体销售额中,黑胶唱片占了12亿美元,销量比CD多出近800万张。U-Turn Audio发烧友和密纹唱片的忠实粉丝意识到,与传统材料相比,用镁材料制造的新唱臂具有更好的机械和物理性能。但是,要制作镁材料唱臂,就需要找到一家在“触变成型”方面具有丰富经验的公司。(触变成型是指镁注射成型中使用的一种独特工艺。)

为了实现创新型音臂构想,U-Turn Audio寻求与北美最大的镁注射成型制造商Phillips-Medisize合作,以利用后者在这方面独特的专业技能。Phillips-Medisize位于威斯康星州的工厂运用其半个多世纪的专业技能提供端到端制造服务,为高度监管行业提供前端设计、开发和制造服务,包括制造采用镁材料的医疗设备。

通过融洽的合作演奏出所有恰当的音符

U-Turn 通过与 Phillips-Medisize公司的合作,将各种唱臂部件合并成一个称为OA3 Pro的单体式音臂。该唱臂专为U-Turn Audio的高端轨道理论转盘而设计,其设计非常复杂,需要非常薄的壁厚以及用于唱臂杆的细长核心件。除此之外,触变成型过程涉及极高的热量和压力。Phillips-Medisize在模具设计和流动分析方面几十年的经验克服了上述困难。

Phillips-Medisize高级开发经理埃里克·塞明森(Eric Semingson)表示说:“与U-Turn Audio的合作是一次伟大的合作,因为他们在设计阶段就让我们参与进来。他们很开放,欢迎我们提供的设计协助。设计一款单体式器件而不是由3个零件组成的器件是非常有价值的,你可以籍此降低工具成本和供应链要求并缩短产品装配时间,产品的总成本因此降低。”

性能更好的唱盘广受好评

从概念形成到产品发布,新音臂的整个规划和开发过程历时一年多。U-Turn Audio还借此机会更新了转盘的其它功能,最终于2022年9月推出了轨道理论(Orbit Theory)。随之而来的是广泛的赞誉。评论界的评论热情洋溢,市场的反应也极其热烈。鉴于此,U-Turn Audio目前正计划在未来的其它型号唱机中搭载该创新型唱臂。

Philips-Medisize为生活带来各种可能性

Molex莫仕旗下的Philips-Medisize公司与领先的制药、医疗技术和体外诊断设备公司合作,共同设计、策划并制造挽救人类生命的创新型产品。此外,该公司的特种消费业务服务于汽车、消费类产品和国防工业。作为一家合同开发和制造组织(CDMO),Philips-Medisize利用其60年的专业知识和享誉全球的能力与客户合作提供产品和解决方案,每年帮助数百万患者、医疗保健专业人员和个人过上更健康和富有成效的生活。

共享