2022 年 11 月 8 日
这种单对电缆连接解决方案所提供的功能远远超出了传统以太网的功能,可扩展自动化工厂环境下 IP 连接。SPE 在长距离电缆上拥有较高的数据传输率,消除了现场级网络运营设备和工业物联网 (IIoT) 基础设施的传输瓶颈。
目前的 IIoT 通常不完整,包含设备 “孤岛”,这些 “孤岛” 只通过定制的模拟或专有网关间接连接。SPE 可直接为基本设备提供互联网连接和电源,从而无需进行现场总线配置。通过 SPE 的开放式 IP 协议使工业运营系统能够弥合云端和远程系统之间的鸿沟。
经认证可用于长距离电缆高速地传输数据
SPE 通过一对铜缆实现以太网传输。除了数据传输外,它还支持通过数据线供电 (PoDL)(类似于电力线上的以太网 (EoL))同时为终端设备供电,输出功率高达 50W。
以太网技术的最新发展正在改变智能工业应用中的数据可访问性和设备控制。合规的 SPE 解决方案包括适用于 IP20 和 IP67 防护等级的连接。未来发布的产品将符合电气和电子工程师协会 (IEEE) 标准,电缆长度可达 1 公里。SPE 的传输速率可达到 IEEE 802.3cg 标准规定的 10 Mbps 和 IEEE 802.3bw 标准规定的 1 Gbps。Molex 莫仕计划让产品的速度达到最近制定的标准 IEEE 802.3ch 规定的 10 Gbps。预计这些类别的 SPE 可以取代几乎所有现行现场总线。
SPE 为各行各业提供更加快捷、方便、经济的输入和输出 (I/O) 安装方案,以降低新建系统的成本,并提供了一条清晰的从传统网络过渡到现代网络的路径。设备、传感器和执行器可以轻松集成到现有的以太网环境而无需为此添加额外接口。
面向工业 4.0 的更轻便小巧的设计
“Molex 莫仕新推出的 SPE 产品已通过了验证和认证。这意味着产品很快就能用于部署,标志着 IoT 发展的一个重要里程碑。”Molex 莫仕全球市场业务发展高级经理 Mark Schuerman 如是说。“该产品旨在缩小工业网络中连接设备和控制设备之间的差距,这使得其在实施 IIoT 战略时至关重要,促使 Molex 莫仕承诺将 SPE 作为新的以太网模式。”
相比需要两对或四对电线的传统以太网,SPE 只需要一对电缆,从而降低了成本、体积和重量。该产品在设计上采用更纤细的电缆和紧凑的连接器,以便将电缆装入狭小空间。为了使电缆能在工厂条件下长期正常运行,电缆外层采用了坚固的材料。
创造 SPE 技术及其采用
新的标准化以太网平台通过 SPE 工业合作伙伴网络(一个由 50 多家网络公司组成的联盟)获得了众多行业领导者的支持和投资。作为该生态系统的优质成员,Molex 莫仕在帮助开发 SPE 期间致力于这一技术的广泛采用。
所有成员都承诺遵守互操作性标准,包括根据 IEC 63171-6/-7 标准采用标准化的插配界面。SPE 具有出色的性能并实现了标准化,因此有望取代几乎所有类型的现场总线,这使其成为帮助建立向工业 4.0 迁移的路径的理想技术。
2022 年智能生产解决方案展会
- Molex 莫仕将与其他工业自动化龙头企业一起参加于 11 月 8 日至 10 日在德国纽伦堡举行的 SPS 2022 展会,展位为 10.0 厅 110 号展位。
- 请光临 Molex 莫仕展位,看看展出的 SPE 技术构成,了解公司如何利用最新以太网技术来优化数据传输。