2022 年 8 月 30 日
总部设于克利夫兰的 PDI 开发质量保证和测试设备,用以评估陆地和水中深基础结构的完整性。在过去半个世纪里,PDI 产品已在百余个国家/地区的工地上投入使用,旗舰产品 Pile Driving Analyzer® (PDA) 打桩分析仪赢得了高应变动态载荷测试和打桩监测黄金标准的美誉。PDI 履行质量和创新诺言,实时提供准确结果,与可能需要长达 10 天时间的传统测试方法形成鲜明对比。
“我们的专利方法更快捷,更全面,完成测试的成本是其他测试方法的一半,”Pile Dynamics Inc. 总裁 George Piscsalko 介绍称,“我们所有的数据都存储在云端,因而无需实地访问,这进一步缩减了耗时、成本和碳足迹。随着 PDI 不断在解决方案中添加复杂的技术和传感器,显然我们需要与 Molex 莫仕这样更先进、主动性更强的互连解决方案提供商合作,Molex 莫仕能为我们解决难题,真正助力我们的业务向前发展。”
共同致力于质量和创新
最初,Molex 莫仕的直接连接器让 PDI 得以与现有供应商解决可靠性和可用性问题,从而为更深层次的合作奠定了基础。Molex 莫仕全球消费者和商业解决方案部高级产品经理 Daniel Koch 补充称:“我们最感兴趣的是 PDI 作为该行业颠覆者的明确地位。他们以这个行业前所未有的方式使用技术和电子产品。”
PDI 利用 Molex 莫仕在高要求的汽车、消费类电子产品、医疗保健和数据中心环境方面的丰富经验,满足严格的性能要求。例如,Molex 莫仕测试安装于水下数百英尺的接片连接器时,避免了手动干预的需要,这使得施工人员可以在更短的时间内以更低的风险执行测试。此外,Molex 莫仕将传感器直接集成到 PDI 的 Thermal Wire® 电缆中,以加速和简化生产后者领先的热完整性分析器 (TIP™)。如此一来,PDI 可以评估钢筋笼内外的混凝土质量,同时即时提供基于安全云的测试结果。
在供应链受限的情况下满足创纪录的需求
Molex 莫仕开发了自动化解决方案,以加速生产定制电缆组件,如此一来,PDI 得以更快地构建原型,同时加快兼具新技术和多样技术的新颖产品设计。Molex莫仕的电缆组件为早期原型流程、概念设计和开发阶段提供了助力,专注于缩短上市时间,同时提供一流的生产前支持、质量检查和成本降低支持。此外,Molex 莫仕的行业认证制造工厂支持从早期生产到大批量全自动化装配的设计制造。
在新冠疫情期间,Molex 莫仕通过整合全球供应链管理、采购和物流专家,有效助力 PDI 保障原材料稳定流动,以扩大生产规模。凭借可靠的供应链和行业领先的互连创新成果,PDI 预计其业务同比能够翻一番,2023 年销售渠道规模将是当前水平的大约两到三倍。“对我们来说,Molex 莫仕不仅仅是一家供应商,”PDI 生产经理 George W. Piscsalko 指出。“他们是我们业务不可或缺的一部分,将解决方案带到我们真正重视的领域中,不仅能按时交付,而且通常还能提前。”
Molex 莫仕消费者和商业解决方案
Molex 莫仕凭借在 5G 网络、毫米波、射频、信号完整性、天线、电源、摄像头和显示技术领域久经考验的专业技术,在整个移动设备生态系统中提供关键连接。精密、批量制造和小型化使 Molex 莫仕能够满足不断变化的市场需求,同时为领先的移动设备制造商及其供应商提供目前可用的最小、最密集和最先进的连接器。