2021 年 4 月 29 日
据 Gartner 预计,随着大型企业设施恢复扩张,超大规模企业也继续推进全球扩张,今年全球数据中心基础设施的终端用户支出将达到 2,000 亿美元。此外,经过疫情几年的加速增长,对带宽密集型、数据驱动型服务的需求飙升,推动了计算、数据存储和网络功能的增长。为了跟上发展步伐,业内公司正在从整体数据中心设计转向分布式和分解架构,这带来了巨大的互连挑战。
“没有哪个‘一刀切’的互连技术能支撑起当今企业和超大规模数据中心的所有不同应用,”Molex 莫仕数据通信解决方案总裁 Aldo Lopez 表示。“我们为客户和生态系统合作伙伴提供最广泛且永不过时的互联解决方案组合,这些方案可以理顺向新架构的过渡阶段,简化工程开发,同时缩减成本和上市时间。”
新型 112G AEC 电缆推动铜缆创新
Molex 莫仕将新款 112G 有源电缆 (AEC) 添加至铜互联解决方案系列,以更高的数据传输率扩展链路范围。AEC 最长可达 5 米,无需光缆,同时还支持以更小的导体改善电缆管理。AEC 还可以支持变速箱功能以及智能电缆功能,增设额外的系统级冗余措施。
Molex 莫仕铜互联系列迎来了新成员有源铜缆 (ACC),其工作原理与无源电缆一样,可以扩展外部布线的覆盖范围,支持基于低功率线性放大器的半导体,改善电源管理和热需求。Molex 莫仕领先业界的 BiPass 技术使铜缆系列更趋完善,该技术可通过多种近 ASIC 连接器解决方案(包括 TGA 和 NearStack 系列连接器),实现同类最佳的信号完整性。
Molex 莫仕的垂直 BiPass 实施提供了行业领先的热性能和低功耗要求,从而助力数据中心减少碳足迹。BiPass 也支持端到端信道性能的低延迟,同时通过降低印刷电路板 (PCB) 成本来降低 TCO。
100G 光收发器贴合不断变化的数据中心格局之需
Molex 莫仕也在推动全行业采纳 100G 和 400G 光链路和模块技术。公司正在加大力度部署全系列 100G per lambda 收发器,以实现高性能数据中心、云端和无线连接。
Molex莫仕以客户和合作伙伴为中心,致力于提供符合 IEEE 和 MSA 标准的全套产品组合和产品路线图,以满足数据中心内部互连和跨数据中心互连的要求。不断拓展的光收发器系列包括 100G-DR、100G-FR、100G-LR、400G-DR4(500 m 和 2 km)、400G-FR4、400G-LR4、400G-ZR和400G-ZR+ 以及 800G 路线图产品。
Molex莫仕的可插拔光收发器型号均受益于公司在硅光子学、光子集成、模块组装和封装方面的纵向一体化专业知识。这些一体化知识和经验使得 Molex莫仕能够以小尺寸提供优化的数据传输率和低功耗。
支持性客户评价
- Amit Sanyal,Innovium 营销副总裁
“与 Molex莫仕合作开发下一代互连创新和参考设计,使我们能满足不断变化的客户需求。Innovium 的高能效 32 端口 800G TERALYNX® 8 交换机利用 Molex莫仕的可插拔 QSFP-DD800 模块和 BiPass 输入/输出技术,从而提高性能和运行效率,同时通过提供预测试和预验证的参考设计,使客户受益。”
- Randy Clark,Celestica 产品解决方案高级总监
“Celestica 开发了多样的端对端基础设施系统,支持强大的数据中心解决方案。通过与 Molex莫仕合作,我们开发了首款使用 Molex莫仕垂直 BiPass 实施的参考交换机,从而提供 112G 系统所需的热性能和信号完整性性能,推动行业向前发展。”