2021 年 7 月 13 日
Molex莫仕副总裁兼工业解决方案总经理 John Newkirk 表示:“我们很高兴看到工业 4.0 的大范围进展,因为第四次工业革命对于实现数字化制造的承诺至关重要。确保成功需要务实的方法、组织协调和安全的连接解决方案,以提高运营效率,同时增强制造灵活性并降低成本。”
Molex 委托第三方研究公司 Dimensional Research 于 2021 年 6 月开展了工业 4.0 现状调查,共有 216 名合格受访者参与其中,涵盖研发、工程、生产制造、战略、创新和供应链管理等各种角色。主要的研究目标是收集关于实际工业 4.0 经验和观点的数据。总体而言,调查受访者证实了工业物联网 (IIoT) 和智能制造所带来的持续增长、潜在客户利益和预期业务成果。
主要发现包括:
- 51% 的受访者表示,他们拥有明确的工业 4.0 企业优先事项,并得到了高管的支持;49% 已取得成功,21% 仍处于投资阶段
- 超过半数的受访者预计将在两年内实现工业 4.0 目标,而三分之一的受访者认为需要三到五年才能实现这一里程碑
- 58% 的受访者表示数字化转型投资加速了工业 4.0 的进程
- 44% 的受访者认为组织和文化采用是最难克服的障碍
推动具有影响力的成果和效益
调查显示,最具影响力的业务成果包括打造更好产品的能力 (69%)、降低总体制造成本 (58%)、增加收入 (53%)、以更低的价格提供产品 (35%) 和缩短新解决方案上市时间 (35%)。对于机器制造商、机器人制造商和系统集成商而言,扩大工厂车间自动化和智能化的机会预计将带来显著的客户收益。
最值得期待的客户收益是:提高机器人、机器和其他制造资产效率 (58%);更高的生产线灵活性 (50%);使用高级分析或数字孪生来自我优化运营 (50%);在进行资本支出前对新生产设施进行虚拟设计和模拟 (42%);提高劳动生产率 (41%);以及解锁跨设施的实时数据访问 (26%)。总体而言,绝大多数受访者 (87%) 对工业 4.0 在未来十年的变革力量十分憧憬。
在最有助于其组织的工业 4.0 工作的能力中,受访者提到了嵌入足够智能以控制其自身过程并在外部进行交互的机器 (53%)、远程访问所有生产线和机器 (47%),以及包括互联网在内的灵活连接解决方案(40%)。
克服持续的挑战
尽管绝大多数人对第四次工业革命抱有乐观态度,但持续的文化、商业模式和技术挑战阻碍了实施。近一半的受访者认为领导层不提倡变革,并阻碍了从投资中充分获得价值。其他阻碍成功的文化问题包括:寻找具有数据和分析技能的员工 (35%);限制信息和系统共享的组织结构 (32%);试点项目资金和人员不足 (30%);缺乏互联技术方面的专业知识 (28%)。
大多数受访者还面临着重大的商业模式挑战,其受一系列复杂和昂贵的要求所驱动,例如困难的融资决策 (45%)、使投资回报率复杂化的前期投资 (42%),以及不清楚哪些用例能产生最大回报 (40%)。此外,一系列技术障碍同样棘手,包括独立的 IT 和 OT 网络基础设施 (43%)、限制性的通信协议 (39%)、有限的远程访问 (36%)、与制造需求不符的云基础设施和数据解决方案 (34%),以及安全能力不足 (32%)。最终,85% 的调查参与者一致认为,领导层思维方式的转变对于推动工业 4.0 计划蓬勃发展至关重要。