2020 年 9 月 1 日
Sensor Inspector 系列便携式仪表采用先进的电化学传感器技术来快速检测和测量一氧化碳,以便用户立即采取安全措施。该设备提供三种型号:Inspector、Inspector Industrial 和 Inspector Industrial PRO,非常适合 HVAC 服务技术人员、房屋和建筑检查员,以及监控建筑物、施工或工业区域或测试电器周围的室内空气质量专业人员。CO Inspector 仪表轻巧而坚固,也是急救人员、消防员和执法人员的理想选择。
H2S 便携式仪表可实时监测和读取硫化氢的 ppm 水平,提供两种型号:H2S Industrial 和 H2S Industrial Pro。这些设备适用于与石油与天然气、农业、炼油厂、化工厂以及公共工程设施相关的应用,为简单的工作流程提供了无缝工具。
Molex莫仕产品经理 Garnet Schulte 说道:“我们致力于为客户提供最先进的仪表。通过更新产品线,我们兑现了对创新的承诺。此外,焕然一新的新产品提供了时尚、简洁的界面,可实现简明的访问。”
所有设备均具有防震功能和预编程设定值,可测量 0 至 1,999 ppm 的 CO 气体浓度,初始响应时间小于 5 秒,并提供视觉 (LED) 和声音警报。
用于 CO 和 H2S 仪表的 Industrial 和 Industrial Pro 型号均配备振动警报,并获得了防爆安全认证,以防止在爆炸性环境中产生火花。使用 Industrial Pro 设备,用户可以自行设置高低警报。此外,Industrial Pro 工具的时间加权平均值 (TWA) 功能可在 24 小时内记录三个不同的读数并提供平均值。
如需了解有关 Inspector 产品线的更多信息,请访问更新后的新网站:www.sensorcon.com。