2022 年 3 月 1 日
Molex 莫仕光电事业部相干技术和产品线管理总监 Joseph Chon 表示:“Molex 正在满足下一代数据中心之间和内部对更快传输速度的需求。” “通过加快 400G ZR 产品线的商业化和生产,我们可以帮助超大型云数据中心运营商更好地应对各种高密度、带宽密集型应用。”
在家办公和远程学习的迅速兴起带来了前所未有的带宽需求,流媒体视频、社交网络以及利用人工智能 (AI) 和云计算的应用程序的广泛采用也对带宽需求产生了影响。因此,数据中心运营商正在寻求高密度、低延迟、低功耗的密集波分复用 (DWDM) 链路来连接多个数据中心。借助 Molex 莫仕的 400G ZR QSFP-DD 相干光收发器,运营商可以连接一个区域内的数据中心,使它们能够作为单一数据中心运行,而无需单独的传输盒。
基于标准、经过验证的性能
Molex 莫仕的 400G ZR 产品的设计符合光互联网络论坛 (OIF) 400G ZR 标准,是首批批量商用的基于标准的可插拔相干光模块。此外,预计在第二季度推出的 400G OpenZR+ 以低功耗的方式将传输距离从 120km 延长至约 600km,从而在 1RU 交换机或路由器机箱中实现 12.8T 的传输距离。
Molex 莫仕还完成了在开放式线路系统 (OLS) 中放大的 75 GHz 间隔 DWDM 链路中通过 DCI ZR 距离传输 400 Gb/s 数据的实验验证。将 Molex 莫仕 400G ZR QSFP-DD 收发器模块与 75 GHz OLS 结合使用,可以提高 DCI 应用中光纤的带宽容量,并显著降低每比特成本。
与 Marvell 的合作推动了 IP-over-DWDM 的采用
相关新闻,Molex 莫仕正与 Marvell 合作,以进一步实现更简化、更可靠的边缘和数据中心网络。今天,Marvell 发布新闻稿,宣布计划与 Molex 莫仕合作开发基于 Marvell® Deneb™ 相干 DSP (CDSP) 的 400G QSFP-DD 光模块,同时全面支持 OpenZR+ 多源协议 (MSA)。
OFC'22 技术展会
欢迎莅临 3 月 7 日至 9 日在加利福尼亚州圣迭戈市 Corporate Village 举行的 OFC 2022 展会 (Space #2023),向我们的团队了解有关这一新解决方案的更多信息。
Molex 莫仕数据通信和专业解决方案
Molex 莫仕凭借在数据中心、电信和网络行业数十年的创新和专业经验,帮助简化关键网络基础架构的升级,同时通过更高频率的通信和连接来应对一系列技术挑战。公司在信号完整性和光波长管理、光收发器和连接、射频 (RF) 技术和天线以及毫米波和微型连接器方面拥有成熟的专业技术。完整的产品设计、测试和制造能力遍及 5G 生态系统,包括网络服务提供商、设备 OEM、设备制造商以及汽车、消费、企业、工业和医疗市场的主要利益相关者。