2021 年 9 月 28 日
Molex 莫仕微解决方案核心产品总监 Stephen Drinan 表示:“每一代射频天线模块和智能手机都让我们在实现 5G 性能的全部潜力方面更进一步。” “我们全新的 5G25 连接器是 Molex 莫仕将数十年的射频和天线设计、高速连接和批量制造经验用于支持 5G 更高频率,同时提高信号稳定性、稳健性能和快速组装标准的最新例证。”
根据 Molex 最近进行的“移动设备的未来”全球调查,82% 的受访者认为消费者将在五年或更短的时间内看到 5G 在智能手机中带来的巨大优势。调查对象将超高速 5G(例如,毫米波)列为推动智能消费类移动设备制造变革的领先技术。Molex 莫仕是先进的 5G 射频板对板连接器的领先供应商,其创新传统以及与领先的射频天线模块和移动设备开发商的合作为其提供了强有力的支持。
小尺寸是 5G 毫米波应用的理想之选
Molex 莫仕柔性线缆对板射频连接器 5G25 系列支持高速数据传输,是一种节省空间的解决方案,可提供额外保护,免受恶劣环境条件的影响。5G25 的信号间距为 0.35mm,插配体高度仅为 0.6mm,宽度仅为 2.5mm,长度仅为 3.6mm,其紧凑的尺寸提高了印刷电路板 (PWB) 设计的灵活性。此外,5G25 使射频天线模块和移动设备的设计人员能够组合射频和非射频信号,从而减少对额外连接器的需求,同时节省更多空间和成本。
业界领先的信号完整性性能
5G25 采用全电磁干扰 (EMI) 屏蔽,包括射频终端和全连接器屏蔽,以确保出色的信号完整性。通过采用与插座和插头接触的中心屏蔽,可以隔离每一排,从而使整体信号完整性更加稳定。此外,Molex 莫仕的全屏蔽设计还提供同类最佳的远场增益性能,是将 5G 天线连接到收发器其余部分的理想选择。
专为快速、可靠的组装而设计
Molex 莫仕柔性线缆对板射频连接器 5G25 系列具有明显的“咔哒感”,可防止错配,从而实现快速、无故障组装。此外,这种超紧凑型连接器具有强大的剥离力,可提高可靠性并最大限度地减轻组装操作员或自动组装机的负担。
全球合作推动创新
Molex 莫仕组建了一支由射频、天线和高速通信专家组成的全球团队,以平衡关键的电气、机械和环境要求,从而加快 5G25 的开发。美国和日本的工程师与一家全球射频天线模块制造商合作进行概念开发、高级仿真和测试以及快速设计迭代。Molex 莫仕内部 5G 测试室的使用帮助团队实现了最佳信号完整性,在两周内就完成了设计概念。
Molex 以客户至上为宗旨,在几个月内迅速设计并提供了原型——考虑到满足应用规范所需的严格机械和信号完整性性能,这是一项了不起的成就。作为领先智能手机制造商值得信赖的顾问,Molex 莫仕随后改进了连接器,以满足客户的特定需求,同时扩大批量生产,每月生产 500 万个连接器。事实证明,全球合作和早期客户参与有助于加速创新的 5G 上市战略。
Molex 莫仕消费者和商业解决方案
Molex 莫仕凭借在 5G 网络、毫米波、射频、信号完整性、天线、电源、摄像头和显示技术领域久经考验的专业技术,在整个移动设备生态系统中提供关键连接。精密、批量制造和小型化使 Molex 莫仕能够满足不断变化的市场需求,同时为领先的移动设备制造商及其供应商提供目前可用的最小、最密集和最先进的连接器。