2023 年 9 月 26 日
伊利诺伊州莱尔 – 2023 年 9 月 26 日 –全球电子行业领导者和连接技术创新者 Molex 莫仕推出 MX60 系列非接触式连接解决方案,使其丰富的产品组合多样化。这些低功耗、高速、固态设备将微型毫米波 RF 收发器和内置天线集成一个完整的封装件中,无需使用物理电缆或连接器即可实现更快、更简单的设备间通信。因此,MX60 解决方案可为视频显示器、时尚轻便的消费电子产品、在严苛环境中工作的工业机器人和设备,提供更大的产品设计自由度、设备无缝配对和更高的通信可靠性。
Molex 莫仕无线连接技术总监 Stephen Drinan 表示:“我们 MX60 非接触式连接解决方案的独特产品设计和开发优势,将为未来的点对点无线通信设定标准。我们的 MX60 系列解决方案不仅扩展了 Molex 莫仕的一流连接解决方案,同时利用我们在毫米波天线设计、信号完整性和批量制造方面的长期专业知识,开启了连接创新的新时代。”
独特能力推动无缝无线连接技术的发展
MX60 系列基于其独特的无线芯片到芯片技术和 350 多项已提交的专利申请,这些资产由 Molex 莫仕在 2021 年收购高速非接触式连接领域先驱 Keyssa Inc. 的核心技术和知识产权时取得。收购的这项技术在 60 GHz 频段的数据传输率为 1 至 5.4 Gbps,且不受 Wi-Fi 或蓝牙干扰。
MX60 系列解决方案的首批型号取代了传统的 DisplayPort、千兆以太网连接器和 USB 超高速连接器,从而缩短了开发周期、降低了成本和风险。集成的重定时器可在较高数据传输率下优化信号完整性。此外,目前正在开发节省空间的非接触式解决方案,可提供 USB2 和其他低速接口。
Molex 莫仕微型解决方案业务部无线连接产品经理 Walter Rivera 表示:“在设计智能手机、AR/VR 眼镜、智能手表和其他消费类设备时,每一寸空间都很重要。通过将 USB2 和其他低速接口集融入一个非接触式解决方案,我们将为产品开发人员提供一个关键的先发优势,因为他们不必再担心要在不断缩小的外形中安装额外元器件。”
高震动应用场合和严苛环境下的理想选择
MX60 系列也提高了产品曝露在灰尘、潮湿和腐蚀等恶劣环境条件下的耐用性。这些解决方案适用于多种应用场合和设备,包括智能手机、AR/VR 眼镜、平板电脑、自动驾驶汽车、视频墙、工业机器人、医疗可穿戴设备、无线扩展坞等。
相较于会随着时间推移而退化并影响产品性能和可靠性的物理金属对金属接触连接,这些密封、非接触式解决方案有着显著优势。相比之下,Molex 莫仕的非接触式连接解决方案不易受到与侵入和重复运动(包括高振动和旋转产品)相关风险的影响。此外,能够移除无线充电设备上的诊断端口还可以降低开发和生产成本,同时提高整体的产品可靠性。
产品供应
可为以下非接触式解决方案提供生产样品:
- MX60 USB SuperSpeed — 便捷且经济高效的连接技术,专为强振动和恶劣环境而设计,适用于移动设备和网络应用。
- MX60 Gigabit Ethernet — 适用于无线基础设施、工业自动化、医疗技术和网络应用的强大解决方案。
- MX60 DisplayPort Main 和 Auxiliary — 可作为传统 DisplayPort 显示端口连接器的高速替代品。DisplayPort Auxiliary 连接器与 MX60 产品家族的其他产品配合使用,为 DisplayPort 接口提供返回通道,同时也可以作为在要求较低应用场合的低速链路。
目前,Molex 莫仕正计划利用其世界级的毫米波天线、高速信号完整性和批量生产专业知识进一步扩展 MX60 系列产品。