2020 年 8 月 6 日
NearStack 100 Ohm 和 85 Ohm 新解决方案贴合日益增长的信号需求
伊利诺伊州莱尔 — 全球领先的电子解决方案制造商 Molex 莫仕欣喜宣布扩充其领先全行业的 NearStack 高速电缆解决方案,纳入 NearStack 100 Ohm 和 NearStack 85 Ohm 解决方案。扩充后的产品组合有助于企业管理成本,减少插入损耗,提高信号完整性。
电信和数据中心公司的带宽需求越来越高,因此需要高密度互联。为了满足这些需求,Molex 莫仕坚持开发创新型互连解决方案。其中一组解决方案是 NearStack 高速电缆组件解决方案。
明日速度需要更智能的解决方案 高速、高密度的应用正在从传统的电路板设计转向高速、低成本的替代方案。NearStack 解决方案通过直连、电路板迹线绕线和采用低损耗材料,优化信号完整性通道性能。此外,通过移除高速信道中的重计时器和其他有源元件,减少布线需要穿过昂贵印刷线路板材料的高速层数量,NearStack 解决方案具有降低成本的潜力。
“随着系统需求的不断扩大,信号通道也越来越长,实现起来也越来越有挑战性——标准印刷线路板领域现有的解决方案会对信号传输清晰度构成挑战,而且成本过高。为了攻克这些挑战,Molex 莫仕欣喜地提供了 NearStack 解决方案,”集团产品经理 Liz Hardin 表示。“随着 NearStack 85 Ohm 解决方案加入 NearStack 产品组合,我们期待着迎接更多的下一代系统挑战。”
对于需要 100 Ohm 阻抗的应用,NearStack 100 Ohm 是理想之选,它设计为小封装,支持 56 Gbps PAM-4 并与 Molex 莫仕 BiPass 输入/输出兼容。该解决方案利用 34 AWG 双轴电缆,创建高速跳线产品,有 8 个差动信号线对和 16 个差动信号线对尺寸选择。
除了 NearStack 100 Ohm 解决方案,Molex 莫仕还推出了 NearStack 85 Ohm 解决方案。把 NearStack 设计调整为 85 Ohm 的标准阻抗,是为企业提供另一种高速解决方案,以支持需要此阻抗的应用,如基于 PCIe 的系统。NearStack 85 Ohm 解决方案使用 30 AWG 双轴电缆,长度更长。该 NearStack 连接器也与 Molex 莫仕背板电缆组件兼容。
Molex 莫仕的全套数据中心解决方案以可扩展性为目标,提供高速支持,优化信号完整性,兼顾 EMI 抑制和热效率。Molex 莫仕与行业领先的技术公司合作,着力支持客户应用满足和超越 112 Gbps 的速度要求,并助力规划下一代需求。
欲知 NearStack 高速电缆组件解决方案相关的更多信息,请访问此链接或联络我们。