跳至主要内容
替换文字

Molex莫仕旗下的 BittWare 将 Open Compute M.2 加速器模块添加到基于 FPGA 且不断增长的产品组合中

2020 年 7 月 15 日

新罕布什尔州康科德 – Molex莫仕旗下公司 BittWare 是采用 FPGA 技术的企业级 NVMe 计算存储产品的领先供应商,今日宣布推出 250-M2D 加速器模块。这款基于 FPGA 的计算存储处理器 (CSP) 旨在满足新的 Open Compute M.2 加速器模块标准,可在 Yosemite 服务器的 Glacier Point 载板中运行。这款功能丰富而密集的服务器受到了致力于提高机器学习平台性能密度和能源效率的超大规模和云公司的青睐。

250-M2D 具有完全可编程的 Xilinx® Kintex® UltraScale+™ FPGA,并直接耦合到两组本地 DDR4 内存。它可以由开发内部功能的客户进行全面编程,也可以作为现成的预配置解决方案交付。该解决方案采用快速增长的计算存储市场中公认的领导者 Eideticom 的应用 IP。这些创新解决方案可以直接从 BittWare 的母公司 Molex莫仕购买,后者为许多全球最大的数据中心客户提供服务。Myrtle.ai 提供了专门用于推荐模型的版本,配有可轻松与深度学习框架集成的软件。

BittWare 营销副总裁 Craig Petrie 表示:“我们对基于 NVMe 的计算存储产品的持续投资,加上与 Myrtle.ai 等应用专家的激动人心的合作,将帮助我们的客户更快地创新并降低风险。FPGA 提供独特且有价值的功能。拥有一家能够提供和支持更高质量批量部署的供应商至关重要。BittWare 作为 Molex莫仕的一部分,在推动技术进步的同时提供企业级产品方面处于独特的地位。”

Myrtle.ai 首席执行官 Peter Baldwin 说道:“在为我们基于深度学习的推荐模型加速器 SEAL 共同设计硬件和软件时,我们选择了 Molex莫仕公司集团旗下的 BittWare。为了批量生产我们的设计,这是一个理所当然的选择。BittWare 拥有提供企业级产品的技术专业知识,并借助 Molex莫仕的全球物流体系,建立了成熟的渠道来支持超大规模企业和一级供应商客户的批量硬件。”

如需详细浏览我们的产品组合,请访问 http://www.bittware.com/Storage。250-M2D 即日起已可订购,并将于 2020 年第三季度发货。

BittWare 简介
BittWare 是 Molex莫仕旗下公司,提供采用 Achronix、Intel 和 Xilinx FPGA 技术的企业级计算、网络、存储和传感器处理加速器产品。这些可编程产品极大地提高了应用性能和能源效率,同时降低总体拥有成本。BittWare 拥有 30 年 FPGA 加速器开发经验,是唯一一家不受特定 FPGA 厂商限制的供应商,能帮助大批量部署 FPGA 加速器的客户满足企业级资格认证、验证、生命周期和支持要求。

Myrtle.ai 简介
Myrtle.ai 优化推理工作负载,如最常见的数据中心工作负载之一:推荐模型。这帮助企业快速扩展和改进其服务,同时降低资本成本和能源消耗。欲知更多信息,请访问 www.myrtle.ai。