2022 年 4 月 26 日
Molex莫仕高级副总裁兼数据通信与专业解决方案总裁 Aldo Lopez 说道:“当今的设计工程师正在塑造未来最具创新性产品。这项全球调查强调了工程师如何在采用新设计工具和数字技术的同时实现技能多样化,以克服挑战并加速一流产品的交付。”
Molex莫仕和 Digi-Key Electronics 委托 Dimensional Research 对 528 名在制造公司担任设计工程师或管理设计工程团队的合格人员进行了调查。来自美国、加拿大、中国、德国、日本和英国的调查受访者深入介绍了影响其职业生涯的机遇和障碍。题为“设计工程师全盘揭秘:在颠覆的时代推进创新”的总结报告提供了对设计工程流程、工具和团队演变的务实见解,以应对不断缩短的产品设计周期、动态的市场需求和持续的供应链限制。
主要发现包括:
- 57% 的受访者表示,过去五年设计团队的规模和数量 (52%) 有所增加
- 58% 的受访者称设计周期不断加快,而 43% 的受访者表示其组织更有可能提前交付项目
- 53% 的受访者采用了敏捷和持续改进/交付以支持工作
- 88% 的受访者加入了“创客空间”、测试实验室或创新中心以开展实验
技能和专业性
调查显示,66% 的受访者表示,其公司设计团队的平均经验比几年前更为丰富。此外,对多元化技能以及专业领域深厚专业知识的需求日益增长。调查受访者认为,设计工程师需要提高以下领域的技能:供应链管理 (40%)、人际交往和团队合作技能 (39%)、数字技术 (37%)、新设计工具 (32%)、人工智能或机器学习 (28%),以及用户体验和外形尺寸 (25%)。
结果还表明,年轻的女性工程师对于将创新数字技术融入产品设计最为期待。与 X 一代(分别为 14% 和 32%)和婴儿潮一代工程师(分别为 10% 和 16%)相比,千禧一代工程师对增强财务知识 (33%) 和人工智能或机器学习技能 (39%) 最感兴趣。大多数受访者 (81%) 希望继续在当前行业工作,而 13% 希望在其他行业积累经验。
障碍与机遇
设计工程师认真对待自己的角色,85% 的设计工程师表示,他们在最终设计获得批准后仍感到负有责任。了解供应链风险 (34%) 是设计工程师面临的最大困难之一,其次是获取零件或材料 (30%)、学习新技术 (24%) 以及平衡制造需求和客户要求 (24%)。
共有 59% 的受访者表示其对供应商选择拥有了更大的灵活性和控制力。供应链可靠性 (54%)、获得工程支持和专业知识 (43%) 以及有吸引力的价格 (38%) 被视为供应商关系中最重要的因素。挥之不去的供应链短缺迫使工程师选择替代材料 (59%)、减少产量 (43%),并在产品设计中去除计划中的功能 (40%)。
放眼全球,聚焦区域
在全球范围内,设计工程师都持有相似的观点,但中国受访者在团队规模 (94%) 和经验 (97%) 方面报告了最显著的提升。他们提前交付设计的可能性是同行的两倍(92%,全球为 43%)。在对首要挑战进行排序时,来自日本的受访者优先考虑充分测试计划的需求(31%,全球为 21%),并与英国的受访者一样强调了交付所需的质量(英国为 28%,日本为 26%,全球为 20%)。绝大多数受访者认为协作技能与技术专长同样重要,德国受访者在管理不断增长的协作水平方面给予了最大的重视(19%,全球为 11%)。