2021 年 5 月 4 日
伊利诺伊州利斯勒 - 全球领先的连接和电子解决方案提供商 Molex 莫仕及其医疗设备交付部门 Phillips-Medisize 今天宣布了一项针对制药企业高管的全球调查结果,该调查评估了他们的业务战略、实际经验以及对数字化给药未来的观点。调查结果表明,数字化给药技术的应用日益广泛,三分之一的受访者已经在营销一种或多种疗法。与此同时,65% 的受访者预计他们公司的大部分给药方式将在十年内实现数字化。
Molex 莫仕的医疗与制药解决方案部总裁 Paul Chaffin 表示:“看到人们对数字化给药方式产生浓厚兴趣,以改善患者护理并取得更好的疗效,我们感到非常鼓舞。” “制药业的未来在于设计和开发以患者为中心的设备,这些设备易于使用,能够无缝、安全地收集和连接数据,以实现个性化治疗,同时提高用药依从性。”
Molex 莫仕和 Phillips-Medisize 委托 Dimensional Research 于 2021 年 4 月开展了“数字健康与制药业的未来 ”调查,对 215 名代表不同职位和地区的合格制药专业人士提出了问题。所有的调查对象均为一系列数字给药设备的利益相关者,这些设备旨在为患者提供各种益处,如提供正确剂量、跟踪使用情况、与诊断设备连接;以及记录和共享剂量数据,以便形成电子病历或供患者参考。
其他调查结果包括:
- 88% 的受访者认为数字化给药对未来计划“极其重要”或“非常重要”
- 投资兴趣的驱动因素包括:患者参与 (60%)、竞争优势 (55%)、展示更好的成果 (54%) 和采用数字医疗应用程序 (47%)
- 86% 的受访者预计疫情将对患者就远程/自我护理选项的兴趣产生长期影响
- 每四位调查参与者中就有三位表示,年轻一代更乐于接受数字化给药方式
改善患者疗效
所有调查参与者都指出了改善患者护理的机会。最具潜力的前五个领域包括:
- 个性化给药,满足患者的特殊需求和期望 (57%)
- 支持更有效的用药计划 (55%)
- 确保更准确的剂量 (55%)
- 提高药物治疗的依从性 (52%)
- 让患者可以在家而不是在诊所或医院服药 (48%)
在比较数字化给药与传统方法的潜在优势时,67% 的受访者认为数字化给药将“显著”或“明显”改善患者的治疗效果。在问到使用数字化给药解决方案的前三大潜在商业利益时,制药决策者提到了通过提高依从性来降低治疗成本 (60%)、通过针对劳动密集型行为支持来提高效率 (54%),以及通过更高效、更可扩展的方式为患者提供支持 (53%)。
调查结果揭示了一个共同的主题:要提高依从性和改善疗效,必须把患者放在第一位,而这反过来又会降低医疗成本。新英格兰医疗保健倡议 (NEHI) 指出,用药依从性差是美国每年 2,900 亿美元“本可避免的医疗支出”的罪魁祸首。NEHI 还报告说,在服用一种或多种处方药的 1.87 亿美国人中,有多达一半的人没有按处方服药。
关于数字化给药机会最大的前三个治疗领域,调查参与者提到了内分泌/代谢 (64%)、呼吸系统 (57%) 和炎症/免疫 (52%)。不过,超过半数的受访者希望数字化给药能改善多种类型药物的患者治疗效果。
克服障碍
尽管数字化给药的前景看好,但 96% 的受访者表示在采用过程中将面临挑战,包括数据隐私风险 (40%)、高昂的设备和连接成本 (39%)、患者无法充分访问互联网 (39%) 以及监管问题 (39%)。
几乎所有受访者都表示需要外部专业技术来满足新出现的要求,包括安全可靠地生产设备 (65%)、联网和连接 (58%)、数据隐私和安全 (52%)、用户界面和客户体验 (50%)、对提供商和护理人员的反馈回路 (47%) 以及传感技术的集成 (42%)。
Molex 莫仕和 Phillips-Medisize
Molex 莫仕凭借先进电子、连接和传感器技术领域的数十年积淀,帮助彻底改变医疗和制药解决方案。Molex 莫仕旗下公司 Phillips-Medisize 是设计、开发和提供世界一流的医疗和给药设备解决方案的创新型领先企业,产品包括首个在 FDA 注册上市的利用互联医疗系统的给药设备。