跳至主要内容
替换文字

BittWare 推出全新 TeraBox FPGA 加速边缘服务器

新罕布什尔州康科德 – Molex莫仕旗下公司 BittWare 是企业级 FPGA 加速器产品的领先供应商,现宣布推出全新 TeraBox™ 200DE 边缘服务器。TeraBox 200DE 借鉴了我们大获成功、市场领先的数据中心 TeraBox 服务器系列,能够在边缘应用所需的更具挑战性、更恶劣的环境中部署世界一流的 FPGA 加速。

BittWare 推出全新 TeraBox FPGA 加速边缘服务器

2020 年 4 月 15 日

新罕布什尔州康科德 – Molex莫仕旗下公司 BittWare 是企业级 FPGA 加速器产品的领先供应商,现宣布推出全新 TeraBox™ 200DE 边缘服务器。TeraBox 200DE 借鉴了我们大获成功、市场领先的数据中心 TeraBox 服务器系列,能够在边缘应用所需的更具挑战性、更恶劣的环境中部署世界一流的 FPGA 加速。200DE 是一款基于新型 DELL PowerEdge™ XE2420 的小型 2U 短深度服务器。它可以搭载一系列采用 Achronix、Intel 和 Xilinx 最新 FPGA 的 BittWare 加速器产品,以支持高度专业化工作负载日益复杂的需求,例如5G、NFV、预测分析和机器学习推理等。

BittWare 营销副总裁 Craig Petrie 表示:“由于一级供应商缺乏企业级边缘服务器平台,对客户来说,在边缘部署基于 FPGA 的高性能解决方案一直是一个挑战。尺寸、重量、功率和环境要求通常都非常严格。客户通常必须设计自己的定制平台,或与供应商合作,这些供应商难以应对资格认证、支持和全生命周期管理。多年来,通过与戴尔 OEM 的合作,我们了解了 PowerEdge XE2420,并迅速为我们最新一代的 FPGA 加速器获得了资格认证。这一组合催生了 TeraBox 200DE,这是首款企业级 FPGA 边缘服务器,专为恶劣环境和复杂的计算密集型工作负载而构建。”

200DE
BittWare 的 TeraBox 认证服务器平台系列采用最新的 FPGA 加速器,支持客户更快地开发和部署,同时降低风险和成本。200DE 的主要特点包括:

  • 2U 短深度机架服务器
  • 两个第二代 Intel® Xeon® 可扩展处理器
  • 根据网络设备构建系统 (NEBS) 指南进行测试
  • 扩展工作温度 (5C - 40C)
  • 可选配过滤盖环用于防尘
  • 正面检修和冷通道维修确保简易维护
  • 支持两张 FHFL PCIe 加速器卡
  • 可选采用 Achronix、Intel 或 Xilinx FPGA 的 FPGA 加速器:
    • S7t-VG6 配备 Achronix Speedster7t FPGA 和 400GbE 网络输入/输出
    • 520N-MX 采用 Intel Stratix 10 MX 和 16GB HBM2 内存
    • XUP-P3R 配备 Xilinx UltraScale+ FPGA、4 个 100GbE 网络输入/输出,具有高级时钟同步和触发功能
  • 使用 BittWare 的 M.2、U.2 和 EDSFF 产品的其他 FPGA 扩展功能
  • 涵盖服务器和 FPGA 硬件的 3 年全面保修
  • 可从 BittWare 或直接从 DELL Technologies 订购

请访问 www.BittWare.com,观看详细介绍 BittWare TeraBox 理念、市场趋势、案例研究和旗舰产品的全新网络研讨会

BittWare 简介
BittWare 是 Molex莫仕旗下公司,提供采用 Achronix、Intel 和 Xilinx FPGA 技术的企业级计算、网络、存储和传感器处理加速器产品。这些可编程产品极大地提高了应用性能和能源效率,同时降低总体拥有成本。BittWare 拥有 30 年 FPGA 加速器开发经验,是唯一一家不受特定 FPGA 厂商限制的供应商,能帮助大批量部署 FPGA 加速器的客户满足企业级资格认证、验证、生命周期和支持要求。