2021 年 6 月 22 日
新罕布什尔州康科德 — Molex 莫仕旗下公司 BittWare 是边缘和云计算应用企业级加速器的领先供应商,今日宣布扩展其采用 Intel® Agilex™ FPGA 的 IA 系列 FPGA 加速器。BittWare IA 系列 FPGA 加速器旨在助力客户开发和部署下一代边缘和云应用,具有更高的灵活性和速度,同时降低风险。
IA-840F 搭载新款 IA-420F 低型 PCIe 卡和 IA-220-U2 计算存储处理器,提供三种在数据中心和网络基础设施中流行的外形规格选择。这三款产品完全符合 PCIe Gen 4 标准,纳入应用参考设计并支持 oneAPI™ 编程模型,该模型允许硬件开发者创建特定领域的 FPGA 平台,也允许应用开发者构建跨架构、单源编译设计。
“BittWare 欣喜地利用英特尔公司的 Agilex 技术,支持数据中心和网络基础设施中最流行的三种加速器外形规格,”BittWare 销售和营销副总裁 Craig Petrie 表示。“身为 Molex 莫仕的一员,我们在推动企业级产品的技术创新领域占据独特优势地位,由此助力客户在卡和服务器级别部署基于 Intel Agilex FPGA 的解决方案,同时降低风险和成本。”
根据 Gartner 提出的 2020 年十大战略技术趋势之一:赋能边缘,到 2023 年,50% 以上由企业生成的数据将在数据中心或云端之外创建和处理,而 2019 年这一比例还不足 10%。FPGA 在需要高效处理具有关键延迟、带宽和安全要求的实时数据的边缘领域,发挥着越来越大的作用。在云端,FPGA 异构计算解决方案需要通过高性能计算和大数据分析,高效处理大量结构化和非结构化数据,以便获得价值和就地统筹智能设备。
加速器系列扩展增强了部署灵活性
全新 IA-420F 低型 PCIe 卡专为解决 SmartNIC 和计算存储用例而设计。这款半高半长单宽 PCIe 卡能与几乎所有服务器和边缘平台兼容。IA-420F 支持多个 100G 网络端口,适用于具有高数据摄取要求的网络和传感器处理应用。完整的 16 通道 PCIe Gen 4 为客户提供 FPGA 增强系统常用带宽的两倍带宽,从而使其游刃有余地承担数据分析工作负载。
IA-220-U2 计算存储处理器用于解决 NVMe 计算存储工作负载。IA-220-U2 符合流行的 U.2 外形规格,搭载的 Intel Agilex FPGA 嵌入 ARM 处理器子系统并支持 PCIe Gen 4。这种节能灵活的计算节点可部署在传统的 U.2 NVMe 存储阵列中,支持机箱前端检修。IA-220-U2 还可以充当数据中心平台上的部署友好型计算存储处理器,这些平台有剩余的 U.2 插槽,但无可用的 PCIe 插槽。
IA-420F 和 IA-220-U2 加入 2020 年 11 月推出的 IA-840F 全尺寸 PCIe 卡行列,为严苛的数据中心环境提供全套解决方案系列。
“Intel Agilex FPGA 兼具行业领先的性能和功耗效率,借助包括 oneAPI™ 工具包在内的跨平台工具,让客户尽享适应性和敏捷性,针对 5G、网络、云和边缘的各种工作负载转换推进创新,”英特尔公司数据平台集团副总裁兼可编程解决方案集团产品营销总经理 Deepali Trehan 表示。“BittWare 和 Molex 莫仕都是英特尔合作伙伴联盟计划的成员,有力解决十分棘手的以数据为中心的计算、网络和存储挑战。BittWare 利用 Intel Agilex FPGA 和 oneAPI 工具包,成功地帮助企业客户从概念验证过渡至批量部署,同时解决资格认证、验证、生命周期管理和支持需求。”
配置和定价
IA-420F 提供实例应用参考设计,包括 100GbE SmartNIC 外壳和 DPDK 支持。BittWare.com/IA-420F。IA-220-U2 是一个运行就绪的一站式解决方案,应用领域包括压缩、数据库加速和机器学习推理。此外,它支持客户进行内部 FPGA 编程,从而节省硬件投资并支持开发运维的思维方式,以实现功能敏捷性。BittWare.com/IA-220-U2。可在 BittWare TeraBox 系列中以预集成 Dell 或 HPE 服务器的形式购买 IA 系列。BittWare.com/fpga/servers-systems。
BittWare IA 系列批量售价为 995 美元起。条款和条件适用,请访问 www.BittWare.com 了解详情。
BittWare 简介
BittWare 是 Molex 莫仕旗下公司,设计和制造企业级 FPGA 硬件,支持客户快速、低风险地部署解决方案。BittWare 拥有 30 年开发 FPGA 加速器的经验,是唯一一家在满足企业级资格认证和生命周期需求方面不受特定 FPGA 厂商限制的供应商,能够为大规模解决方案的部署提供支持。
英特尔公司、英特尔徽标和其他英特尔标志是英特尔公司或其子公司的商标。