跳至主要内容
替换文字

BittWare 利用基于 RFSoC 的采集卡提升无线应用性能

2020 年 9 月 17 日

新罕布什尔州康科德 – Molex莫仕旗下公司 BittWare 是采用 FPGA 技术的企业级产品的领先供应商,今日宣布推出采用 Xilinx, Inc. 的 Zynq UltraScale+ RFSoC(射频片上系统)的 RFX-8440 数据采集卡。这款创新的 PCIe 卡利用 Xilinx RFSoC 第 3 代版本的独特功能来满足整个 sub-6 GHz 频谱的需求,这对于 5G、LTE 无线、相控阵雷达和卫星通信等应用至关重要。我们鼓励感兴趣的客户立即申请加入抢先体验计划。

BittWare 营销副总裁 Craig Petrie 指出:“三十多年来,传感器处理一直是我们的核心市场之一。在嵌入式应用中,FPGA 已被广泛用于实时数据采集、滤波和信号处理。RFX-8440 是一款被动冷却 3/4 长 PCIe 卡,具有单宽度和双宽度冷却选项。它利用 Xilinx RFSoC 设备的独特功能,并将其作为功能丰富的企业级卡产品呈现给我们的客户,可轻松部署在服务器和边缘平台中。”

Xilinx 有线和无线事业部高级产品线经理 David Brubaker 表示:“Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC 集成了 RF 采样 ADC 和 DAC、可编程逻辑以及基于多核 ARM 处理器的子系统,在单个芯片上创建了多通道数据转换和处理解决方案。而今,BittWare 推出了完全覆盖 sub-6 GHz 频段且易于部署的 PCIe 卡,客户可以通过加速设计和开发其下一代无线系统来获得竞争优势。”

BittWare RFX-8440 数据采集卡补充了 RFSoC 的片上资源,并新增了:

  • Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC ZU43DR 设备。
  • 针对 L 频段优化的模拟前端,并可提供其他版本
  • 可变增益控制射频输入和输出:
    • 四个 -80dBm → 0dBm 14 位 5GSPS ADC。
    • 四个 -40dBm → 0dBm 14 位 10GSPS DAC。
  • 用于单卡和多卡同步的复杂时钟管理和控制电路。
  • 用于 ARM 处理器子系统的 16GB DDR4 内存。
  • 用于 FPGA 可编程逻辑的 8GB DDR4 内存。
  • 用于额外 PCIe、存储或网络输入/输出的 x8 OCuLink 扩展端口。
  • 用于专应接口的 GPIO 数字输入/输出插座头,例如,专有或遗留接口。
  • 支持 MathWorks® 工具。
  • 可独立运行,无需主机平台。
  • 可作为 BittWare TeraBox™ 预集成服务器平台购买。

BittWare 简介
BittWare 是 Molex莫仕旗下公司,提供采用 Achronix、Intel 和 Xilinx FPGA 技术的企业级计算、网络、存储和传感器处理加速器产品。这些可编程产品极大地提高了应用性能和能源效率,同时降低总体拥有成本。BittWare 拥有 30 年的 FPGA 加速器开发经验,能够满足大批量部署 FPGA 加速器的客户的企业级资格认证、验证、生命周期和支持要求。