2022 年 8 月 2 日
BittWare 还推出了 IA-440i 和 IA-640i 加速器,增加了基于 Intel Agilex I 系列 FPGA 的产品,支持包括 400G 以太网和 PCIe 5.0(CXL 选项)在内的高性能接口。最新型号补充了 BittWare 现有的 Intel Agilex F 系列产品阵容,构成了市场上最广泛的基于 Intel Agilex FPGA 的产品组合之一。此公告强调了 BittWare 致力于满足高性能计算、存储、网络和传感器处理应用不断增长的需求的承诺。
BittWare 销售和营销副总裁 Craig Petrie 表示:“BittWare 很高兴能够应用英特尔公司的先进技术,从而以低风险快速解决日益困难的应用问题。我们与英特尔公司的长期合作、最新开发工具(包括 OneAPI)方面的专业知识以及与 Molex莫仕的全球供应链和制造能力的结合,使得 BittWare 能够将开发时间缩短 12 至 18 个月,同时确保从概念验证到量产部署的平稳过渡。”
激发创新
BittWare 已被选中参加英特尔公司的 Agilex M 系列抢先体验计划 (EAP),从而加快交付基于 FPGA 的解决方案,该方案采用了英特尔公司的最新技术进步。为此,BittWare 的一流工程团队将利用封装内 HBM2e(高带宽内存)DRAM 堆栈;片上 SRAM; 并支持包括 DDR5 在内的外部同步 DRAM (SDRAM) 下一代内存。
英特尔公司副总裁兼可编程解决方案总经理 Deepali Trehan 说:“我们很高兴与 BittWare 合作,扩展基于英特尔 FPGA 的解决方案,同时为我们全新的 Intel Agilex M 系列 FPGA 注入动力。多年来,BittWare 在支持我们的旗舰 Intel Agilex 产品路线图以及利用 Intel OneAPI 开发工具包加速解决方案的开发和交付方面发挥了关键作用,使我们的客户能够在各种终端市场和应用中实现高水平的性能和能效。”
解决指数级数据增长问题
BittWare 和英特尔公司正在共同开发解决方案,以加速各种工作负载的处理,包括机器学习推理、数据库加速、非易失性内存快速 (NVMe) 计算存储、网络测试和测量、5G 蜂窝测试和传感器处理等。因此,两家公司都已准备好帮助客户跟上对高速网络、计算和存储加速的不断增长需求,以满足最苛刻的应用和计算工作负载。
可用性
BittWare IA-440i 和 IA-640i 加速器的早期访问单元预计于 2022 年第四季度上市,量产单元预计于 2023 年第一季度交付。IA-860m 加速器的早期访问单元计划于 2023 年第二季度上市,量产单元预计于 2024 年第二季度交付。所有三款产品都将通过分销渠道提供。条款和条件适用,请访问 www.BittWare.com 了解详情。
其他资源
- 请于 2022 年 8 月 2 日至 4 日参加在圣克拉拉会议中心举办的 The Flash Memory Summit,并访问 BittWare(734 号展位)
- 浏览 BittWare 基于英特尔产品的 FPGA 加速器产品组合:www.BittWare.com/Intel
BittWare 简介
BittWare 是 Molex 莫仕旗下公司,设计和制造企业级 FPGA 硬件,支持客户快速、低风险地部署解决方案。BittWare 拥有 30 年开发 FPGA 加速器的经验,是唯一一家在满足企业级资格认证和生命周期需求方面不受特定 FPGA 厂商限制的供应商,能够为大规模解决方案的部署提供支持。
英特尔公司、英特尔徽标和其他英特尔标志是英特尔公司或其子公司的商标。